Goldmine in Nevada unter blauem Himmel
PrevenTech Bergbau-Motoren

PrevenTech® schafft messbaren Mehrwert in der Goldabbauregion Elko

von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Die proaktive Fehlererkennung von PrevenTech führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und sichert die Betriebszeit
Standort
Elko, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika
Datum
Apr. 2026

PrevenTech® schafft messbaren Mehrwert in der Goldabbauregion Elko

Herausforderung:

Bergbaubetriebe in der Region Elko sind auf große, leistungsstarke Motoren angewiesen, um ihre Goldgewinnungs- und -verarbeitungsaktivitäten anzutreiben. Wie in jeder Hartgesteinsbergbauumgebung sind diese Motoren Betriebsbelastungen ausgesetzt, die eine sorgfältige Motorüberwachung und -wartung erfordern, damit kritische Komponentenausfälle nicht zu Kaskadenschäden, ungeplanten Ausfallzeiten und erheblichen Reparaturkosten führen. Da Gold so wertvoll ist, ist es außerdem wichtig, eine hohe Betriebszeit und eine konstante Produktion aufrechtzuerhalten.

Lösung:

Um die Motoren in der gesamten Goldbergbauregion Elko besser überwachen und schützen zu können, war ein innovativer Ansatz für das Wartungs- und Betriebszeitmanagement erforderlich.

PrevenTech, die fortschrittliche Motorfernüberwachungs- und prädiktive Analyseplattform von Cummins, wurde an allen von Cummins unterstützten Standorten in der Region Elko eingesetzt. Bei einem Kunden mit fast 50 angeschlossenen Motoren ermöglichten die fortschrittlichen Überwachungsfunktionen der Plattform die Echtzeiterkennung einer sich abzeichnenden Abgasventilanomalie an einer bestimmten Einheit.

Als PrevenTech bei einem QSK60-Motor ein Ventilversagen im Frühstadium feststellte, riet das Cummins-Team dem Kunden umgehend, den Motor abzuschalten. Dieses proaktive Eingreifen verhinderte weitere Schäden und ermöglichte eine gezielte, effiziente Reparatur. 

Ergebnisse:

  • 94%+ Einsparungen bei den Reparaturkosten
  • Erhalt des Produktionswertes in Millionenhöhe

Die frühzeitige Erkennung und schnelle Reaktion, die durch PrevenTech ermöglicht wurde, verhinderte katastrophale Motorschäden und reduzierte eine potenzielle Reparaturrechnung von $180,000 auf nur 10,000 US-Dollar und die Reparaturzeit von mehreren Tagen auf etwa acht Stunden zu verkürzen.

Neben den direkten Kosteneinsparungen konnte der Kunde zusätzliche Stunden an verlorener Produktionszeit vermeiden. Angesichts des aktuellen Marktwerts von Gold - ca. $4,800 bis 5,000 $ pro Unze - dies entspricht einem standortweiten Produktionswert von 800,000 bis 1 Millionen $ pro Stunde, der durch die Vermeidung unnötiger Ausfallzeiten geschützt wird.

Die PrevenTech-Lösung hat ihren Wert unter Beweis gestellt, indem sie die Betriebszeit maximiert, die betriebliche Entscheidungsfindung verbessert und erhebliche geschäftliche Auswirkungen auf den Goldbergbaubetrieb in der Region Elko hat.

 

PrevenTech® für den Bergbau

Verwandte Fallstudien
PrevenTech-Fallstudie

PrevenTech® wurde eingesetzt, um die Öl- und Filterstandzeit zu verlängern und gleichzeitig die Motorengesundheit sicherzustellen.

PrevenTech-Fallstudie

Die fortschrittlichen Analysen von PrevenTech® halfen dabei, die Ursachen für reduzierte Geschwindigkeiten zu identifizieren und optimierte Wartungsmaßnahmen zu empfehlen.

PrevenTech-Fallstudie

Die vorausschauende Analytik von PrevenTech erkannte frühzeitig Anzeichen von Injektorverschleiß, um Injektorausfälle zu verhindern.