Spiritul comunitar crește în Grădina Dăruirilor de la Cummins
De Haley Allaben, asociat de marketing de conținut
În timpul lunilor calde de primăvară și vară, grupuri de angajați ai fabricii de motoare Jamestown (JEP) pășesc de pe linia de asamblare a motoarelor și intră în Giving Garden.
Dovlecei crocanți, ardei picant și ceapă picantă sunt doar câteva dintre legumele care cresc în cele 16 paturi de legume de la Giving' Garden. Legumele sunt recoltate și donate Centrului St. Susan, o bucătărie locală din Jamestown, New York.
Ofertele grădinii sunt angajații JEP care lucrează în schimbul de seară. Ei ies în grupuri de patru până la cinci pentru a uda legumele, a smulge buruienile și a îngriji grădina.
"Este nevoie de mult timp, dar îi scoate pe toți afară. Întotdeauna ieșim seara în jurul orei șase și lucrăm până după lăsarea întunericului", a spus Marilyn Hoyt, șefa Giving Garden.
Anul acesta, o angajată JEP și familia ei au donat plante starter din pepiniera lor locală către Giving Garden. Operatorii din schimbul off de la JEP nu numai că vor avea ocazia să îngrijească aceste plante la Giving Garden, dar vor putea, de asemenea, să ia acasă un "kit de pornire" pentru a-și recolta propria grădină. Hoyt speră că experiența va încuraja angajații să se ofere voluntari la grădină și la Centrul St. Susan.
Anul trecut, 508 kilograme de legume au fost recoltate și donate Centrului St. Susan. Voluntarii de la fabrică recoltează legumele și le livrează la cantina socială de două ori pe săptămână, între sfârșitul lunii mai și sfârșitul lunii septembrie. Hoyt intenționează să extindă programul de lucru al grădinii pentru a include weekend-urile din acest an, pentru a oferi operatorilor și mai multe oportunități de voluntariat.
Hoyt administrează grădina de șapte ani și spune că nu este niciodată dificil să găsești voluntari. "Avem parte de multă participare. Oamenilor le place să meargă acolo", a spus ea. "Este și o pauză frumoasă de la linie. Este chiar afară și nu trebuie să conducă nicăieri."
Căptușită cu mese de picnic și coșuri cu flori, Giving Garden este un loc plăcut pentru a petrece o noapte de vară. Hoyt spune că angajații vor sta lângă grădină în pauze, chiar și atunci când nu lucrează în ea.
Pe lângă donarea legumelor din grădină, angajații JEP se oferă voluntari să gătească și să servească la Centrul St. Susan, precum și să găzduiască unități de îmbrăcăminte și conserve în timpul iernii.
The Giving Garden a prins rădăcini la JEP acum 15 ani și crește de atunci. Este doar una dintre multele modalități prin care Cummins îmbunătățește comunitățile locale. În viitor, Hoyt speră să extindă grădina pentru a include fructe alături de legume.
Profiluri de autor
Haley Allaben, Asociat Marketing de conținut
Haley Allaben este o asociată de marketing pe conținut pentru Cummins Inc. Aceasta se concentrează pe o gamă largă de conținut, de la diesel la povești centrate pe angajați, alimentându-și pasiunea de a informa și de a se implica. Haley și-a început cariera în comunicare non-profit și management de proiect, înainte de a veni la Cummins în 2022. Haley este absolventă a Universității DePauw cu diplomă de licență în limba engleză.
Subiecte conexe
Etichete asociate