Centru de date financiare în Mongolia
Putere de așteptare pentru centrele de date

Centrul de date Inner Mongolia se bazează pe energia de rezervă Cummins

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader
Scop: Livrarea unui nou sistem de backup pentru faza 1 a unui nou centru major de date financiare
Locație
Mongolia, China
Dată
Septembrie 2025

Putere de rezervă la scară pentru un nou centru de date AgBank în Horinger, Mongolia Interioară, China

Aprovizionare: 

  • 74 x grupuri electrogene diesel de înaltă tensiune Cummins C2500D5A 
  • Furnizare, instalare, testare și recepție

Conducerea unui centru puternic de date

În 2022, ca parte a mișcării sale către transformarea digitală, Banca Agricolă a Chinei (AgBank) a început să construiască un nou centru de date masiv în noua zonă Horinger din Hohhot, capitala provinciei Regiunii Autonome Mongolia Interioară. Un element cheie în strategia Chinei de a-și canaliza resursele de calcul de la est la vest, Noua Zonă finalizată va servi drept centru de putere de calcul ecologic al țării. Zona va găzdui centre de date construite de mai multe bănci importante din China, inclusiv AgBank, toate acestea valorificând resursele naturale bogate ale regiunii și clima rece pentru a obține eficiență energetică maximă și durabilitate.

Odată finalizat, noul centru de date AgBank va fi unul dintre cele mai mari din industria financiară din China, cu capacitatea de a furniza analize și stocare a datelor la o scară mamut. Încă de la început, AgBank a știut că proiectul va necesita nu numai un vast sistem de alimentare de rezervă pentru a asigura continuitatea absolută a energiei, ci și un furnizor de soluții de alimentare de încredere, cu abilitățile și experiența necesare pentru a-l construi eficient, fiabil și programat.

AgBank a apelat la Cummins China, cu sediul în Beijing, pentru a face față provocării. Compania de electricitate avea tehnologiile avansate de generare a energiei - și acoperirea globală și sprijinul local - necesare pentru a livra. Experiența dovedită a Cummins în furnizarea de soluții de alimentare durabile centrelor de date critice pentru misiune a fost, de asemenea, esențială în asigurarea contractului.

Cummins C2500D5A într-un centru de date

Capacitate de backup fără precedent pentru un singur centru de date din China

Cummins China a fost însărcinată cu furnizarea de energie de rezervă pentru prima fază a noului centru de date, care a acoperit o suprafață de construcție de 209,000 mp și a inclus șase clădiri de săli de calculatoare, două depozite, o clădire de sprijin, două stații și patru clădiri electrice. Instalația de rezervă finalizată a trebuit, de asemenea, să se alinieze la obiectivele mai largi de calitate ale proiectului de a îndeplini standardele de construcție, proiectare și eficiență energetică ale Chinei, inclusiv standardul său de 3 stele pentru clădiri verzi; și respectarea cerințelor pentru sălile de calculatoare de clasă A și Tier 4 standard național.

74 unități în patru clădiri

Colaborând cu distribuitorii locali Cummins, Cummins China a furnizat și instalat 74 grupuri electrogene diesel Cummins de înaltă tensiune C2500D5A 10 kV 50 Hz. Acesta reprezintă cel mai mare număr de unități furnizate în cadrul unui singur proiect din China și, cu o capacitate totală instalată de 122,4 MW, cea mai mare sursă de energie din industria financiară a țării. Echipat cu un motor de mare capacitate, fiecare grup electrogen C2500D5A este un sistem de alimentare complet integrat, proiectat pentru performanțe optime, fiabilitate și versatilitate în aplicații de așteptare.

Lucrările de instalare au văzut seturile de generatoare adăpostite fiecare în propriile camere independente de reducere a zgomotului situate în toate cele patru clădiri electrice de 3 etaje (C1, C2, D1 și D2). Au fost instalate șase sisteme de alimentare de rezervă care utilizează o configurație N + 1, cu patru sisteme de 12 grupuri electrogene paralele în C1 și D1 și două sisteme de 13 grupuri electrogene paralele în C2 și D2.

Cummins C2500D5A alimentarea unui centru de date

Teste riguroase pentru a asigura performanțe de top

După finalizarea instalării, fiecare grup electrogen a fost testat în timpul unei faze cuprinzătoare și riguroase de testare și acceptare. Tehnicienii Cummins au lucrat îndeaproape cu alte părți interesate de proiect și cu o instituție de testare terță parte pentru a implementa și a asista la un test de sarcină continuă de 168 ore al unităților sub puterea nominală. Programul a fost derulat conform celor mai înalte standarde și parametrilor stricți ceruți de client, toate testele fiind finalizate cu succes. Centrala electrică de rezervă finalizată este acum pregătită: asigurându-se că această parte specială a centrului de date AgBank se poate baza pe disponibilitatea și continuitatea energiei în orice moment.

"Energia de rezervă este crucială pentru centrele de date, în special în sistemele din industria financiară din China, care au cerințe extrem de ridicate pentru fiabilitatea și stabilitatea surselor de alimentare de rezervă. Am livrat 74 grupuri electrogene pentru a satisface nevoile și programul AgBank: o operațiune masivă care necesită resurse formidabile și orchestrare. Suntem încrezători că succesul nostru ne va ajuta să ne consolidăm poziția de furnizor de energie în industria financiară a Chinei."

Cristi Hao

Influența în amonte
Manager/vânzări grupuri electrogene PG
Cummins China

Studii de caz conexe
Studiu de caz centre de date

Scop: Furnizarea de energie fiabilă de urgență pentru o instalație de supercalculatoare de vârf

Studiu de caz centre de date

Scop: Livrarea fazei 1 a unui sistem de alimentare de rezervă pentru primul centru de date hiperscale din Africa de Est

Studiu de caz centre de date

Scop: Dezvoltarea și asigurarea funcționării eficiente a mai multor centre de date hiperscale, îmbunătățind infrastructura digitală a Arabiei Saudite.