Nous sommes de retour sur la piste!

Le partenariat avec Kaulig Racing et Ram Trucks associe notre histoire longue de plus de 100 ans d’expertise et d’innovation en ingénierie à l’un des talents les plus prometteurs de NASCAR. Ce partenariat marque le dernier jalon du partenariat de longue date entre Cummins et Ram, qui a débuté en 1989 lorsque le premier Dodge Ram à moteur Cummins a été produit. Depuis, plus de 3,5 millions de camions Ram ont été propulsés par Cummins, établissant la norme pour les camionnettes diesel lourdes.

Animés par la même détermination

Nos convictions communes façonnent notre façon de nous présenter, d’innover et d’obtenir des résultats.

Performance

Nous fournissons une puissance et des performances fiables dans des conditions difficiles.

Amélioration

Nous ne restons jamais immobiles, nous apprenons, nous affinons et nous plaçons toujours la barre plus haut.

travail d'Équipe

Nous rassemblons des compétences diverses et une volonté collective de gagner, en obtenant de meilleurs résultats que n’importe quelle personne seule ne pourrait le faire.

Confiance et collaboration

Nous agissons avec intégrité et nous nous soutenons mutuellement pour atteindre des objectifs communs.

Depuis la victoire de Clessie Cummins lors de la première édition des 500 miles d'Indianapolis, où il faisait partie de l'équipe technique, jusqu'à notre position de leader dans le domaine des moteurs utilitaires, nous avons toujours repoussé les limites du possible. Brenden Queen incarne cet esprit : talentueux, travailleur et plein d'énergie.

Brett Merritt, Président - UER, Cummins Inc.

Apprenez à connaître « Butterbean »

Fait marquant n° 1

Brenden a gagné le surnom de « Butterbean » parce qu’il ressemblait fortement au célèbre boxeur poids lourd professionnel, Eric « Butterbean » Esch.

collage de la série de camions nascar de course Brenden Queen

Fait marquant n° 2

Brenden a travaillé comme débardeur au port de Virginia tout en participant à des courses à temps plein sur des pistes d’asphalte et de terre.

collage de la série de camions nascar de course Brenden Queen

Fait marquant n° 3

Brenden aime construire des Lego pendant son temps libre pour se détendre.

collage de la série de camions nascar de course Brenden Queen

Fait marquant n° 4

Brendon a remporté le championnat ARCA Menards Series 2025, avec huit victoires, 16 places dans le top 5 et quatre poles.

collage de la série de camions nascar de course Brenden Queen

Fait marquant n° 5

Brenden est le seul pilote à avoir remporté des championnats sur piste au Langley Speedway et au Dixieland Speedway au cours de la même saison.

collage de la série de camions nascar de course Brenden Queen
Carte plate des États-Unis d’Amérique

Retrouvez-nous lors d’une course!

Arrêtez-vous à la zone Cummins dans le kiosque d’activation de Ram lors de ces événements de course pour explorer le 2026 6.7L Turbo Diesel et obtenir des cadeaux gratuits!

  • Michigan International Speedway (du 6 au 8juin)
  • Base navale de Coronado (du 19 au 21 juin)
  • New Hampshire Motor Speedway (du 22 au 23août)
  • Kansas Speedway (du 26 au 27 septembre)
  • Phoenix Raceway (du 16 au 18 octobre)
  • Talladega Superspeedway (du 23 au 25 octobre)
  • Martinsville Speedway (du 20 octobre au 1 novembre)
  • Homestead-Miami Speedway (du 6 au 8 novembre)
t-shirts de course NASCAR de Brenden Queen
Préparez-vous pour l’excellence
Montrez votre soutien à Brenden Queen

Visitez la boutique Cummins PowerStore et soutenez l'élan derrière la No 12!