« »
Marine

Remorqueur lougre :  Forme, fonction et commandes répétitives

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #688

Anna Marie C (Photo gracieuseté de Rodriguez Shipyard, Inc)

Façonner la conception et la construction d’un navire en fonction de sa fonction est l’objectif de la plupart des constructions navales commerciales. La démonstration du succès réside dans la façon dont le bateau fait son travail et rapporte de l’argent au propriétaire. La preuve définitive d’une bonne conception et d’une bonne construction est définie par le retour du propriétaire au chantier d’origine pour un navire jumeau.

Le propriétaire de la flotte Stan Cvitanovic de Cvitanovic Boat Service, Inc et le propriétaire du chantier naval Joe Rodriguez ont démontré cette vérité une fois de plus avec la livraison tardive du remorqueur Ana Maria C. Un navire jumeau du George C livré plus tôt en 2012 (Cummins Hotip#656), le bateau présente la même conception de maison arrière sur une coque de 67,5 par 26 pieds. La profondeur moulée de 8,5 pieds assure un tirant d’eau raisonnablement faible pour travailler dans et autour des digues et des deltas de l’estuaire tentaculaire du Mississippi et dans les marges du golfe du Mexique.

Le pont avant protégé en bois permet la livraison de cargaisons légères aux plates-formes pétrolières et de construction de la région, tandis que les treuils d’étrave et de pont à défenses permettent au bateau de se rendre aux barges à partir des plates-formes de production. C’est un navire compact, efficace et puissant. Pour alimenter le bateau, comme la plupart des véhicules de la flotte de Cvitanovic, il est équipé de deux moteurs diesel Cummins QSK19M à 6 cylindres. Pour des raisons d’économie de fonctionnement, chaque moteur développe 500 HP à 1800 tr/min au lieu des 660 HP potentiels. Les groupes moteurs font tourner des hélices à quatre pales de Byrne, Rice et Turner sur des arbres Aquamet 17 de cinq pouces avec des tourillons de roulement de 1,2 pouces.

L’hébergement peut accueillir jusqu’à six membres d’équipage. Le réservoir comprend 14,000 gallons de carburant et 16,000 gallons d’eau.


Pour en savoir plus :

Stan Cvitanovic
Cvitanovic Boat Service, Inc.
Boîte postale 209
Empire, LA 70050
Courriel : [courriel protégé]

April Rodriguez
Rodriguez Shipbuilding, Inc.
14843, avenue Alba.
Coden, AL 36523.
251 824-4067
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...