Le 24 X 5,5 mètres propulsé par Cummins MV Tricia lors des essais en mer
Marine

Ferry Dongara

par Alan Haig-Brown

Le MV Tricia de 148 places à côté lors d’un voyage de livraisonLe placement d’un pont de planches sur deux canots, afin de créer une large surface plane et stable pour le transport des passagers et du fret, était souvent fait pour former les premiers traversiers. Le véritable catamaran est une évolution de ce concept de conception pratique. Au cours des dernières décennies, l’Australie a été à l’avant-garde du développement de catamarans en aluminium de toutes formes et de toutes tailles.

Le 2019 décembre, Dongara Marine de Port Denison a livré un ferry très pratique de 148 places et de 24 mètres sur 5,5 à l’autorité des transports publics d’Australie-Occidentale. Le MV Tricia a rejoint deux ferries similaires, mais légèrement plus petits, sur un trajet d’environ 1,5 kilomètres entre Elizabeth Quay et Mends Street Jetty dans le sud de Perth.

L’un des deux groupes moteurs principaux QSB6.7 de 184 kW de CumminsConçu de manière pragmatique comme un moyen de transport de personnes dans des eaux protégées, l’embarcation est dotée d’une superstructure attrayante. Une console de pilotage est placée à l’avant dans la cabine, à tribord, pour permettre au capitaine d’effectuer des atterrissages en solitaire. L’entrée des passagers se fait par tribord. Le catamaran est construit d’après les dessins du partenaire de conception de Dongara Marine, Southerly Designs, qui possède un portefeuille impressionnant de bateaux de pêche et de bateaux-pilotes, dont beaucoup ont également été construits par Dongara Marine.

Le poste de conduite du côté tribordCette qualité de conception et de fabrication des deux entreprises est évidente dans le MV Trica. Deux groupes moteurs Cummins QSB6.7 de 184 kW à hélices Veem à pas fixe fournissent une alimenter de propulsion au moyen d’engrenages MGX5065 à double disque. Avec une vitesse nominale de 16 nœuds, le navire y est facilement parvenu lors des essais en mer. Une paire de propulseurs d’étrave électriques augmente la manœuvrabilité du navire le long du quai, ce qui rend la manutention possible avec un seul opérateur. Les groupes moteurs principaux ont été fournis par Cummins South Pacific à Perth. Le MV Tricia est construit selon les exigences de la classe AMSA NSCV 2E.

Télécharger la fiche technique QSB6.7

Photos avec l’aimable autorisation de Dongara Marine

Pour en savoir plus : 

Rohan Warr
Directeur Général
Dongara Marime
2, rue Carrol 
Port Denison, 
WA 6525, Australie
Courriel : [courriel protégé]
ou
Andrew Jeffs
Communications
Dongara Marine
Courriel : [courriel protégé]
Téléphone : +61 8 9927 2257
 
Peter Brookes
Cummins South Pacific
3 Reid Rd, Aéroport de Perth
Australie-Occidentale, 6105
Répertoire : +61 8 9475 8721
Cellulaire : +61 (0) 409 100 128
Courriel : [courriel protégé]
 
Jennifer McQuilken
Communications de marketing, Marine et Huile et gaz
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300
Charleston, SC 2940
Courriel : [courriel protégé]
Téléphone : +1 843-696-9534 (appel ou SMS)

Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
Bangkok, Thaïlande et Vancouver, Canada
Téléphone : 66 (0)8 5347 6206
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...