Approvisionnement :
- Commande® de microréseau PowerCommand MGC900
- génératrice C900D5
- génératrice C550D5
- génératrice C350D5
Cummins s’engage à assurer la durabilité environnementale dans ses installations et ses produits tout en continuant à créer des solutions de production d’alimenter de classe mondiale. L’installation récente d’un microréseau au nouveau siège social d’Ikeja, au Nigeria, est un exemple des solutions exceptionnelles que Cummins peut concevoir, concevoir et intégrer pour un avenir résilient et durable.
Cummins investit dans l’énergie renouvelable à l’échelle mondiale afin de réduire l’empreinte carbone de ses installations et de ses produits.
Grâce à l’installation de ce microréseau au siège social de Cummins à Lagos, au Nigeria, Cummins travaille à l’atteinte de ses objectifs environnementaux de réduction des émissions absolues de gaz de serre de ses installations et de ses activités.
Ce système de micro-réseau d’environ 1 MW génère une alimenter de 756 kilowatts-crête (kWc) à partir d’un réseau solaire avec 1 658 panneaux installés sur les toits de 3 bâtiments différents de l’installation. « L’énergie solaire va jouer un rôle majeur dans l’atteinte de nos objectifs environnementaux », a déclaré Mark dhennin, directeur de l’énergie et de l’environnement pour les installations et les opérations de Cummins. « Il y a eu des améliorations techniques significatives et des réductions de prix qui la rendent de plus en plus attrayante en tant que source d’énergie à faible teneur en carbone. »
Le système de microréseau est entièrement surveillé et contrôlé par un contrôleur de microréseau PowerCommand® de Cummins (MGC900) qui fournit une interface unique pour la surveillance et la mise en parallèle de l’ensemble du système de microréseau, y compris onze onduleurs intelligents, un banc de batteries au lithium-ion (Li-Ion) de 250 kWh, un chargeur de batterie, quatre capteurs d’irradiance, une source de services publics unique et trois modèles de génératrices diesel - C900D5, C550D5 et C350D5 délivrant 900 kVA, 550 kVA et 350 kVA en mode de secours avec possibilité d’installer un quatrième modèle de génératrice au gaz.
Le contrôleur avancé utilisé dans le micro-réseau équilibre les sources d’énergie distribuées pour maximiser la production d’alimenter renouvelable, soutenir de manière fiable les charges de l’installation et obtenir le coût total de possession le plus bas. Le contrôleur régule la alimenter de sortie des onduleurs et le démarrage/arrêt automatique des génératrices en fonction de la demande de charge, ainsi que les taux de charge/décharge des batteries Li-ion afin d’atteindre les objectifs du système de maximiser l’alimenter renouvelable, d’augmenter la résilience du système, de préserver la durée de vie des batteries et d’optimiser le rendement du carburant de la génératrice.
Le MGC900 est configuré pour réduire la dépendance au réseau électrique alimenter pendant la journée lorsque l’énergie renouvelable est abondante et utiliser l’excédent de alimenter solaire stocké dans les batteries pendant les absences du réseau. Les groupes électrogènes sont utilisés lorsque la charge dépasse la puissance alimenter disponible provenant de l’énergie solaire et/ou des batteries, ou lorsque les pannes de réseau se prolongent. Grâce à cette optimisation, le coût nivelé de l’énergie (LCOE), une mesure importante pour comprendre le coût réel de l’énergie provenant de diverses sources disponibles, et le coût total de possession (TCO) du système sont réduits. Le système combiné de micro-réseaux réduira la consommation annuelle de diesel de 30%, en plus de réaliser des économies directes de plus de 30% sur la facture d’électricité de l’installation.
Le MGC900 fournit des informations détaillées pour chaque actif du système avec une navigation intuitive sur écran tactile en plus d’un diagramme unifilaire animé spécialement conçu pour représenter la configuration exacte du projet. Le contrôleur fournit également des informations complètes sur le système en temps réel, y compris les alarmes du système, l’historique des alarmes et l’enregistreur de séquence d’événements pour une résolution rapide des problèmes.
De plus, le MGC900 affiche des tendances et des données historiques pour suivre l’utilisation des différents actifs et aider à analyser les performances de l’ensemble du système. Les équipes régionales et mondiales de l’activité Solutions de gestion de l’énergie ont collaboré pour concevoir le MGC900 afin qu’il réponde aux besoins spécifiques du projet, ainsi que pour concevoir le réseau de communication pour l’ensemble du système de micro-réseaux. En raison de la répartition des panneaux photovoltaïques et des onduleurs dans trois bâtiments différents, un réseau de fibres optiques a été utilisé à la place des câbles en cuivre pour la vitesse de communication la plus rapide sur de longues distances tout en protégeant les signaux de communication des interférences électromagnétiques générées par les onduleurs.
L’objectif était de réduire la dépendance de l’installation au réseau de services publics, de réduire les coûts d’exploitation et de minimiser l’empreinte carbone.
L’équipe de gestion mondiale de l’énergie de Cummins a commandé avec succès tous les composants du système, y compris :
-
(11) onduleurs intelligents d’une capacité totale de 756 kW
-
Système de stockage d’énergie (ESS) d’une capacité de 250 KWh
-
Appareillage de commutation et panneaux totalisateurs d’alimenter
-
Le réseau de communication par fibre optique
-
génératrices diesel Cummins
-
Le contrôleur de microréseau PowerCommand® MGC900
Après la mise en service des différents composants du système, l’équipe a effectué une série de tests d’intégration pour s’assurer que le système fonctionnait conformément à sa conception. Les tests ont également été étendus pour couvrir divers modes de défaillance afin de s’assurer que le MGC900 assurera la disponibilité de l’alimenter même pendant les pannes extrêmes. Ces tests comprenaient :
-
Séquences de charge/décharge du système ESS
-
Répartition de la charge entre les différentes sources d’alimenter
-
Optimisation des ressources énergétiques pour atteindre les pourcentages de partage de charge optimaux nécessaires afin d’obtenir le coût d’exploitation le plus économique pour l’installation
-
Modes de défaillance des services publics, des génératrices et des onduleurs, des disjoncteurs et des communications
Le dernier test d’intégration du système a permis de réduire considérablement la dépendance à l’égard de la source de services publics, avec seulement 10% de la charge de l’usine (40 kW) consommée par le réseau. La consommation totale de l’installation s’élevait à 388 kW, dont 90% étaient alimenter par les systèmes photovoltaïque et SSE. Il en résulta une solution rentable et durable pour la centrale alimenter.
Le système de micro-réseau a également permis de réduire les émissions de CO2, car l’installation s’appuyait davantage sur des sources d’énergie renouvelables. De plus, les coûts d’exploitation de l’installation ont été réduits en raison de la réduction de la dépendance à l’égard du réseau de services publics alimenter
Le système met en valeur les capacités de Cummins sur le marché en tant que fournisseur de solutions de micro-réseaux tout en poursuivant l’engagement de Cummins à réduire les émissions de gaz de serre pour faire face à la menace du changement climatique. Le contrôleur de microréseau Cummins peut être utilisé dans une grande variété d’applications pour les clients afin d’intégrer et d’optimiser de manière transparente des sources d’énergie dissemblables afin de générer la meilleure valeur pour répondre aux besoins du projet.
Vue d’ensemble Où : Johannesbourg, Afrique du Sud Objectif : Réduire les émissions de carbone et faire un pas significatif vers les 2030 normes environnementales, sociales et gouvernementales de Cummins...
Aperçu du défi : Fournir des technologies de systèmes d’alimenter pour une solution de micro-réseau entièrement hors réseau qui a la capacité ...
Aperçu du défi : Fournir des technologies de système d’alimenter pour une solution de micro-réseau entièrement hors réseau dans un endroit éloigné mais...