Bateau de pêche sportive Whiskey Blue
Marine

Bête de pêche sportive de compétition avec des moteurs Cummins et Onan.

par Lisa Overing

Avec la pêche au gros la plus prolifique de la planète, le Costa Rica est une destination magnifique pour les pêcheurs passionnés. Pendant la haute saison, les meilleurs bateaux de pêche sportive du monde migrent vers Los Sueños South America Puntarenas au Costa Rica. Whiskey Blues se démarque dans la flotte. Ce classique de pêche sportive 2008 47 Convertible Maximus American Marine Boatworks était un one-off personnalisé créé par des pêcheurs invétérés.  

La côte pacifique du Costa Rica abrite des espèces de poissons telles que le poisson-coq, le marlin, le vivaneau, l’espadon voilier, la dorade wahoo, le thon et plus encore, tandis que la côte caraïbe propose du gibier, notamment le grand tarpon et le grand snook. Avec la forme suivant la fonction, chaque caractéristique de Whiskey Blues était préméditée pour attraper du poisson. 

« C’était le premier bateau personnalisé de Maximus American Marine pour le patron », a déclaré le capitaine, ajoutant « c’est le seul 47 jamais fabriqué ».     

Il a été équipé de deux groupes électrogènes QSM11 de Cummins et de deux groupes électrogènes Onan de 21,5 kW avec écrans acoustiques et crépines marines. En tant que constructeur de bateaux chevronné, le capitaine préfère les génératrices Onan parce que les écrans acoustiques n’ont pas besoin d’être ouverts pour l’entretien et l’entretien du moteur.  

En tant que machine de pêche professionnelle, Whiskey Blues offre tout le confort de la maison lors d’un rodéo prolongé pour les pêcheurs chevronnés qui apprécient le style à bord.  

Avec un gyroscope Sea Keeper de 16,000, un chauffe-eau en acier inoxydable Indel Webasto de 30 gallons, une alimentation électrique 240/120V AC, des compresseurs Cruisair, une machine à glaçons Eskimo produisant 600 livres de glace par jour et d’autres luxes, les groupes électrogènes Onan de 21,5 kW sont de véritables bourreaux de travail. 


« Le bouclier acoustique est plus beau dans le bateau », a déclaré le capitaine.  « Beaucoup de pêcheurs sportifs ont des génératrices Onan alimenter par Cummins. »

 

Consommation de carburant et économie constantes

Le commandant de bord privilégie également le rapport puissance/poids grâce aux groupes moteurs QSM11 propres et efficaces. 

Les groupes moteurs étaient d’une efficacité si constante que le Whiskey Blues filait à 30 nœuds au même régime et consommait du carburant.  

« C’était exact », a déclaré le capitaine à propos des statistiques de carburant et de la performance du moteur Cummins. « Nous avions 8 à 12 gallons de carburant utilisable à notre arrivée. C’est dire à quel point la consommation de carburant était constante. Le bateau a fait tout ce que l’architecte et Cummins avaient dit qu’il ferait et il n’a jamais varié, parcourant 300 milles aller-retour et brûlant 600 gallons de carburant à chaque fois pendant 12 heures.

 

Caractéristiques techniques du Whiskey Blues

LHT 47'
Profondeur 88.6'
Largeur 15.2'
Jauge brute 41
Net Tonnage 32
Puissance Jumelés Cummins QSM 11; 710HP
Ensemble de génératrice Groupe électrogène Twin Onan de 21,5 kW avec écrans acoustiques
Hull Bois, acajou moulé à froid
Constructeur Maximus American Marine

 

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...