« »
Marine

Lancement du remorqueur argentin ASD

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #774

 

 

 

 

Deux Rolls Royce roulent sur le nouveau remorqueur argentin Brutus.

 

Construit selon une conception argentine dans un chantier argentin, un nouveau remorqueur à propulsion arrière azimutale de 28,8 mètres par 10 mètres sera bientôt au travail pour manœuvrer les navires dans son pays d’origine. Baptisé Brutus, le navire a été conçu par l’ingénieur Emilio Noël et construit par la société Astilleros Unidelta S.A. de Buenos Aires.

 

La profondeur de 4,7 mètres du navire comprend les deux propulseurs azimutaux Rolls-Royce, de type US 205/P20 FP. Chacun de ces propulseurs montés à l’arrière est alimenté par un moteur diesel Cummins QSK60M à 16 cylindres générant 2700 HP (2013 kW) à 1900 tr/min. La forme de la coque est dotée d’un double bouchain qui s’élargit vers l’arrière pour donner une belle hauteur morte à la poupe, ce qui permettra au remorqueur de fonctionner efficacement en mode avant et arrière.
 

 

 

L’un des groupes moteurs principaux Cummins QSK60-M du remorqueur prêt à être soulevé en place.

 

Avec une vitesse nominale de 12 nœuds, le remorqueur de 5400 HP devrait fournir une traction de borne de 65 tonnes. Sur le pont avant, une combinaison de remorqueur hydraulique Rolls-Royce et de treuil d’ancre a été installée. Sur le pont arrière, se trouve un crochet de remorquage à disque à dégagement rapide Mapawey, type DCX50/65 avec une charge de dégagement de 65 tonnes. D’autres équipements du pont arrière comprennent un cabestan de trois tonnes à 25 m/min.

 

 

 

Le moteur bâbord sur son lit.

 

Le remorqueur est également équipé d’un groupe motopompe diesel alimenté par un Cummins 6BT5.9-D(M) capable de fournir 200 mètres cubes par heure à deux moniteurs capables chacun de 100 mètres cubes par heure. Deux groupes électrogènes de 80 kW sont alimentés chacun par un moteur Cummins 6B-CP.

 

L’hébergement peut accueillir jusqu’à dix membres d’équipage. Le réservoir comprend 107,4 mètres cubes de carburant, 15,8 cu.mt. d’eau et 6,5 cu.mt. d’huile de graissage. Le navire est conçu et construit selon les règles de la Lloyd’s Register of Ships et de la Prefectura Naval Argentina.

Le remorqueur Brutus profitera d’une conception flexible pour fonctionner à la fois comme remorqueur d’assistance portuaire et de navire ainsi que comme remorquage côtier.

 

Photos avec la permission de Cummins

 

Regardez la vidéo à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=eyH2T8bl2C8&feature=youtu.be

 

Pour en savoir plus :

 

 

Constructeur de bateaux :
Astilleros Uni delta S. A.
Chubut 1350, 1624 Rincón de Milberg,
Buenos Aires, Argentine
Téléphone : +54 11 4749 9112

 

Concepteur de bateaux :
Ing. Emilio Noël
San Martín 981, Piso 4, Oficina 14, 1004 CABA,
Argentine
Téléphone : +54 11 4311 7782

Alimentation du moteur :
Armando Tavarozzi
Chef de file des moteurs de vente HHP
Cummins Distribution
Ruta Panamericana Km. 32,5
El Talar, Buenos Aires, Argentine
Tél. : +54 11 4736-6428
Cel. : +54 11 3280-8713

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...