Ambarcațiuni Cummins Referința #703

Bayou LaBatre Alabama a fost mult timp recunoscută pentru producția numeroaselor sale șantiere navale. În prezent, Șantierul Naval Rodriguez este în curs de a adăuga mai multe remorchere la zecile pe care le-au lansat de-a lungul deceniilor.
Din munca de proiectare asistată de calculator a proprietarului Joey Rodriguez, cea mai recentă creație este un remorcher cu trei șuruburi de mică adâncime pentru Sea Cypress LLC a lui Roy Garber din Berwick, Louisiana. La 78 pe 28 picioare Rodriguez Hull # 307 are o adâncime turnată de zece picioare. Trei motoare diesel Cummins QSK19-M, fiecare furnizând 660 CP la angrenaje Twin Disc, transformă arborii Aquamet de șase inci cu popi din oțel inoxidabil cu patru lame.
O pereche de grupuri electrogene de 40 kw furnizează energie electrică pentru remorcher, inclusiv o pereche de troliuri de punte Smatco 55. O timonerie înălțată va face posibilă împingerea, precum și remorcarea barjelor, în timp ce comenzile adăpostite din pupa vor facilita realizarea barjelor.
Munca în și în jurul deltelor și golfurilor Mississippi poate prezenta provocări reale pentru un remorcher care trebuie, de asemenea, să navigheze secțiuni de apă deschisă. Cu aproape 2000 CP, această navă de la Rodriguez se va adăuga reputației bine stabilite a șantierului naval pentru remorcherele proiectate și construite cu putere de pescaj adânc într-un remorcher cu pescaj superficial.
Aranjament general prin amabilitatea Șantierului Naval Rodriguez
Pentru informații suplimentare:
Aprilie Rodriguez
Constructori de bărci Rodriguez
Căsuța poștală 8422
Bayou LaBatre
Alabama 36509
SUA
Telefon: 251 824 4067
E-mail: [e-mail protejat]
Larry Neff
Manager de vânzări teritorial
Cummins Mid-South, Inc.
1924 E I-65 Serviciul Rd. N
Mobil Al 36617
SUA
Telefon: 251 706 2754
E-mail: [e-mail protejat]
Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.