truck moving towards the sun setting
Atenda aos padrões de energia em evolução com gás natural limpo e renovável

Como o metano é o principal componente do gás natural, o GNR pode ser usado de forma intercambiável com gás natural derivado de combustíveis fósseis e em motores a gás natural. Combustíveis alternativos como o GNR podem ajudá-lo a atender aos regulamentos e adotar energia mais limpa.

Soluções de gás natural renovável da Cummins

Entre no futuro com o portfólio de motores e geradores a gás natural da Cummins. Nossas soluções confiáveis e eficientes estão aqui para levar o mundo adiante.

Motores a gás natural

Nossos motores a gás natural confiáveis e eficientes proporcionam economia de longo prazo e conformidade regulatória imediata.
Technician working on a Cummins generator

Geradores a gás natural

Os grupos geradores a gás natural da Cummins de 13 a 2.000 kW fornecem energia flexível e sustentável para uma variedade de setores.

Experimente os benefícios da adoção do GNR

Mantenha o desempenho e a escalabilidade, reduzindo as emissões de GEE e CO2 com GNR, uma alternativa mais limpa aos combustíveis convencionais de gás natural e fósseis.

Comparável ao diesel

O GNR fornece potência e confiabilidade semelhantes, ao mesmo tempo em que opera de forma mais silenciosa e com um impacto ambiental reduzido.

Compensa os custos de combustível

Como o GNR muitas vezes pode ser produzido internamente, o GNR oferece estabilidade de preços e pode ajudar as empresas elegíveis para o programa padrão de combustível renovável da EPA dos EUA a gerar economia de custo de combustível.

Oferece flexibilidade

O GNR ajuda a reduzir as emissões líquidas de carbono enquanto produz calor, gera eletricidade e alimenta sua frota.

Aproveita a infraestrutura existente

Nossa rede de reabastecimento elimina a necessidade de construir uma nova infraestrutura e permite uma transição perfeita para o GNR.

Perguntas frequentes sobre gás natural renovável

O GNR às vezes é conhecido como biometano ou biogás atualizado. Quando materiais biodegradáveis se decompõem, eles liberam metano e passam por digestão aeróbica, um processo no qual as bactérias quebram a matéria orgânica. Esse processo produz materiais orgânicos como biogás, que podem ser capturados e convertidos em gás natural. Com apenas uma pequena limpeza e refinamento, o biogás pode gerar calor e eletricidade.

Saiba mais

O GNR difere dos combustíveis fósseis porque é produzido a partir de resíduos biodegradáveis. Quando esses materiais biodegradáveis se decompõem, o metano é liberado. Este metano é então capturado e convertido em GNR. Como o metano é o principal componente do gás natural, o GNR é intercambiável com gás natural derivado de combustíveis fósseis.

Assista agora

O metano é o componente principal do GNR, que é quimicamente quase idêntico ao gás natural convencional. No entanto, o GNR é neutro em carbono porque se origina de resíduos orgânicos fermentados, como lodo de esgoto ou estrume animal. Dependendo da fonte de energia, a intensidade de carbono do GNR pode até ser abaixo de zero.

Assista agora

Especialistas usam um índice de carbono negativo para avaliar o impacto ambiental de vários combustíveis. Um combustível é considerado negativo em carbono quando reduz a quantidade de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. A intensidade de carbono do GNR depende do tipo de matéria-prima usada para produzi-la. Isso significa que a origem do GNR determina sua posição na escala e se ele é considerado carbono negativo ou não.

Assista agora

Fale conosco