Truck driving alone in desert with mountain in the background
O poder de escolha

Na Cummins, estamos comprometidos em capacitar nossos clientes com opções de primeira linha para atender às suas necessidades. É por isso que expandimos nosso portfólio e parcerias ao longo do tempo.

A Cummins produz motores há mais de 100 anos e agora oferecemos soluções completas de trem de força - do motor à transmissão e aos eixos - com todos os componentes trabalhando em harmonia.

Por que integrar?

Com a potência integrada Cummins, as peças se enquadram.

Maior eficiência

Ao otimizar fatores como as relações de engrenagem e eixo, a potência integrada da Cummins maximiza a economia de combustível. Além disso, o projeto integrado e agnóstico em combustível reduz a proliferação de peças e a integração do OEM, melhorando assim o custo total de propriedade.

Desempenho

Os motores Cummins oferecem classificações de potência e produtividade superiores pelo seu tamanho. Nossos negócios e parcerias de componentes da Cummins, como a Meritor e a Eaton-Cummins, contribuem com eixos, transmissões e outras peças de primeira linha.

Emissões mais baixas

Como uma plataforma HELM Cummins™ em crescimento, a potência integrada Cummins deixa nossos clientes no controle para selecionar o combustível com emissões baixas ou zero que funcione melhor para eles e para o planeta.

Facilidade de integração

Com a potência integrada Cummins, os clientes podem ter certeza de que a Cummins dará suporte a todo o trem de força e que poderá resolver problemas com uma chamada.

Linha de produtos:

2,8 a 15 L

 

Motores para mercados rodoviários, globalmente

 

Longa distância | Profissional e transporte a granel | Transporte regional | Coleta e entrega | Escola | Ônibus de motor | Traslado e transporte urbano

A solução de hoje e de amanhã

x15n natural gas engine
Motor de caminhão pesado

X15N

Descubra o primeiro motor a gás natural de grande porte da indústria que fornece soluções para uma variedade de aplicações de longa distância. Com potências nominais de até 500 hp e torque de até 1850 lb-pé, este motor revolucionará o transporte e suas necessidades de aplicação. O X15N já está disponível para compra na América do Norte

Saiba mais

next generation x15 fuel agnostic engine
Motor de caminhão pesado

EPA27 X15™

Apresentando a próxima geração X15. O próximo passo na plataforma de 15 litros independente de combustível da Cummins. Oferecendo até 605 hp e 2.050 lb-pé de torque, este motor demonstra nosso compromisso contínuo com a evolução da tecnologia de combustão interna.

Saiba mais

Brett Merritt speaking in an office building
Brett Merritt speaking in an office building

Inovação, tecnologia e serviços

Salto à frente: apresentando as plataformas HELM™ da Cummins

A HELM é nossa estratégia de plataformas agnósticas de combustível do setor que coloca-se a ajudar os clientes a atender às suas metas de sustentabilidade e necessidades de negócios. Essas plataformas apresentam uma série de motores que são derivados de uma base comum.

Road surrounded by trees next to body of water

Indo mais longe, mais rápido

Destino zero™

Nossa missão é potencializar o mundo para torná-lo mais próspero. Fazemos isso ajudando os clientes a navegar na transição energética com nossos produtos inovadores e confiáveis. 

Fale conosco