for-a-world-thats-always-on_dupe32
Inicie sua mudança para uma potência mais limpa

Na Cummins, entendemos a importância de seguir os regulamentos ao mesmo tempo em que atendemos às necessidades de negócios. À medida que os regulamentos evoluem, estamos aqui para ajudá-lo a navegar na transição energética e inovar em direção a um futuro de energia mais inteligente e limpa.

Tecnologia de hidrogênio da Cummins

Ao investir em soluções inovadoras de hidrogênio, estamos pavimentando o caminho para a energia limpa que ajuda você a atender às regulamentações, reduzir as emissões e à prova de futuro de seus negócios.

Hydrogen Engine

Motores a hidrogênio

Os motores de combustão interna a hidrogênio produzem zero emissões e podem ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Accelera powered truck

Tecnologia de célula de combustível

Tecnologias de emissões zero, como as células de combustível, têm o potencial de descarbonizar os setores mais trabalhadores do mundo.
senior-technician-working-on-an-accelera-zero-emission-truck.jpg

Tecnologia eletrolisadora

A eletrólise é um processo eletroquímico altamente eficiente usado para converter água em hidrogênio.

Por que o combustível de hidrogênio é o futuro da energia limpa

Como um dos elementos mais abundantes do universo, o hidrogênio é uma parte essencial de como as empresas podem cumprir suas metas de descarbonização e reduzir seu impacto ambiental.

Sem emissões diretas de CO2

A energia do hidrogênio reduz as emissões de gases de efeito estufa por meio de células de combustível, que convertem hidrogênio em eletricidade, em veículos de alimentação elétrica, ao mesmo tempo em que liberam quase vestígios de dióxido de carbono.

Renovável e prontamente disponível

O hidrogênio é uma fonte renovável que pode ser prontamente produzida a partir da água usando eletricidade renovável. Queima sem emitir gases do efeito estufa.

Armazenamento a longo prazo

Armazenar veículos motorizados a bordo de hidrogênio é seguro e, com uma pressão de armazenamento de 700bar, permite mais armazenamento de combustível a bordo e uma faixa estendida.

Recursos de reabastecimento rápido

Os motores a hidrogênio oferecem tempos de reabastecimento rápidos e desempenho, durabilidade e confiabilidade semelhantes aos do diesel. Ao contrário dos veículos elétricos, os veículos a hidrogênio não precisam de tempo extra para carregar.

Perguntas frequentes sobre o combustível a gás de hidrogênio

As células de combustível de hidrogênio geram eletricidade por meio de uma reação eletroquímica onde o hidrogênio e o oxigênio se combinam para produzir eletricidade, água e calor. Eles alimentam veículos usando hidrogênio, um combustível de carbono zero, fornecendo eletricidade a um motor elétrico. Os veículos a hidrogênio de célula de combustível (FCEVs) são eficientes para cargas mais baixas ou para operar sem carga.

Saiba mais

O hidrogênio é facilmente produzido a partir da água usando eletricidade renovável por meio de um processo chamado eletrólise. Nesta reação eletroquímica altamente eficiente que ocorre em nosso sistema eletrolisador, a água se converte em hidrogênio e gera hidrogênio gasoso. Esse processo não emite gases de efeito estufa e é incolor e inodor.

Saiba mais

O hidrogênio verde é produzido usando fontes de energia renováveis como solar, eólica e hidrelétrica para eletrólise de água. A reação resultante produz apenas hidrogênio e oxigênio, o que significa que o processo não emite dióxido de carbono. O hidrogênio verde é a única cor no arco-íris de hidrogênio que produz zero emissões prejudiciais de gases de efeito estufa.

Saiba mais

Os motores a hidrogênio são motores de combustão interna que queimam hidrogênio como combustível. Eles são tão confiáveis e duráveis quanto os motores a diesel e têm muitos dos mesmos componentes, como bloco de motor, manivela e peças de instalação. Os motores a hidrogênio também olham, soam e funcionam como motores de combustão interna.

Saiba mais

O hidrogênio pode ser entregue ou produzido no local. Uma estação de abastecimento de hidrogênio permite que os veículos que usam um modelo de entrega gasosa ou líquido reabasteçam. Ao contrário dos veículos elétricos, que podem levar muito tempo para abastecer, os motores a hidrogênio oferecem tempos de reabastecimento rápidos e desempenho, durabilidade e confiabilidade semelhantes ao diesel.

Saiba mais

Fale conosco