truck moving towards the sun setting
O papel do biodiesel na inovação sustentável

A Cummins é líder em inovação há mais de 100 anos, e estamos comprometidos em tornar os combustíveis alternativos, como o biodiesel, tão fáceis de entender quanto são de implementar. O biodiesel compartilha propriedades de combustível similares com o diesel e pode ser usado em todos os motores a diesel da Cummins. Misturas populares de biodiesel, como o B20, também podem fornecer potência, ignição, torque e eficiência do motor comparável ao diesel. Explore nossos recursos, ouça nossos especialistas e junte-se a nós na jornada para reduzir as emissões e chegar ao Destination Zero.

Truck driving up a curved road up a hill
Explore as soluções de combustível biodiesel renováveis da Cummins

Nossos motores automotivos e industriais são compatíveis com biodiesel B5, e a maioria de nossos motores a diesel foram aprovados para misturas de biodiesel até o B20. Estamos comprometidos a promover a transição energética e apoiar nossos clientes em sua jornada para reduzir as emissões.

O biodiesel é um combustível comprovado para desempenho e sustentabilidade

Mudar para biodiesel é mais fácil do que parece. Como o biodiesel compartilha muitas propriedades de combustível com o diesel regular, muitas vezes ele pode ser adotado imediatamente sem precisar de nova tecnologia.

Nenhum investimento inicial substancial

O biodiesel é um combustível "drop-in", o que significa que os veículos e equipamentos com motor Cummins podem fazer a transição perfeita para uma energia mais limpa. Usando a infraestrutura existente, você pode reduzir as emissões e cumprir suas metas de emissões por meio de uma mistura de biodiesel.

Versatilidade

Os motores a diesel Cummins são projetados com flexibilidade em mente e são totalmente compatíveis com misturas de biodiesel como o B100, B5 e B20, fornecendo a mesma confiabilidade e potência que o diesel de petróleo.

Redução nas emissões do escopo 1

Quando medido na base do poço a roda, o biodiesel pode ajudar a reduzir as emissões de carbono do ciclo de vida e as emissões do Escopo 1 dos clientes que resultam diretamente da operação de suas máquinas.

Alto número de cetano

O número de cetano mede a qualidade do combustível, e o biodiesel tem um número de cetano entre 45 e 55. O alto número de cetano significa tempos de ignição mais curtos, combustão aprimorada e melhor desempenho.

Perguntas frequentes sobre biodiesel

Os combustíveis biodiesel são comumente conhecidos como ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME) ou ésteres etílicos de ácidos graxos (FAEE). As propriedades do biodiesel são semelhantes às do diesel, mas diferentes da gasolina ou de combustíveis gasosos e, portanto, ele pode ser utilizado em motores de ignição por compressão.

Os modelos de motor aprovados na época da publicação estão listados abaixo. Fale com seu contato de vendas e serviço da Cummins para obter as informações mais atuais.

Estes são os modelos de motor aprovados:

Rodoviários:  motores ISX, ISM, ISL, ISV5.0 e ISB fabricados após janeiro de 2007.  ISX CM570 fabricado após janeiro de 2002.

Fora de estrada: motores QSX, QSM, QSL, QSC, QSB6.7, QSB4.5 e QSB3.3 fabricados após 2007 de janeiro, os motores Cummins MerCruiser™ Diesel Marine produzidos após 01 de janeiro de 2007:  Série B, QSB, C-Series, QSC e QSL, QSM11, QSM G-Drive e QSF3.8

Motores fora de estrada de alta potência fabricados após 1 de janeiro de 2008, exceto Tier 4: QSK78, QSK60, QSK50, K2000E, K50, QSK45, QSK38, K1500E, K38, QST30, QSK23, QSK19 e K19.  Também os marítimos QSK60, QSK50, K50 QSK45, QSK38, K38 QSK19 e K19.

A Cummins aprovou o B20 para os motores de alta potência descritos acima com os seguintes sistemas de combustível: temporizado por pressão, injeção de alta pressão, sistema de injeção de combustível Common Rail modular e bico para bomba injetora em linha BOSCH.

Os combustíveis parafínicos são uma alternativa ao diesel com baixo teor de enxofre e aromáticos. Eles são obtidos de diversas fontes. As fontes mais comuns incluem gás natural, carvão, óleos vegetais e gorduras animais. O combustível parafínico inclui (1) HVO - óleo vegetal hidrotratado, (2) GTL - gás (gás natural) para líquido, (3) STL - sólido (carvão) para líquido, (4) PTL - energia para líquido.

Combustíveis derivados de óleos e gorduras vegetais são geralmente chamados diesel renovável (RD) ou óleo vegetal hidrotratado (HVO).  O HVO está em combustível parafínico.  O HVO é produzido a partir de matéria-prima de biomassa, mas não é biodiesel.  Combustíveis diesel renováveis não são a mesma coisa que biodiesel ou ésteres metílicos de ácidos graxos .

Características exclusivas de combustível à base de parafina incluem densidade reduzida e índice de cetano mais alto. Os combustíveis parafínicos têm densidade mais baixa que os combustíveis diesel à base de petróleo e podem resultar em menor teor de energia por volume, resultando em menor economia de combustível e possível redução da potência do motor.

Os modelos de motor aprovados na época da publicação estão listados abaixo. Fale com seu contato de vendas e serviço da Cummins para obter as informações mais atuais.

Rodoviário: ISB, ISL, ISF

Fora de estrada: QSB, QSC, QSL, QSF

O biodiesel deve estar em conformidade com as especificações da Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM).  O B100 deve estar em conformidade com o padrão ASTM D6751 antes da mistura, e a mistura final do B20 deve estar em conformidade com o padrão ASTM D7467.

A especificação ASTM D6751 para o B100 foi revisada para incluir agora um teste de imersão a frio. O combustível B100 é impregnado a frio e filtrado para detectar impurezas ou reações incompletas resultantes do processo de produção. O requisito de estabilidade ainda está em vigor e é crítico quando o B100 é misturado com petrodiesel para produzir uma mistura B20.

O ASTM D7467 é uma nova especificação que se aplica a misturas de biodiesel de B6 – B20 e que inclui um requisito de estabilidade à oxidação.  Essa especificação substitui o requisito de especificação B20 da Associação de Fabricantes de Motores (EMA) anterior da Cummins.

Na Europa, as especificações para o biodiesel devem cumprir o padrão EN 14214. O EN 14214 é publicado pelo CEN, o Comitê Europeu de Padronização ou comate Europeen de Normalization. https://www.cencenelec.eu/

Especificações equivalentes de biodiesel são exigidas internacionalmente.

Os clientes são obrigados a comprar a mistura de biodiesel de um comerciante certificado BQ9000. O combustível B100 usado na mistura deve ser proveniente de um produtor credenciado BQ9000. Comerciantes certificados e produtores credenciados BQ9000 podem ser encontrados em www.bq-9000.org.

Fale conosco