Truck driver focusing on the road
Diesel renovável e seu papel em energia mais limpa

Mudar para alternativas de combustível mais limpas e sustentáveis é mais crucial do que nunca. À medida que as indústrias globais se esforçam para combater as mudanças climáticas, a demanda por diesel renovável e HVO está aumentando. A Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) estima que a capacidade de produção de diesel renovável dos EUA pode chegar a 384.000, ou 5,9 bilhões de galões por ano, até o final de 2025.

Como o HVO compartilha muitas propriedades com o diesel tradicional, é um combustível drop-in que pode ser facilmente substituído ou misturado com o diesel tradicional.  À medida que cresce o interesse nesta alternativa simples e eficiente, nossa equipe está aqui para ajudar você e sua empresa a entender e liderar a adoção de HVO para que você possa ficar no caminho para o Destination Zero. 

truck on highway
Combustível HVO para motor e energia de gerador mais limpos

Na Cummins, nos orgulhamos de nossa história de inovação e projetamos nossos produtos para integrar o diesel renovável perfeitamente. Como nosso portfólio de motores de veículos e geradores de energia raramente requer modificações para utilizar HVO ou R100, estamos tornando a transição para o diesel renovável simples e simples. Conecte-se com nossa equipe de especialistas para saber mais sobre o HVO e como ele pode ajudá-lo a cumprir seus objetivos sustentáveis.

Benefícios da mudança do diesel para o combustível HVO

HVO é diesel renovável produzido a partir de óleos vegetais reciclados. O HVO contém 7% menos densidade de combustível, teor aromático e de enxofre limitados e um valor de cetano mais alto do que o diesel tradicional.

Solução pronta (drop-in)

O HVO pode ser substituído diretamente pelo diesel, o que significa que não são necessárias alterações ou modificações para operar motores e geradores Cummins aprovados em combustíveis HVO.

Reduza as emissões de carbono em até 90%

Embora o combustível HVO tenha propriedades químicas e físicas semelhantes ao combustível diesel, ele pode ajudar a reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa sem quaisquer modificações necessárias.

Melhor desempenho do motor

O diesel renovável tem um número de cetano mais alto do que o diesel convencional, oferecendo combustão mais eficiente e melhorando o desempenho do motor.

Fácil armazenamento e manuseio

Você pode seguir as mesmas recomendações de manutenção, polimento de combustível e armazenamento para HVO que você faria para o diesel.

Perguntas frequentes sobre diesel renovável

Sim, o HVO pode ser misturado com diesel em qualquer proporção. Como as misturas de diesel e HVO não afetam significativamente o desempenho do motor, é fácil integrar o combustível HVO à sua estratégia de combustível.  O HVO é uma parte fundamental de nosso esforço para fornecer aos clientes a mais ampla gama de alternativas de combustível de baixo carbono por meio de nossa estratégia Destination Zero.

Saiba mais

HVO é um combustível semelhante ao diesel produzido por meio de um processo conhecido como hidrogenação. Na hidrogenação, os lipídios compostos de hidrocarbonetos parafínicos, como óleos vegetais, sebo ou óleo de cozinha usado, são tratados com hidrogênio. Esse processo ocorre a altas pressões e temperaturas, resultando em um combustível renovável de baixo carbono que pode se misturar com o diesel convencional.

Saiba mais

Fale conosco