O que é biodiesel?

Por Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

Semi truck on the highway

A jornada em direção a emissões reduzidas requer a disponibilidade e o uso de uma variedade de tipos de combustível, tornando a Cummins Inc. posicionada exclusivamente para liderar nesta transição de energia. Destination Zero é nossa estratégia para acelerar a redução das emissões de gás de efeito estufa (GEE), ao mesmo tempo em que melhora a qualidade do ar ao fornecer a mais ampla gama de tecnologias de energia para os clientes personalizarem sua transição energética.

Para clientes de motores a diesel que estão ansiosos para começar a reduzir suas emissões de carbono, mas ainda não estão prontos para integrar tecnologias emergentes, o biodiesel é um combustível que pode apoiar seus objetivos. Os clientes podem integrar misturas de biodiesel em sua frota para impacto imediato em suas emissões de carbono.

Biodiesel explicado

O biodiesel é um combustível renovável e biodegradável fabricado internamente a partir de óleos vegetais, gorduras animais ou graxa de restaurante reciclada, comumente chamada de óleo de cozinha usado.

As propriedades do biodiesel são semelhantes às do combustível diesel, em oposição à gasolina ou combustíveis gasosos, e, portanto, são capazes de serem usadas em motores de ignição por compressão. Misturas de biodiesel comumente disponíveis, como o B20, oferecem potência do motor, ignição, torque e rendimento similares a diesel.

No coração da produção de biodiesel está um processo químico conhecido como transesterificação. O processo de transesterificação resulta em moléculas chamadas ésteres metílicos de ácidos graxos, ou fama. Quando as gorduras animais ou óleos vegetais reagem com etanol ou metanol em um processo de transesterificação, o processo converte gorduras e óleos em biodiesel e glicerol, um coprodução.

A disponibilidade de biodiesel está crescendo à medida que mais instalações de produção nos EUA respondem à crescente demanda por fontes de combustível mais verdes. Em 2020, cerca de 2 bilhões de galões de biodiesel foram produzidos nos Estados Unidos.[1] Mais de 1.300 postos de abastecimento em todo o país oferecem biodiesel, tornando o combustível uma opção prontamente disponível para frotas em todo o país que desejam operar seus negócios com o uso de combustíveis alternativos mais verdes.[2]

O uso de biodiesel também oferece um impacto imediato e tangível na pegada de carbono de uma empresa. Seja usado em sua forma pura ou como uma mistura com o diesel convencional, o biodiesel fornece uma solução versátil para reduzir as emissões, porque o combustível é renovável. 

Quais são os tipos de misturas de biodiesel?

B100, diesel puro, não é comumente usado na maioria dos motores. Ele serve principalmente como referência, mas não é usado regularmente devido ao risco de problemas de desempenho e manutenção em motores que não foram modificados especificamente para queimar biodiesel ao nível de pureza.

Em vez disso, o biodiesel pode vir em uma variedade de misturas. Uma mistura refere-se à mistura de biodiesel com diesel convencional e/ou diesel renovável. As misturas podem ir até o B7, que é 7% biodiesel e 93% diesel, B5 - 5% biodiesel com 95% diesel e B2 - 2% biodiesel com 98% diesel.

A mistura mais usada é b20, uma mistura de biodiesel de 20%. Frotas que buscam reduzir sua intensidade de carbono nos veículos atuais hoje estão usando essa mistura para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Quais são os benefícios do uso do biodiesel?

Mudar para biodiesel pode reduzir a intensidade de carbono com investimento mínimo. Como um combustível drop-in, as misturas de biodiesel permitem que os operadores de veículos movidos a Cummins façam a transição perfeita para uma energia mais limpa, usando a infraestrutura existente para cumprir suas metas de emissões de forma eficaz. 

O biodiesel pode ajudar a reduzir as emissões de carbono do ciclo de vida e as emissões de escopo 1 dos clientes que resultam diretamente da operação de suas máquinas.

Os motores a diesel modernos contam com combustível para ajudar no processo de lubrificação e fornecer proteção contra desgaste e danos. No diesel combustível, remover o enxofre para criar diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD) eliminou a maior parte da lubrificação do combustível. A mistura de apenas 2% de biodiesel substitui essa lubrificação. O gerenciamento adequado da lubrificação pode garantir que os motores funcionem de forma mais suave, fria e silenciosa. Também aumenta a durabilidade a longo prazo.

As pontuações de intensidade de carbono são menores para biodiesel do que para o diesel de petróleo. O uso de biodiesel reduz as emissões de carbono do ciclo de vida porque o dióxido de carbono liberado da combustão do biodiesel é compensado pelo dióxido de carbono absorvido pelo cultivo de soja ou outras matérias-primas usadas para produzir o combustível.

Os motores a diesel Cummins são projetados com versatilidade em mente e são totalmente compatíveis com misturas de biodiesel que oferecem a mesma confiabilidade e potência do diesel a petróleo. * 

É outro exemplo de nossa missão melhorar o desempenho e as operações de negócios das frotas.

Saiba mais sobre os benefícios do biodiesel.

O biodiesel pode funcionar no meu motor Cummins?

Todos os motores automotivos e industriais da Cummins são compatíveis com biodiesel B5. A maioria dos motores a diesel da Cummins foi aprovada para usar misturas de biodiesel até B20. As plataformas HELM™ da Cummins e os motores a diesel avançados estão apoiando os clientes em sua jornada para reduzir as emissões por meio da compatibilidade com o biodiesel. 

A tecnologia de motores da Cummins está ajudando a impulsionar a transição energética, garantindo que nossa empresa e motores estejam bem posicionados para ajudar empresas e frotas em sua jornada de sustentabilidade também. Entre em contato conosco na Cummins para ouvir nossa orientação especializada e saber mais sobre nossas soluções de ponta, incluindo motores e geradores de energia, adaptados para atender às suas metas de sustentabilidade.


*Consulte a literatura de serviço específica do motor para obter detalhes sobre misturas aprovadas.

[1] https://www.cummins.com/news/2022/10/20/state-adoption-among-alternative-fuels

[2] https://afdc.energy.gov/stations/#/find/nearest?country=US&fuel=BD

Perfis de autor

Cummins Office Building

Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

A Cummins Inc., líder global em energia, está comprometida em impulsionar um mundo mais próspero. Desde 1919, oferecemos soluções inovadoras que movem pessoas, bens e economias para frente. Nossos cinco segmentos de negócios – motores, componentes, distribuição, sistemas de alimentação elétrica e accelera™ da Cummins – oferecem um amplo portfólio, incluindo trens de força avançados a diesel, elétricos e híbridos; Sistemas integrados de geração de energia; componentes críticos, como pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, controles, transmissões, eixos e freios; e tecnologias de emissões zero, como sistemas de bateria e trem de força elétrico. Com uma pegada global, profundo conhecimento técnico e uma ampla rede de serviços, oferecemos soluções confiáveis e de ponta adaptadas às necessidades de nossos clientes, apoiando-os durante a transição energética com nossa estratégia Destination Zero. Criamos valor para clientes, investidores e funcionários e fortalecemos comunidades por meio de nossas prioridades globais de responsabilidade corporativa: educação, equidade e meio ambiente. Com sede em Columbus, Indiana, a Cummins emprega aproximadamente 67.400 pessoas em todo o mundo e ganhou US$ 2,8 bilhões em vendas de US$ 33,7 bilhões em vendas em 2025.