커민스 Water Works

호스에서 물을 마시는 아이들

글로벌 물 위기 해결
 

오늘날 2.2억 명의 사람들이 안전하게 관리되는 식수를 이용하지 못하고 있으며, 3.5억 명의 사람들은 안전하게 관리되는 위생 시설을 이용하지 못하고 있습니다. 이처럼 거대한 문제를 해결하기 위해서는 현지에서 지속 가능하고 혁신적인 솔루션을 효과적으로 실행하기 위한 협력 행동이 필요합니다. 

커민스 Water Works는 전 세계에서 지속 가능하고 영향력이 큰 물 프로젝트에 참여하여 물 안보를 증진하고 지역 사회에 힘을 실어주는 것을 목표로 합니다. 지속 가능한 물을 통해 지역 사회를 강화하는 이 프로그램은 대규모 영향에 중점을 두고 있으며 2021년 이래로 6.3백만 명에게 영향을 미쳤습니다.

왜 물이 중요할까요?
 

물방울 아이콘 물 부족 아이콘 학교 아이콘 시계 아이콘 달러 표시 아이콘
1/4
안전한 물이 부족한 인원
35억
사람들은 안전하게 관리되는 위생 시설에 대한 접근성이 부족합니다.
1/3
기본적인 물과 위생이 부족한 학교
하루 200만 시간
여성과 여성 청소년들이 물을 수집하는 데 들이는 시간
한 해 2600억
기본 물과 위생 부족으로 인한 전 세계적 수익 손실

 

커민스는 직원들이 거주하고 일하는 지역사회의 물 수요를 지원하는 전략적 지역사회 투자를 통해 물 부족 문제를 해결하고 있습니다. 커민스 Destination Zero 전략의 필수적인 부분인 커민스 Water Works는 2030년까지 커민스가 사업을 영위하는 모든 지역에서 순 워터 포지티브(water positive)를 이루겠다는 대담한 목표를 향해 노력하고 있습니다. 

커민스는 7개 지역 중 4개 지역에서 현재까지 이를 달성했으며, 2021년 이래로 전 세계 지역 사회에 8.7억 갤런 이상의 물 혜택을 제공했습니다.

커민스 Water Works 가용성 지도

커민스 Water Works는 중국, 필리핀, 호주, 인도, 아랍에미리트, 폴란드, 벨기에, 영국, 스페인, 가나, 나이지리아, 잠비아, 남아프리카공화국, 아르헨티나, 브라질, 칠레, 페루, 콜롬비아, 멕시코, 캐나다, 미국 등 21개국에서 20개의 프로젝트를 진행하고 있습니다.

 

커민스 수처리에 대해 자세히 알아보기   

커민스 Water Works 이용 사례

목장에서 물을 마시는 두 사람
한 번에 한 방울씩 커뮤니티에 힘을 줍니다

커민스는 깨끗한 물 접근의 중요성을 기본권으로 강조함으로써 Water.org 와 같은 조직과 협력하여 전 세계에 지속 가능하고 영향력이 큰 물 솔루션을 제공합니다. Francisca의 이야기를 통해 안전한 물에 대한 접근이 건강, 교육 및 경제적 안정을 개선하여 어떻게 삶을 변화시키는지 확인해 보십시오. 

아이와 함께 있는 남자
수역 지키미

커민스 칠레 직원들이 국제자연보호협회(The Nature Conservancy)와 파트너십을 맺고 빙하에서 나오는 물을 여과하고 홍수와 침식을 완화하는 데 중요한 역할을 하는 안데스 고지대 습지 복원을 위해 자원봉사를 합니다. 마이포강 유역은 산티아고에 담수 80%를 제공하고 이 지역의 농업, 광업, 기타 산업에 물을 공급합니다.

칠레 마이포강 유역 습지에서 활동하는 동료들이 등장하는 커민스 워터 웍스(Cummins Water Works)의 최신 동영상을 시청하세요.

커민스 Water Works 파트너

파트너십은 의미 있고 확장 가능한 영향력을 발휘하는 데 필수적입니다. 커민스는 커뮤니티가 직면한 특정 문제를 해결하기 위해 다음 조직과 협력합니다.

 

자연 찰스턴 워터키퍼 로고 물방울 Wbcsd 스윔 드링크 피쉬 로고 미코리자
Americares 로고 Wateraid

 

Natuurpunt 로고 Sound rivers 로고 We the people of 디트로이트 로고 CWDF 로고

 

세이브 더 칠드런 로고 Chautauqua Watershed Conservancy 로고 Azraq 로고 Fundación Aguas 로고              

오지카우스키 국립공원 로고

Trout Unlimited 로고

Engineers without borders ​​​​​​​로고

Tees Valley wildlife trust 로고

     

 


 

여러분의 조직이 전 세계에서
수자원 지속 가능성을 지원하는 방법에 대해 
배우고 싶으십니까?


커민스 Water Works에 이메일 보내기

문의