커민스 사례 연구

우리는 장기적으로 그 안에 있습니다. 우리는 고객을 위한 더 스마트한 혁신으로 이어지는 지속적인 파트너십을 구축합니다. 이러한 고객 사례는 여러 산업 분야에서 세계적 수준의 혁신을 통해 귀사와 같은 고객에게 향상된 전력 솔루션을 제공하려는 당사의 노력과 성공을 보여줍니다.

사례연구 필터링

목적: 외딴 롯지 및 관련 수처리 시설을 위한 대기 전력 시스템 설치

PrevenTech의 선제적 고장 감지로 상당한 비용 절감 및 가동 시간 보존

목적: 최첨단 슈퍼컴퓨터 시설에 믿을 수 있는 비상 전력 공급

목적: 다양한 BAPCO 연료 소매점에 강력한 백업 시스템을 설치합니다.

PrevenTech의 예측 분석은 인젝터 마모의 초기 징후를 감지하여 인젝터 고장을 예방하는 데 도움이 됩니다.

PrevenTech의 고급 분석 기능은 느린 속도의 근본 원인을 식별하고 최적화된 유지보수 조치를 권장하는 데 도움이 되었습니다.

PrevenTech은 엔진 상태를 보장하면서 오일 및 필터 수명을 연장하는 데 사용되었습니다.

목적: 주요 신규 금융 데이터 센터의 1 단계에 필요한 새로운 백업 시스템 제공

목적: 동아프리카 최초의 하이퍼스케일 데이터 센터를 위한 1단계 대기 전력 시스템 제공

목적: 여러 하이퍼스케일 데이터 센터의 효율적인 운영을 개발하고 보장하여 사우디아라비아의 디지털 인프라를 강화합니다.

카일 미릭(Kyle Myrick)은 주행 거리계에서 300,000마일 이상을 주행한 2015 커민스 터보 디젤 엔진 Ram Tradesman 픽업 트럭의 자랑스러운 소유자입니다. 20년 이상의 경력을 가진 광산 엔지니어인 그의 트럭은 Kyle의 작업의 일부일 뿐만 아니라 여행과 모험에 대한 그의 열정을 지원하기 위해 혹독한 환경에서 지속적으로 테스트를 거칩니다.

목적: 사우디아라비아의 주요 네트워크 및 통신 서비스 제공업체의 전력 시스템 용량과 안정성을 향상시키기 위해 20년 된 레거시 DMC를 업그레이드합니다.

STAMFORD P7 교류기는 마다가스카르의 획기적인 광산 및 가공 개발인 Ambatovy 프로젝트에 동력을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다.

네이버의 패권 강화 전략을 뒷받침하는 클라우드 시장의 급성장. 플랫폼 트래픽이 폭발적으로 증가함에 따라, 네이버는 대규모 발전기 세트를 투입하여 총 6단계에 걸쳐 개발될 아시아 최대 규모의 데이터 센터를 구축하는 프로젝트에 착수했습니다. '각 세종(Gak Sejong)' 데이터 센터의 1단계 구축 사업에는 장비는 60 Hz 주파수 기준 대기 정격 37인 18 커민스 QSK95 발전기 세트가 도입되었습니다.