커민스 READY™

과학 수업 중인 학생들

교육 및 경력 성공을 위한 과정 지원

과학 기술을 테스트하는 학생

전 세계적으로 수백만 명의 학습자가 오늘날 경제에서 성공하는 데 필요한 기술과 기회를 갖추지 못하고 있습니다. 3억 명의 청소년이 학교에 다니지 못하고 있으며, 60000만 명의 학생이 읽기 또는 수학에서 최소 학업 능력 수준에 미치지 못하고 있습니다. 유아 교육 접근성 확대와 고등학교 졸업률 향상에 진전이 있었지만, 모든 사람에게 양질의 교육을 제공하는 데에는 여전히 상당한 장벽이 있습니다.

회사의 글로벌 교육 전략인 커민스 READY™는 전세계 개인을 위한 STEM 교육 및 경력 성공에 대한 공평한 경로를 만들어 전세계 교육 위기를 해결하는 것이 목표입니다.

2024년 출범한 커민스 READY는 개인이 학습 과정을 진전시킬 수 있도록 지원하는 동시에 기관이 장기적인 영향력을 유지할 수 있도록 지원하는 두 가지 수준에서 운영됩니다. 이 전략은 전략적 파트너십과 주요 이니셔티브를 통해 제공하는 전체 교육 연속체에서 STEM 학습 및 참여를 지원합니다.

커민스 READY는 2030년까지 100만 명의 학습자와 근로자를 지원한다는 목표를 향해 꾸준히 나아가면서 성취한 모든 기념비적 성과는 개인이 새로운 기술, 기회, 보다 강력한 미래로 가는 길을 얻는다는 것을 나타냅니다.

중점 분야

STEM 참여

커민스는 선도적인 교육 및 비영리 조직과 협력하여 전세계 학습자와 근로자에게 고품질 STEM 경험을 제공합니다.

커뮤니티를 위한 기술 교육(TEC)

TEC는 학생들이 수요가 많은 기술 및 직업 기술을 갖추도록 돕는 학교 기반 프로그램입니다. 산업 파트너십을 활용하여 커리큘럼을 개선하고 교사를 교육하며 업무 기반 학습 경험을 제공합니다.

교육용 장비(EfE)

커민스 직원은 EfE를 통해 지역 학교에 직업 및 기술 교육 프로그램을 지원할 수 있습니다. 전문성 있는 직원들은 기부한 엔진 및 공구를 활용하여 학생들이 직장에서 빛을 발하는 기술을 습득할 수 있도록 돕습니다.

커민스 READY 파트너

파트너십은 실질적이고 지속가능한 변화를 실현하는 데 필수적입니다. 커민스는 커뮤니티가 직면한 특정 문제를 해결하기 위해 다음 조직과 협력합니다.

 

INCO 로고 Learn Fresh 로고 math corps 로고 인디애나 퍼듀 대학교 제조 경쟁력 센터
Quest Alliance 로고 및 워드마크 SAE Foundation Inspiring STEM 로고

세이브 더 칠드런 로고

 


 

전세계의 교육 활동에 기여하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.


커민스 READY에 이메일 보내기