Les freins font partie des composants les plus importants de tout véhicule.
Un camion parcourant 120,000 miles par an subit des millions de petits impacts en cours de route.
Les camions de pompiers lourds fonctionnent à des poids élevés, accélèrent rapidement et doivent s’arrêter de façon fiable et constante en situation d’urgence.
Lorsqu’un camion n’est pas en mouvement, tout ce qui l’entoure ralentit : les livraisons, les horaires et les opérations.
Qu’est-ce qu’une transmission? La transmission d’un camion lourd transfère l'alimentation du moteur aux essieux en passant par la transmission afin que le véhicule puisse se déplacer.
Cette semaine, Cummins Inc. (NYSE : CMI) présente les dernières technologies de transmission et de moteur pour les professionnels de la lutte contre les incendies et le sauvetage à l’occasion de la Fire Department Instructors Conference (FDIC).
Cummins Inc. [NYSE : CMI] a annoncé aujourd’hui le lancement du rotor QuikDisc™ pour les extrémités de roue de la série U au FDIC International, l’événement le plus important pour les professionnels de la lutte contre l’incendie et le sauvetage en Amérique du Nord.
Cummins Inc. [NYSE : CMI] a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle famille d’essieux moteurs tandem Meritor® RT-160 HE destinée aux applications de transport longue distance, lors de l’événement Truck World à Mississauga, ON, Canada.
Quand il s’agit de l’entretien des camions lourds, la simplicité compte.
La première application sur le marché du frein sur échappement HPD (High Power Density® (HPD®) de Cummins Valvetrain Technologies sera sur le nouveau moteur X10™ de Cummins destiné aux véhicules lourds et moyens, desservant les clients de la flotte d’autobus de ville ou de transport en commun.
Chef de file mondial en matière d’alimentation et de technologie Cummins Inc.
Le printemps est la saison du renouveau, ce qui en fait le moment idéal pour donner un nouveau départ au système de freinage de votre véhicule.