Meilleures tendances et destinations d’aventure
Par Carol Ann Smith, spécialiste en communication marketing - Senior
Quelle que soit la saison, l'aventure est au rendez-vous.
Sans surprise, les aventures et les activités en plein air sont en vogue en raison de la pandémie. Ce qui était autrefois vu comme un luxe est aujourd'hui considéré comme une nécessité, et la demande des jouets de plein air comme les VTT, les véhicules utilitaires tout-terrain, les kayaks et les bateaux a augmenté. Les moyens de transport récréatif plus traditionnels, comme les véhicules récréatifs et les campeurs remorquables, ont atteint un sommet en popularité, et les gens sont en plein air dans les parcs et les campings. En fait, selon le rapport annuel 2021 annual North American camping report du KOA, « plus de 70 % des campeurs nord-américains ont changé leurs habitudes de camping en 2020, et la propriété du VR est en hausse aux É.-U. et au Canada. Aux é.-u., la proportion de campeurs qui ont campé pour la première fois en 2020 était cinq fois supérieure à ce qui a été observé en 2019. »
L’Amérique du Nord offre des parcs nationaux et étatiques à couper le souffle, tous avec des campings pour VR à ou à proximité. Certains de ces campings offrent de nombreuses commodités modernes et récréatives, certains disposent même d’une expérience « station-like », et certains sont plus hors réseau et éloignés. Une recherche rapide sur Google des meilleurs campings pour les campeurs de VR vous permettra de trouver plusieurs options, comme la liste compilée par Business Ayrser et les meilleurs véhicules récréatifs aux États-Unis.
Une nouvelle tendance extrêmement populaire est l’émergence des conversions de véhicules.
Donny Klotz, résident d’Indianapolis, Indiana et fanatique de l’Indy 500, a récemment complété la conversion d’un ancien autobus de visite du Indianapolis Motor Speedway (IMS).
« Je l’emmène au plus grand nombre d’événements IMS que possible, et j’ai surtout hâte de mon voyage de camping annuel de 4 jours en Indy 500 chaque année. J’aime aussi le camping de VR régional dans nos parcs d’état. C’est aussi amusant de prendre des concerts, des cookouts et des rassemblements de famille. Certains jours, je vais simplement la garer dans la cour arrière, allumer de la musique et l’utiliser comme mon bureau à distance. »
Lorsqu’on lui a demandé s’il fait de gros voyages à l’avenir, Klotz a déclaré : « Il n’y a pas de limite à l’endroit où je vais prendre l’autobus, car j’ai entièrement confiance en le moteur Cummins. J’aimerais l’obtenir sur toutes les pistes d’IndyCar aux É.-U. au moment de ma retraite. Il a été bien entretenu par le Speedway, et je compte sur lui pour ajouter un peu de syt à mon voyage de travail, et mes voyages sur la route avec ma famille et mes amis. » Pour les esprits curieux, l’autobus de Klotz se trouve sur Instagram en recherchant des #Indy500Bus
Une tendance à la conversion de véhicules neufs convertit les autobus scolaires en maisons permanentes/semi-permanentes sur roues, surnommées « skoolies ». Une retraite sur roues, les occupants de skoolie travaillent à distance partout où ils ont la notion de voyager. En plus des autobus, l’arrière des fourgons sont convertis de la même façon, créant une escapade mobile pittoresque et pittoresque. Les Skoolies sont alimentés par des génératrices, certaines même avec des options d’alimentation solaire.
Avec plus de gens en mode exploration, en particulier ceux qui ont un besoin d’expériences hors réseau, il est nécessaire d’avoir une source d’alimentation fiable et fiable pour rester connecté au monde moderne. Pour soutenir un mode de vie plus mobile et plus rôdeur, les génératrices portatives peuvent être un excellent choix pour les promeneurs d’avent et les amateurs d’extérieur.
Lorsque vous planifiez une aventure en plein air, comprendre quels sont vos besoins en électricité. Si vous prévoyez d’aller camper dans une tente éloignée, ou même camper dans un camping et que vous avez besoin de quelques sorties supplémentaires, une petite génératrice portative peut facilement alimenter de petits électroménagers comme votre téléphone cellulaire, votre tablette, votre ordinateur portable, votre télévision, votre appareil de télésurvise, votre fabricant de café, votre ventilateur, etc.
Si le vadrpage est plus votre style, et que vous prévoyez de faire une sortie de VR ou de véhicule de conversion et que vous avez besoin d’un peu plus de puissance pour vous apporter le confort de la maison, prévoyez une unité portative plus grande pour alimenter un climatiseur, un réfrigérateur, un four à micro-ondes, un séchoir à cheveux, etc.
Consultez les génératrices en vente chez shop.cummins.com, ou chez un concessionnaire Cummins.
Profils d’auteurs
Carol Ann Smith, Spécialiste en communication marketing - Senior
En 2019, Elle s’est jointe à Cummins pour appuyer la commercialisation et les communications pour les génératrices d’attente pour la maison et la petite entreprise et les génératrices portatives. Natif de l’Indiana, m. Ann jouit d’un bon projet de rénovation résidentielle.
Balises associées