10 États américains ayant les pannes d’électricité les plus longues
Par Aytek Yuksel, responsable du marketing de contenu - Power Systems
La plupart des familles ont connu une panne d’électricité à un moment ou à un autre. Entre-temps, certaines familles vivent dans des États qui éprouvent les pannes d’électricité les plus longues.
Chaque état des É.-U. a connu une panne d’électricité en 2019. C’est ce qu’indique rapport annuel de l’industrie de l' de l’énergie électrique de l’U.S. Energy Information Administration. En moyenne, nous sommes allés sans électricité et électricité pendant 4,7 heures tout au long de l’année. Entre-temps, les habitants des 10 États suivants ont connu les pannes d’électricité les plus longues.
Les États ayant les pannes d’électricité les plus longues
Pannes d’électricité dans le Maine
Les résidents du Maine ont connu en moyenne plus de 15 heures de panne d’électricité. Les tempêtes hivernales avec de forts vents et de fortes précipitations ont été les principales raisons des pannes d’électricité dans le Maine. Par exemple, le nor’easter en octobre 2019 seulement a laissé plus de 200 000 mainers sans électricité. Une combinaison de zones fortement boisées et de vents violents provoquent également souvent des pannes d’électricité dans le Maine. Malheureusement, le Maine a été l’état ayant la plus longue panne d’électricité trois des quatre dernières années.
Pannes d’électricité en Virginie-Occidentale
Les résidents de la Virginie-Occidentale ont connu une panne d’électricité en moyenne de plus de 12 heures. L’état est également souvent classé année après année parmi les cinq meilleurs États ayant les pannes d’électricité les plus longues. Les conditions météorologiques extrêmes sont la cause fréquente de pannes d’électricité en Virginie-Occidentale. Les tempêtes de verglas et le gel profond laissent souvent les résidents de la Virginie-Occidentale sans électricité.
Pannes d’électricité en Californie
California residents experienced an average of over 10 hours without power. La Californie est un nouvel entrant dans la section supérieure des États ayant la liste des pannes d’électricité les plus longues. Les feux de forêt et les pannes d’électricité planifiées associées ont été les principales raisons de longues pannes d’électricité en Californie. Près de 1 millions de clients étaient privés d’électricité lors d’une panne d’électricité planifiée.
Pannes d’électricité au Michigan
Les résidents du Michigan ont connu une panne d’électricité moyenne de plus de neuf heures. Il n’y a pas eu un seul événement météorologique d’une grande taille qui a provoqué une panne d’électricité importante au Michigan. Au lieu de cela, de fréquents phénomènes météorologiques violents tout au long de l’année ont continué à causer des pannes d’électricité. Celles-ci comprenaient la tempête de verglas en février, les orages en juillet et septembre et les grands vents en novembre.
Pannes d’électricité en Louisiane
Les résidents de la Louisiane ont connu une panne d’électricité moyenne de plus de huit heures. Il n’est pas surprenant d’avoir la Louisiane vers le haut des États avec la liste des pannes d’électricité les plus longues. La saison des ouragans provoque souvent des pannes d’électricité en Louisiane. De plus, nous faisons l’expérience d’une activité accrue pendant les saisons des ouragans ces dernières années. Cela se traduit souvent par une augmentation de la durée des pannes d’électricité.
Pannes d’électricité dans le Vermont
Les résidents du Vermont ont connu une moyenne de huit heures sans électricité. Les forêts et la neige, deux choses que la plupart d’entre nous imaginent quand nous pensons au Vermont. Le Vermont reçoit beaucoup de neige, plus de 80 pouces par an pour être précis. Le Vermont est également l’un des États les plus lourdement forestiers. La combinaison de forêts denses et de chutes de neige lourdes fait de la chute des membres d’arbres une raison clé des pannes d’électricité.
Pannes d’électricité en Arkansas
Les résidents de l’Arkansas ont connu une panne d’électricité moyenne de plus de sept heures. Le temps violent s’est sous la forme de violentes tempêtes dans l’état. Deux tempêtes ont fait en sorte qu’il est encore pire pour les résidents et la compagnie de services publics locale, Entergy, de se remettre de pannes d’électricité prolongées.
Pannes d’électricité au Mississippi
Les résidents du Mississippi ont connu une moyenne de plus de sept heures sans électricité. Il n’y a pas eu un seul événement majeur qui a provoqué la longue panne. Au lieu de cela, une gamme d’événements météorologiques tout au long de l’année ont provoqué de fréquentes pannes. Celles-ci comprenaient des conditions météorologiques orageux en août, la tempête tropicale Tropicaux m.A. M., en octobre, et des vents de sursaout en novembre.
Pannes d’électricité au Wisconsin
Les résidents du Wisconsin ont connu une moyenne de plus de six heures sans panne d’électricité. Un mélange d’événements météorologiques violents tout au long de l’année a entraîné cette durée de panne d’électricité. Ces phénomènes météorologiques violents comprenaient des tempêtes et des vagues de chaleur en été, ainsi que de grands vents et de lourdes chutes de neige en hiver. De nombreuses familles sont même restées dans le noir pendant l’été.
Pannes d’électricité en Caroline du Sud
Les résidents de caroline du Sud ont connu une panne d’électricité moyenne de plus de cinq heures. L’ouragan Dorian était l’une des raisons clés de cette longue durée de panne d’électricité. L’ouragan a laissé plus de 270 000 résidents dans le noir alors qu’il a voyagé sur la côte.
Les États ayant les pannes d’électricité les plus courtes
Les résidents de sept États ont connu une moyenne de moins de deux heures sans électricité par an. Voici les États et la durée annuelle moyenne du temps sans électricité :
- Illinois : un peu moins de deux heures de panne d’électricité par année; 116 minutes.
- Dlaware : 102 minutes de panne d’électricité par année.
- Un : 89 minutes de panne d’électricité par année.
- Nevada : 87 minutes de panne d’électricité par année.
- Arizona : 83 minutes de panne d’électricité par an.
- Nebraska : 79 minutes de panne d’électricité par année.
- de Colombie : juste un peu plus d’une heure de panne d’électricité ; 77 minutes par an.
La Floride est le seul état qui est surprenant de voir sur la liste des temps de panne d’électricité les plus courts. La Floride se classe souvent au sommet des États ayant les pannes d’électricité les plus longues. La est principalement attribuable aux ouragans qui ont un impact sur l’état. En 2019, la Floride a été en mesure de gérer ces phénomènes météorologiques violents et de minimiser la durée des pannes d’électricité.
La préparation à une panne d’électricité est la clé de la protection de votre famille et de votre domicile. Envisagez d’acheter une génératrice pour la maison. Cela garantit que l’équipement médical vital et les appareils comme les pompes de puisard et les réfrigérateurs restent en fonction pendant une panne d’électricité. Une génératrice pour la maison peut fournir une alimentation de secours en cas de panne d’électricité inattendue ou planifiée. les génératrices pour la maison extrêmement silencieuses, esthétiquement agréables et accessibles à distance.
Profils d’auteurs
Aytek Yuksel, responsable du marketing de contenu - Power Systems
Aytek est un leader en marketing chez Cummins, se concentrant sur la technologie et le leadership éclairé. Depuis son arrivée en 2008, il a occupé divers postes de marketing et partage maintenant ses idées sur les marchés, les technologies et la transition énergétique. Aytek vit à Minneapolis avec sa femme et ses deux enfants.
Balises associées