6 astuces pour préparer votre maison et votre propriété pour la saison des ouragans
Bien que la saison des ouragans ne dure que six mois par année, quand les tempêtes ont frappé, elles font d’importants dégâts-environ $26 milliards annuellement, selon les chercheurs du MIT.
Par Leah Ingram, rédactrice indépendante, experte en Lifestyle et économie d’argent
Quand il s’agit de dommages réels, deux éléments causent le plus d’eau – de l’afflux de tempête ou des pluies et du vent incessants. Secondaires aux vents et à l’eau sont la destruction des deux laisser derrière. Pannes d’électricité. Inondations. Destruction du bâtiment.
Tout cela en tête, j’ai rassemblé les trucs et vidéo suivants pour vous aider à préparer la saison des ouragans. Ces derniers sont présentés au nom de Cummins Inc., fabricant de génératrices d’urgence pour la maison, avec qui j’ai établi un partenariat. Trois de ces bouts sont DIY-ou le font vous-mêmes-des choses que vous pouvez facilement faire vous-même pour aider à minimiser ou espérons même prévenir les dommages. Vous devriez certainement embaucher un professionnel pour aborder les trois autres trucs.
Préparation de l’ouragan pour le bricolage
En ce qui concerne la préparation du cyclone à faire-vous-même, je vous conseille de vous tenir avec des activités faciles à faire pour vous et qui ne risquent pas de vous blesser. Par exemple, un pourboire vous oblige à monter sur une échelle. Si vous n’êtes pas stable sur vos pieds, par tous les moyens, obtenir quelqu’un d’autre pour monter sur cette échelle. Ou embaucher un professionnel. En cas de doute, ne vous mettez pas en danger.
Les astuces ci-dessous visent tous à garder l’eau loin de la fondation de votre maison. C’est parce que l’eau peut faire de graves dommages à long terme à votre domicile.
1. DIY Nettoyez vos gouttières
Vous devriez nettoyer vos gouttières deux fois par an. Vous le faites une fois à l’automne, non seulement parce que c’est la saison des ouragans, mais aussi pour préparer l’hiver. Vous ne voulez pas ramasser de l’eau dans vos gouttières, puis vous congeler. C’est une excellente façon de faire arracher vos gouttières à votre maison. Vous nettoyez vos gouttières à nouveau au printemps à cause de ces douches d’avril proverbiale. Encore une fois, vous voulez que vos gouttières soient propres et exemptes de débris afin que l’eau puisse se déplacer vers le bas et l’air. Et en parlant de dehors, assurez-vous que les becs d’arrêt sont clairs et visent loin de votre maison afin que l’eau disparait aussi.
2. DIY préparez votre aménagement paysager
Une autre façon de garder l’eau dans la fondation de votre maison, c’est par l’entremise de votre aménagement paysager. Vous voulez que tous les sols et paillis soient en pente loin de votre maison, et non vers it. Cela empêche l’eau de se déplacer dans la bonne direction.
3. fissures de la Fondation Seal DIY
L’eau est comme un ninja quand il s’agit de nuire à la fondation d’une maison. Il va trouver un moyen, en quelque sorte, pour y arriver. Empêchez le ninja de mourir dans ses chenilles en utilisant le scellant epoxy Foundation crack. Vous pouvez la trouver dans votre magasin de matériel local.
Embaucher un pro pour la saison des ouragans
Il vous faut parfois embaucher un pro. Il va de pair avec la notion de ne pas être penny wise et Pound-insensé. Dans des moments comme celui-ci, il est logique de dépenser de l’argent pour obtenir un travail bien fait, parce que le bricolage n’est tout simplement pas le couper.
Voici trois emplois de préparation pour la saison des ouragans pour lesquels vous devriez amener un professionnel pour préparer votre maison pour les tempêtes imminentes.
1. pro pour tailler les branches élevées
Quand je veux couper quelques branches à faible pendage ici et là, je peux facilement obtenir des Clippers de mon hangar et faire le travail moi-même. Mais quand j’ai des branches mortes accrochées au-dessus de ma maison, j’embauche un service d’arbre professionnel pour tailler ces branches et toutes les autres ramifications qui pourraient se perdre dans une tempête. Ces gens savent exactement comment tailler un arbre pour garder votre maison en sécurité et pour garder l’arbre en vie.
2. pro pour installer l’alarme de pompe de puisard
Le premier été où nous vivions dans notre maison, l’ouragan Floyd a frappé. C’était 1999. Je n’oublierai jamais de regarder ma porte de derrière et de voir mon voisin passer dans un canot. Il y avait que beaucoup d’eau dans notre arrière-cour. Heureusement, notre sous-sol est resté sec à la hauteur de la tempête grâce à notre pompe de puisard. À notre insu, tout ce pompage d’eau a finalement renversé la pompe de puisard au-dessus du fouineur. Peu de temps après, elle a cessé de travailler ensemble, même si nous n’avons pas perdu la puissance. Nous n’en étions pas plus sages, jusqu’à ce que je descende en bas le lendemain pour faire la lessive et entrer dans 12 pouces d’eau. Si vous vivez dans un endroit où votre sous-sol est inondé, ayez toujours un pro installer une alarme lors de l’installation d’une pompe de puisard. Si nous avions eu une alarme, nous aurions su tout de suite que la pompe de puisard avait cessé de fonctionner, et nous aurions pu arrêter notre sous-sol des inondations.
3. Pro to Install Standby Generator
À peu près en même temps que la superstorm Sandy en 2012, nous avons une génératrice portative alimentée au gaz pour notre maison de 4 chambres. Nous pensions être si intelligentes. Le problème, c’est que nous n’avons jamais cessé de considérer deux scénarios post-ouragan. Un, nous n’avons pas pu quitter notre rue pour acheter de l’essence, à cause d’arbres abattus et de routes bloquées. Et, deux, nous n’avons pas pu obtenir d’essence du tout, même si nous pouvions sortir de notre rue. C’est parce que tant de stations-service ont été sans électricité et n’ont donc pas pu la pomper. Rétrospectivement, une génératrice d’urgence pour la maison d’alimenter l’ensemble de la maison aurait fait beaucoup plus de sens.

Contrairement aux génératrices portatives pouvant être bruyantes et nécessitant une configuration manuelle, des cordons de fonctionnement et de l’essence, les génératrices d’urgence se rétablissent automatiquement lorsque la puissance s’éteint, même si vous n’êtes pas à la maison.

Les génératrices d’urgence sont connectées directement aux systèmes électriques et au gaz naturel/GPL de votre maison, donc il n’y a pas de déplacement à la station-service et pas de panne d’essence. Pour voir si une génératrice d’urgence est adaptée à votre famille, visitez homegenerators.cummins.com , où vous trouverez des renseignements sur les produits, leur fonctionnement et la façon dont vous pouvez vous préparer. Il existe également un calculateur de dimensionnement pratique où vous pouvez estimer vos besoins en électricité.
La pensée finale lors de l’embauche d’un pro : n’attendez pas qu’il y ait un ouragan dans les prévisions météo. Vous n’aurez probablement jamais quelqu’un pour prendre soin de son travail à temps.
Profils d’auteurs
Leah Ingram, rédactrice indépendante, experte en Lifestyle et économie d’argent
Leah Ingram est une rédactrice en freelance, un Lifestyle et un expert en économie d’argent. Sa mission est de vous aider à vous sentir plus confiant quant à vos dépenses, peu importe le revenu. Elle est l’auteure de Suddenly Frugal : How to Live Happier and Healthier for Less, qui compile les conseils uniques de Leah en matière d’économie d’argent, y compris la façon dont une famille peut épargner 25,000 $ par an. Son deuxième titre de la série soudainement frugal est Toss, Keep, Sell !: The Suddenly Frugal Guide to Cleaning Out the Clutter and Cashing In. Actuellement, Leah travaille sur un livre de finances personnelles, regorge d’idées pour aider les familles de classe moyenne à payer pour le collège. Ce livre, provisoirement appelé College Money hacks, sortira de la presse de carrière à l’automne 2017. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Leah à l’adresse http://www.leahingram.com/about/.
Balises associées