Cummins améliore le rendement énergétique de sa gamme de 2017 moteurs

par Michael Nagel, Leader-Global Brand

Cummins a reçu la certification de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis pour sa gamme complète de moteurs diesel et au gaz naturel sur route plus tôt que prévu, ce qui répond aux réglementations actuelles de l’EPA et à la deuxième étape des normes en matière de gaz à effet de serre (GES) et d’efficacité énergétique qui entreront en vigueur le 2017 janvier.

Fuel efficiency is improved across the commercial vehicle engine lineup from 5.0 liters to 15 liters.

"Cummins is committed to providing customer-focused innovation as soon as it is ready," said Amy Boerger, Vice President - Sales and Support. "For example, efficiency improvements implemented in the 2016 ISX15 400 hp-to-475 hp ratings will provide customers with fuel economy gains over the 2013 ISX15, ranging from 2.5 percent on the base engine up to 7.5 percent with a SmartAdvantage™ Powertrain with ADEPT™ (SmartCoast™) features."

Throughout 2014 and 2015, Cummins implemented efficiency enhancements that enable its engines to meet EPA 2016 and GHG 2017 requirements. On-Board Diagnostics requirements are met with enhanced monitors, ensuring that exhaust tailpipe emissions stay within the EPA limits. A Particulate Matter (PM) sensor has been implemented, and electronic controls have been enhanced to interact with the Diesel Exhaust Fluid (DEF) quality sensor implemented by Original Equipment Manufacturers (OEMs) on DEF tanks. With a focus on continuous improvement, Cummins plans to incorporate further product enhancements to improve performance, reliability and efficiency throughout 2016.

Profils d’auteurs

Michael Nagel-Cummins Inc

Michael Nagel, chef de file - Marque mondiale

Michael Nagel est le chef de file de la marque mondiale chez Cummins Inc. En tant que membre de l’équipe des communications externes de Cummins, il a plus de 15 ans de communications numériques et d’expérience en relations publiques traditionnelles, en se concentrant sur les communications numériques, la marque d’entreprise et le marketing de contenu. Michael a obtenu son baccalauréat ès arts de l’Indiana University School of Journalism-Indianapolis et réside actuellement à Indianapolis. 

Vous voulez en savoir plus?

Recevez les dernières nouveautés de Cummins en matière de technologies, de produits, de nouvelles et d’informations.