Hôpital Royal Columbian à New Westminster
Soins de santé

Une alimentation de secours fiable pour le système de soins de santé du Canada

par Cummins Inc., chef de file mondial en matière de technologies d'alimentation
But : S’assurer que l’alimenter et l’équipement fiables et mis à niveau sont fonctionnels et opérationnels à mesure que l’Hôpital Royal Columbian progresse dans son réaménagement.
Emplacement
New Westminster (Colombie-Britannique)
Date
Décembre 2020

Approvisionnement : 

  • Qté (2) groupes électrogènes MV de 3250 kW basés sur la plateforme de moteur QSK-95L
  • Commandes de mise en parallèle Power Command 3.3
  • appareillage de commutation IEM
  • Commutateurs de transfert Asco

Cummins appuie la communauté grâce à l’agrandissement de l’hôpital Royal Columbian et de l’ajout d’un centre énergétique

L’Hôpital Royal Columbian, fondé en 1862, est le plus achalandé de la Régie de la santé du Fraser. C’est le seul hôpital de la Colombie-Britannique offrant des services de cardiologie, de traumatologie, de neurosciences, de maternité à haut risque et de soins intensifs néonatals sur un seul site. L’hôpital est également désigné pour servir d’établissement de soins de santé après une catastrophe. Le besoin de sources d’alimenter fiables et améliorées est essentiel au fonctionnement quotidien de l’hôpital et à sa capacité de fournir des soins essentiels et souvent vitaux en toutes circonstances.

Cummins répond à des exigences complexes

Cummins a participé aux phases de conception et de construction du projet d’agrandissement et de mise à niveau, assurant la compatibilité de tous les équipements fournis, en s’appuyant sur une équipe diversifiée comprenant des ingénieurs d’application et des spécialistes en électronique. La première phase de ce projet a consisté en l’ajout d’un centre énergétique et d’un établissement de santé mentale de 75 lits. Comme l’espace était limité, il était nécessaire que les unités s’intègrent dans des espaces confinés. Cummins a fourni deux groupes moteurs QSK-95L, la plus petite unité de leur catégorie, pour répondre à ce besoin tout en fournissant une alimenter sûre et fiable. Ces groupes moteurs ont été conçus en pensant au soutien du marché des pièces de rechange, ce qui simplifie l’entretien et réduit les coûts d’exploitation. Les groupes moteurs de 16 cylindres sont comparables aux groupes moteurs concurrents de 20 cylindres et offrent le meilleur rendement de carburant pour la alimenter nominale.

Groupes électrogènes MT de 3250 kW basés sur la plate-forme de moteur QSK-95L alimentant un hôpital
Ensembles de génératrices MV de 3250 kW basés sur la plate-forme de moteur QSK-95L aidant à alimenter l’hôpital Royal Columbian

Il s’agissait des premiers QSK-95L à être installés et mis en service dans une application de soins de santé au Canada. Les QSK-95L sont prêts à accepter la charge requise en moins de 10 secondes, comme c’est la norme en matière de soins de santé. En plus de ces groupes électrogènes, Cummins a fourni des contrôleurs Power Command 3.3 ainsi que plusieurs ATS ASCO, un appareillage de commutation IEM et un système de commande principal. Le nouveau centre énergétique a été conçu à l’origine pour abriter quatre génératrices, la phase 1 comprenant l’installation des deux premières. La conception devait refléter des exigences strictes prenant en compte les niveaux sismiques, sonores et vibratoires. Une alimentation de secours d’urgence devait également être envisagée pour la transition de l’hôpital vers un établissement post-catastrophe

Comme l’hôpital est déjà pleinement opérationnel, l’installation et le démarrage du système ont été complexes, avec des échéanciers qui ont nécessité un approvisionnement continu en alimenter l’installation existante pendant la transition. L’équipement fourni par Cummins offre la capacité « Power of One » grâce à laquelle tous les systèmes clés sont conçus et fabriqués à l’interne, assurant ainsi une efficacité et une fiabilité inégalées.

La troisième phase du projet consistera en l’agrandissement de l’installation existante et, à l’issue de la phase d’achèvement, le nombre de lits disponibles augmentera de 50%.

Cummins offre des solutions d’affaires fiables

Une disponibilité et une productivité supérieures ne sont que deux des façons dont les génératrices Cummins sont plus efficaces que les produits concurrents. Avec une durée de vie de 25 000 heures avant une révision majeure, la révision à mi-vie de nos génératrices est très mineure par rapport à nos concurrents et nos produits sont en mesure d’accepter 100% de la charge nominale indiquée sur la plaque signalétique en une seule étape.

Témoignant d’un travail d’équipe étendu et impressionnant, la collaboration entre les groupes de soutien aux ventes et service de Cummins est présente à chaque étape du processus, de la conception à l’installation finale. Les équipes de soutien aux ventes et service ont travaillé ensemble pour s’assurer que ce projet aille de l’avant rapidement et sans perturbations majeures. Cummins a noué des relations solides et authentiques avec toutes les personnes impliquées dans le programme, des ingénieurs aux entrepreneurs, et a travaillé en étroite collaboration avec le fournisseur de l’appareillage de commutation et des commandes, ainsi qu’avec le client, afin de déterminer les besoins et d’assurer la fonctionnalité avant l’installation.

Des réunions ont eu lieu entre les ingénieurs, la conception, les entrepreneurs, les consultants et la direction des installations de Fraser Health pour s’assurer que tous les critères de conception étaient respectés et que toute l’équipe de Cummins a fourni un soutien à chaque étape du processus, résolvant rapidement les problèmes qui survenaient.

Les équipes de ventes et service de production d’électricité soutiennent la communauté locale

Cummins est fière d’avoir pu soutenir l’Hôpital Royal Columbian en lui offrant le meilleur soutien à la clientèle et les meilleurs outils pour servir la ville de New Westminster, la province et la communauté qui en dépend le plus. Cummins continue d’offrir à ses clients du secteur de la soins de santé toujours en marche.

Apprenez-en plus sur la façon dont nous pouvons soutenir votre établissement de soins de santé

Études de cas connexes
Soins de santé Étude de cas

Aperçu du défi : L’hôpital de la Croix-Rouge à Cordoue, en espagne, doit remplacer une génératrice désuète par une génératrice...