serre Desmet
Serre

Le contrat de service énergétique convient parfaitement aux producteurs de tomates

par Cummins Inc., chef de file mondial en matière de technologies d'alimentation

Aperçu

Défi : Fournir au producteur de tomates belge Desmet un système de production combinée de chaleur et d’alimenter délivrant le niveau d’énergie thermique et électrique convenu.
Solution : Concevoir, construire et fournir à Desmet un contrat de service énergétique.
Résultat : Réduction des coûts de chauffage et des émissions sans augmenter les flux de trésorerie et sans encourir les coûts d’installation et d’exploitation.

 

Contrat d’alimentation

Cummins alimenter génératrice

Desmet situé en Flandre occidentale, en Belgique, dispose de 43,000m2 de serres où il cultive un grand nombre de tomates. Lorsqu’il s’est agi de réduire les coûts de chauffage et les émissions, le site était déterminé à éviter le coût en capital de l’achat de matériel de production d’alimenter. Le contrat de service énergétique de Cummins offrait une solution complète qui répondait à toutes les exigences de Desmet.

Cummins a installé une solution de production combinée de chaleur et d’alimenter par l’entremise de sa coentreprise de cogénération, propriétaire de l’usine de cogénération. Cette façon de travailler est de plus en plus populaire en Belgique. Il y a 40 sites similaires dans le pays qui fonctionnent selon les modalités des contrats de services énergétiques, tous utilisant des ensembles de génératrice Cummins. Le client paie un prix contractuel pour la chaleur et l’électricité et n’a pas à se préoccuper d’autres questions que l’infrastructure de base. Cummins s’occupe du dimensionnement, de la conception, de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance de la centrale de cogénération. Les commentaires positifs d’autres producteurs qui sont des clients existants de Cummins ont encouragé Desmet à devenir lui-même un client de contrat de service énergétique.

Installation de la production combinée de chaleur et d’électricité

Cummins a conçu les salles des génératrices de Desmet, y compris les fondations et l’aménagement, et a installé des ensembles de génératrice au gaz à combustion maigre produisant 2 MWe d’électricité et 2,7 MW d’alimenter thermique à partir de gaz naturel. Une unité de réduction catalytique sélective (réduction catalytique sélective) pour l’épuration des gaz d’échappement a également été incluse dans le projet, afin de permettre d’injecter le CO2 des gaz d’échappement dans les serres pour alimenter les plantes. Le projet s’est avéré très économique, le système d’alimenter fonctionnant au-dessus de 90% d’efficacité énergétique globale. En plus de respecter les réglementations gouvernementales qui accordent des certificats de cogénération et des permis d’émission de CO2.

Production combinée de chaleur et d’électricité pour toutes les saisons 

Les besoins en chaleur des serres de Desmet varient selon les saisons. En été, la cogénération est conçue pour fonctionner uniquement pendant les heures de pointe, afin de tirer le maximum de revenus de la vente d’électricité. La chaleur est stockée dans des tampons pour être utilisée pendant la nuit. En revanche, en hiver, la cogénération fonctionne 24 heures sur 24. Dans l’ensemble, le système fonctionne 6 à 200 heures par an.

Desmet prévoit d’agrandir le système avec une deuxième installation de cogénération, et de l’espace pour cela a déjà été alloué dans la salle de cogénération, dans le cadre de la conception globale du projet.

serre Desmet

 

Études de cas connexes
Serre Étude de cas

Aperçu du défi : Fournir une solution de cogénération à Varegro, une entreprise horticole d’Ootrozebeke, en Flandre occidentale. ...