Cummins en acción
Los agricultores independientes y los cultivadores comerciales de todo el mundo confían en los motores y generadores de Cummins. Ya sea que esté cosechando unos pocos acres o manteniendo un invernadero corporativo, Cummins lo tiene cubierto
Haga clic en los artículos a continuación para leer algunas de las historias de éxito de nuestros clientes agrícolas.
¡Convocamos a todos los agricultores! Sabemos que las eficiencias ayudan a mantener el éxito de su negocio, por eso hemos desarrollado diez consejos para ayudarle a aumentar su ahorro de combustible y ahorrar dinero. Mire el video para obtener más información sobre cómo nuestros mejores consejos pueden ayudarlo a garantizar que aproveche al máximo su motor y, a la vez, minimice los costos operativos. La serie Performance de Cummins es nuestra agricultura más potente y productiva
En 2020, Kubota presentó su tractor más grande hasta la fecha: el M8 de 19,510 lb. / 8550 kg. Sus grandes características: potencia, confiabilidad, comodidad y valor. La potencia viene en forma de un motor Cummins B6.7 Performance Series de 180 hp (134 kW) o 200 hp (149kW). Como el producto más popular de Cummins, con más de 15 millones de motores serie B fabricados desde su introducción, el B6.7 representa la tecnología de motores de próxima generación
En el reciente día de demostración de la plataforma de energía Dot en Arizona, Ann Schmelzer, Gerente General de Agricultura Global de Cummins, conversó con Grainews sobre cómo Cummins está impulsando aplicaciones agrícolas futuristas y autónomas. Mire el video para escuchar los comentarios de Ann sobre los requisitos de integración y la eficiencia del motor, así como otras aplicaciones que impulsa Cummins
Cuando Bandit Industries quiso una solución de energía de Cummins para su nueva trituradora de árboles enteros sobre orugas Intimidator® 20XP, eligieron el motor de la serie B6.7 Performance por su alta potencia y torsión en un paquete más pequeño y simple. Con una potencia de 326 hp / 243 kW, el motor de la serie B6.7 Performance tiene doble certificación para cumplir con las regulaciones de emisiones Stage V de la UE y EPA Tier 4 Final, lo que le da a Bandit Industries la flexibilidad de
El algodón australiano es considerado uno de los mejores del mundo por su calidad y rendimiento. En virtud de un acuerdo de empresa conjunta, CSD (Cotton Seed Distributors) y CSIRO han invertido más de AU $ 70 millones en el cultivo e investigación de algodón desde 2007 y para el 2024 esta inversión alcanzará AU $ 140 millones en total. El desafío clave ahora para CSD es proporcionar variedades para satisfacer las demandas de la floreciente industria del algodón
Tim y Marney O'Brien poseen y administran 40,500 hectáreas (100,000 acres) de propiedades agrícolas irrigadas y de tierras secas en las regiones de Pilliga y Cryon del noroeste de Nueva Gales del Sur, Australia. En poco más de 12 meses, los O'Brien instalaron nueve unidades de energía Cummins a medida que actualizaban y desarrollaban el proceso de riego de 4,050 hectáreas (10,000 acres) de su tierra para el cultivo de algodón. Además, tienen
Cuando Canetec (Queensland, Australia) presentó su nueva cosechadora de caña AX7500 con motor Cummins QSL9, afirmó que establecería nuevos estándares de eficiencia operativa. Greensill Farming fue el primer cliente de AX7500 de Canetec y los visitamos para averiguar exactamente lo que pensaban. Greensill Farming es una agroindustria que cultiva caña de azúcar, batatas y sandías en Queensland. La compa familiar
En 1997, cuando se fundó Equipment Technologies, su misión era diseñar un pulverizador resistente, confiable y simple. Su solución fueron las máquinas de accionamiento mecánico que son fáciles de operar y mantener, eficientes y ligeras, pero en última instancia, lo suficientemente resistentes como para hacer el trabajo. Una de las características clave de su producto es la "sensación" del tractor: un medio de transporte cómodo para los largos días en el campo. El AS640, los últimos
Incorporados en la gama de pulverizadores autopropulsados de Hardi, los motores de las series Performance B4.5, B6.7 y L9 ofrecen más capacidad de máquina, mayor eficiencia de combustible, más productividad y menor costo total de propiedad a los operadores de los pulverizadores, mientras que la arquitectura más simple y el diseño sin recirculación de gases de escape le dan a Hardi gran flexibilidad en el empaque. Christophe Benoit, director de producto de Hardi, dijo: "Buscábamos un
Crinklaw Farm Services Inc trabajó junto con Cummins para desarrollar una solución de energía adecuada a largo plazo para su sistema global de rociado no tripulado (Global Unmanned Spray System o GUSS). Esa solución es el motor Cummins QSB6.7, que ahora impulsa el primer y único pulverizador autónomo para huertos del mundo. El QSB6.7 es un sistema totalmente integrado con una potencia nominal de 173 hp (129 kW) con recirculación refrigerada de gases de escape (EGR) y un sistema común de alta presión
Australia, el segundo mayor productor de almendras en el mundo, está registrando un notable aumento en los desarrollos de nuevas plantaciones de almendras en Victoria, Nueva Gales del Sur y el sur de Australia. La Junta de Almendras de Australia pronostica que los huertos crecerán hasta extenderse a lo largo de más de 50,000 hectáreas (124,000 acres), y que para 2025 producirán una cosecha anual por un valor de más de $1 mil millones. La Junta de Almendras de Aust
El fabricante australiano de equipos de pulverización Goldacres es reconocido por su amplia gama de equipos de pulverización, desde su pulverizador de compresión manual de 2 litros hasta el Super Cruiser autopropulsado de 8,000 litros para superficies grandes. En 1996, Cummins fue elegido como socio de Goldacres para encargarse de la transmisión durante el desarrollo de su primer pulverizador autopropulsado Crop Cruiser. Lanzado en 1999, el buque insignia de Goldacres
Dónde: Tokyo Denki, 3-11-1, Sakura Tsukuba City, Japón Qué: 60 unidades del modelo 4BTA3.9G2 y 20 unidades del modelo 6BT5.9G2. Se compraron dos unidades de 6BTA5.9G2 para unidades prototipo. Propósito: Proporcionar motores de calidad para soluciones de grupos electrógenos integrados. Factores de elección principales: El éxito de Cummins Power Generation en cumplir con el presupuesto del cliente y los controles de calidad antes de la entrega. TSU
Dónde: Kyushu, Japón Qué: Meiden instaló 3 unidades iniciales de Cummins G-Drive QSK50-G4 como energía de reserva para su cliente, Kyushu Electric Power Company. Otras 10 unidades serán entregadas para los clientes de Meidensha en la siguiente fase. Propósito: Proporcionar un sistema de energía de reserva robusto en caso de una escasez de energía. Principales factores de elección: la reputación de larga data de Cummins para