Microrețele pentru încărcarea vehiculelor electrice

Putere fiabilă pentru reducerea costurilor și a emisiilor

De Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Microrețea

Tehnologia împinge lumea noastră înainte într-un ritm exponențial. Noi industrii apar și prosperă; Industriile vechi evoluează și se extind. Creșterea cererii de energie conduce la soluții energetice mai inteligente și mai rezistente, ajutând companiile să reducă emisiile fără a compromite fiabilitatea. Iar Cummins conduce șarja.

Gestionarea timpului de funcționare în timp ce îndepliniți obiectivele de sustenabilitate poate fi un act dificil de echilibrare. Crearea unor căi eficiente de optimizare a ambelor este esențială pentru orice afacere care speră să se adapteze și să supraviețuiască într-un nou viitor economic ecologic și pentru atenuarea daunelor aduse mediului care amenință viitorul nostru colectiv.

Vestea bună este că Cummins vă poate ajuta să ajungeți acolo. Microrețelele noastre pentru încărcarea vehiculelor electrice sunt o soluție rentabilă, eficientă din punct de vedere energetic și scalabilă pentru a crește mobilitatea flotei și a reduce emisiile fără a sacrifica fiabilitatea.

Comutarea este ușoară.

De la evaluarea afacerii dvs. și a nevoilor acesteia până la evaluarea locației dvs., solicitarea de subvenții pentru energie curată, furnizarea de active energetice și efectuarea întreținerii programate regulat, Cummins vă poate ghida conversia microrețelei de la început până la sfârșit, ajutându-vă să vă maximizați potențialul de energie, minimizând în același timp costurile cu energia. 

Când vine vorba de componente specifice, Emilio Pantner, Senior Sales Executive pentru grupuri electrogene pe gaz și microrețele, spune că designul și structura microrețelelor de încărcare a vehiculelor electrice variază.

"Ar putea fi grupuri electrogene, baterii, panouri solare sau diferite surse de energie care acționează independent de utilitate sau în paralel cu utilitatea". 

Infrastructura, amprenta, rețeaua sau energia în afara rețelei, flota și tipul de afacere vă vor ajuta să determinați de ce are nevoie microrețeaua, dar multe dintre categoriile de componente de bază sunt aceleași. 

Controlerele microgrid funcționează ca creierul sistemului, integrând diferitele componente într-o gamă de configurații concepute pentru a se adapta cerințelor dumneavoastră.

Încărcătoarele EV furnizează energie flotei dvs. Clasificate pentru interior/exterior și complet impermeabile, încărcătoarele noastre de nivel 2 sau nivel 3 îndeplinesc o gamă largă de nevoi de energie și dimensiuni ale flotei și pot fi instalate oriunde aveți nevoie de energie electrică curată.  

Alte componente pot include sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS), grupuri electrogene diesel și pe gaz natural, surse regenerabile de energie, comenzi la nivel de sistem și comutatoare de transfer.

Odată ce ați trecut complet la microrețeaua de încărcare EV, veți experimenta imediat beneficiile acesteia.

Pentru Pantner, beneficiul principal este destul de simplu.

"Comparați răspândirea scânteii, în esență costul gazelor naturale, cu costul energiei electrice. Care este costul meu de generare a energiei electrice cu un generator de gaz, comparativ cu plata companiei de utilități? Mult mai ieftin." 

După cum a menționat anterior Pantner, microrețelele de încărcare EV Cummins pot funcționa independent și în tandem cu utilitatea. Rezultatul: dacă energia electrică se întrerupe, microrețeaua continuă să funcționeze - fie pe un generator, fie pe baterie de rezervă sau solară. Dacă sunteți la distanță și nu aveți acces la un utilitar, microrețeaua dvs. generează toată energia de care aveți nevoie. Deci, oricum, timpul de funcționare este tot timpul.  

Microrețeaua dvs. de încărcare a vehiculelor electrice poate funcționa, de asemenea, cu utilitarul pentru a vă încărca flota în perioadele cu cerere redusă, evitând numeroasele obligații de serviciu care vin cu orele de vârf, cum ar fi vârfurile de putere, întreruperile de rulare și creșterea prețurilor.

Bob Meyer, Aftermarket Manager pentru suport tehnic și punere în funcțiune EVCS, spune că acest lucru este deosebit de util pentru menținerea costurilor scăzute atunci când încărcați flote mai mari.

"Când vehiculele se întorc la prânz, costurile principale ale energiei sunt destul de mari. Dacă se pot întoarce și pot folosi o microrețea cu un generator pentru încărcare, costul combustibilului va fi mult mai mic. Cred că, în timp, microrețelele vor fi critice, deoarece veți vedea o schimbare în momentul în care va fi cererea de vârf.

Microrețelele noastre de încărcare EV se pot adapta la schimbările cererii de energie de vârf, furnizând energie flotei dvs. ori de câte ori tarifele sunt cele mai mici pentru a vă optimiza taxele, pentru a minimiza costurile și, deoarece microrețeaua dvs. își generează propriile credite de energie, pentru a câștiga credite de la utilitatea dvs. prin vânzarea excesului.

Cummins Adapta conectat la cloud vă permite să colectați și să partajați informații despre performanța încărcătorului EV, astfel încât să puteți monitoriza datele de utilizare și starea de funcționare și să controlați de la distanță activitatea de încărcare. 

În parteneriat cu The Mobility House, oferim, de asemenea, software-ul ChargePilot, pe care îl puteți utiliza pentru a monitoriza și controla de la distanță mai multe mărci de stații de încărcare EV, ajutând la distribuirea puterii și urmărirea datelor între producători.

Atunci când asociați încărcătoarele noastre EV cu soluțiile de alimentare Cummins în microrețea, obțineți o încărcare EV mai mult decât fiabilă și economii consistente de costuri. Potrivit lui Pantner, veți obține "un ecosistem Cummins - producția, distribuția și consumul de energie" și, cel mai important, unul care este adaptat pentru dvs. și construit pentru a face față nevoilor energetice ale unei lumi în mișcare rapidă și în continuă schimbare.

Contactați reprezentantul de vânzări și service Cummins pentru a afla mai multe despre beneficiile soluțiilor personalizabile de alimentare cu microrețea pentru afacerea dvs. Sau vizitați https://www.cummins.com/en-na/generators/microgrids astăzi.

Profiluri de autor

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Cummins Inc., un lider global în domeniul energiei, se angajează să alimenteze o lume mai prosperă. Începând cu 1919, am oferit soluții inovatoare care mișcă oamenii, bunurile și economiile înainte. Cele cinci segmente de activitate ale noastre - Motor, Componente, Distribuție, Sisteme de alimentare și Accelera™ by Cummins - oferă un portofoliu larg, inclusiv sisteme de propulsie diesel avansate, electrice și hibride; sisteme integrate de generare a energiei electrice; componente critice, cum ar fi posttratarea, turbocompresoarele, sistemele de alimentare cu combustibil, comenzile, transmisiile, axele și frânele; și tehnologii cu emisii zero, cum ar fi bateriile și sistemele de propulsie electrică. Cu o amprentă globală, expertiză tehnică profundă și o rețea extinsă de servicii, oferim soluții fiabile, de ultimă oră, adaptate nevoilor clienților noștri, sprijinindu-i în tranziția energetică cu strategia noastră Destination Zero. Creăm valoare pentru clienți, investitori și angajați și consolidăm comunitățile prin prioritățile noastre globale de responsabilitate corporativă: educație, echitate și mediu. Cu sediul central în Columbus, Indiana, Cummins are aproximativ 67.400 angajați în întreaga lume și a câștigat 2,8 miliarde USD din vânzări de 33,7 miliarde USD în 2025.

Vrei să afli mai multe?

Primiți cele mai recente noutăți de la Cummins în tehnologii, produse, știri și informații.