6 sfaturi pentru a vă pregăti casa și proprietatea pentru sezonul uraganelor

Chiar dacă sezonul uraganelor durează doar șase luni din an, când furtunile lovesc, acestea provoacă daune semnificative - aproximativ 26 miliarde de dolari anual, potrivit cercetătorilor de la MIT.

De Leah Ingram, scriitor independent, expert în stil de viață și economisire a banilor

Când vine vorba de daune reale, două elemente cauzează cel mai mult - apa de la valurile de furtună sau ploile neîncetate și vântul. Secondary to wind and water are the destruction both leave behind. Power outages. Flooding. Building destruction.

Având în vedere toate acestea, am adunat următoarele sfaturi și videoclipuri pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru sezonul uraganelor. Acestea sunt prezentate în numele Cummins Inc., producător de generatoare de rezervă pentru uz casnic, cu care am colaborat. Trei dintre aceste sfaturi sunt DIY - sau fă-o singur - lucruri pe care le poți face cu ușurință pentru a ajuta la minimizarea sau, sperăm, chiar prevenirea daunelor. Ar trebui să angajați cu siguranță un profesionist pentru a aborda celelalte trei sfaturi.

 

DIY Hurricane Prep

Când vine vorba de pregătirea pentru uragan, vă sugerez să rămâneți cu activități care vă sunt ușor de făcut și care nu vă pun în pericol să vă răniți. De exemplu, un sfat vă cere să urcați pe o scară. Dacă ești instabil pe picioarele tale, fă-l pe altcineva să urce pe acea scară. Sau angajați un profesionist. Când aveți îndoieli, nu vă puneți în pericol.

Sfaturile de mai jos se concentrează pe păstrarea apei departe de fundația casei tale. Acest lucru se datorează faptului că apa poate provoca daune grave pe termen lung casei tale.

1. Curățați-vă jgheaburile DIY

Ar trebui să vă curățați jgheaburile de două ori pe an. O faci o dată toamna, nu numai pentru că este sezonul uraganelor, ci și pentru a te pregăti pentru iarnă. Nu vrei ca apa să se adune în jgheaburi și apoi să înghețe. Aceasta este o modalitate excelentă de a vă face jgheaburile să se smulgă din casă. Vă curățați din nou jgheaburile primăvara din cauza acelor proverbiale dușuri din aprilie. Din nou, doriți ca jgheaburile dvs. să fie curate și fără resturi, astfel încât apa să se poată deplasa în jos și în afară. Și vorbind despre afară, asigurați-vă că gurile de scurgere sunt clare și orientate departe de casa dvs., astfel încât apa să dispară și ea.

2. DIY Pregătiți-vă amenajarea peisagistică

O altă modalitate de a împiedica apa să intre în fundația casei dvs. este prin amenajarea peisagistică. Vrei ca tot pământul și mulciul să se încline departe de casa ta, nu spre ea. Acest lucru menține apa în mișcare în direcția corectă.

3. Crăpături de fundație DIY Seal

Apa este ca un ninja atunci când vine vorba de a afecta fundația unei case. Va găsi o cale, cumva, să ajungă la ea. Oprește-l pe ninja mort pe urmele sale folosind sigiliul epoxidic pentru fisuri de fundație. Îl puteți găsi la magazinul local de hardware.

Angajați un profesionist pentru sezonul uraganelor

Uneori trebuie doar să angajezi un profesionist. Merge împreună cu noțiunea de a nu fi înțelept și prost. În vremuri ca acestea, este logic să cheltuiți banii pentru a face o treabă corectă, deoarece DIY pur și simplu nu o va reduce.

Iată trei locuri de muncă de pregătire pentru sezonul uraganelor pentru care ar trebui să aduceți un profesionist pentru a vă pregăti casa pentru furtuni iminente.

1. Pro pentru a tăia ramurile înalte

Când vreau să tai câteva ramuri joase ici și colo, pot obține cu ușurință mașini de tuns din magazia mea și pot face treaba singur. Dar când am ramuri moarte atârnând deasupra casei mele, angajez un serviciu profesionist de arbori pentru a tăia acele ramuri și orice alte ramuri care s-ar putea pierde într-o furtună. Acești oameni știu exact cum să taie un copac pentru a vă menține casa în siguranță și pentru a menține copacul în viață.

2. Pro pentru a instala alarma pompei de colectare

În prima vară în care am locuit în casa noastră, a lovit uraganul Floyd. Asta a fost 1999. Nu voi uita niciodată să mă uit pe ușa din spate și să-mi văd vecinul trecând într-o canoe. Era atât de multă apă în curtea noastră. Din fericire, subsolul nostru a rămas uscat în timpul furtunii, datorită pompei noastre de colectare. Fără să știm, toată pomparea apei a distrus în cele din urmă pompa de colectare a apei. La scurt timp după aceea, a încetat să mai funcționeze împreună – chiar dacă nu am pierdut puterea. Nu am fost mai înțelepți, până când am coborât a doua zi să spăl rufele și am pășit în 12 centimetri de apă. Dacă locuiți într-un loc în care subsolul dvs. se inundă, aveți întotdeauna un profesionist să instaleze o alarmă atunci când instalați o pompă de colectare. Dacă am fi avut o alarmă, am fi știut imediat că pompa de colectare a apei nu mai funcționează și am fi putut opri subsolul să nu se inunde.

3. Pro pentru a instala generator de rezervă

Cam în același timp cu Superstorm Sandy din 2012, am primit un generator portabil, alimentat cu gaz, pentru casa noastră cu patru dormitoare. Credeam că suntem atât de deștepți. Problema este că nu ne-am oprit niciodată să luăm în considerare două scenarii post-uragan. În primul rând, nu am putut părăsi strada pentru a cumpăra benzină, din cauza copacilor doborâți și a drumurilor blocate. Și, doi, nu puteam face rost de benzină deloc, chiar dacă puteam ieși de pe strada noastră. Asta pentru că atât de multe benzinării erau fără energie electrică și, prin urmare, nu o puteau pompa. În retrospectivă, a avea un generator de rezervă pentru a alimenta întreaga noastră casă ar fi avut mult mai mult sens.

Generator de rezervă la domiciliu Cummins

Spre deosebire de generatoarele portabile care pot fi zgomotoase și necesită configurare manuală, cabluri de funcționare și benzină, generatoarele de rezervă se restaurează automat atunci când se întrerupe alimentarea, chiar dacă nu sunteți acasă.

Instalarea generatorului de rezervă la domiciliu Cummins

Generatoarele de rezervă sunt conectate direct la sistemele electrice și de gaz natural / LP ale casei dvs., astfel încât să nu existe drumuri la benzinărie și să nu rămâneți fără combustibil. Pentru a vedea dacă un generator de rezervă este potrivit pentru familia dvs., vizitați homegenerators.cummins.com, unde puteți găsi detalii despre produse, cum funcționează și cum vă puteți pregăti. Există, de asemenea, un calculator de dimensionare la îndemână, unde vă puteți estima nevoile de energie.

Gând final atunci când angajați un profesionist: nu așteptați până când există un uragan în prognoza meteo. Probabil că nu veți obține niciodată pe cineva care să se ocupe de treabă la timp.

Profiluri de autor

Leah Ingram, scriitoare independentă, expertă în stil de viață și economisire a banilor

Leah Ingram, scriitoare independentă, expertă în stil de viață și economisire a banilor

Leah Ingram este scriitoare independentă, expertă în stilul de viață și economisirea banilor. Misiunea ei este să te ajute să te simți mai încrezător în cheltuielile tale, indiferent de venit.  Ea este autoarea cărții Sudden Frugal: How to Live Happier and Healthier for Less, care compilează sfaturile unice ale lui Leah de economisire a banilor, inclusiv modul în care o familie poate economisi 25.000 dolari pe an. Cel de-al doilea titlu din seria Sudden Frugal este Toss, Keep, Sell!: The Sudden Frugal Guide to Cleaning Out the Clutter and Cashing In. În prezent, Leah lucrează la o carte de finanțe personale, plină de idei pentru a ajuta familiile din clasa de mijloc să plătească pentru facultate. Această carte, numită provizoriu College Money Hacks, va fi lansată de Career Press în toamna anului 2017.  Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web al lui Leah la http://www.leahingram.com/about/.

Vrei să afli mai multe?

Primiți cele mai recente noutăți de la Cummins în tehnologii, produse, știri și informații.