O que é remanufatura?

Por Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

India remanufacturing facility

No mercado atual, a remanufatura de peças do motor está ganhando força como uma opção ecológica e economicamente viável. A remanufatura amplia o ciclo de vida de um motor, garantindo sustentabilidade ambiental e custo-benefício. Este artigo analisa como a Cummins Inc. usa a remanufatura para seus motores e peças remanufaturadas ReCon®

Infographic card
Clique na imagem para abrir uma versão de alta resolução deste infográfico em uma nova janela ou guia 

O que é remanufatura?

As peças ReCon são aquelas que se originaram de um motor Cummins e passaram por desmontagem, inspeção, limpeza, calibração e testes para garantir que atendam aos mesmos requisitos de desempenho das peças novas da Cummins. As peças Cummins ReCon são oferecidas para venda individual ou usadas para construir motores Cummins ReCon.

Os motores que atingem seu fim de vida útil são desmontados inteiramente, garantindo que cada componente seja preparado para o processo. As peças são limpas utilizando as tecnologias mais recentes. Por exemplo, a limpeza a laser é aplicada para remoção de ferrugem, enquanto métodos ecologicamente corretos, como limpeza de enzimas, combatem efetivamente a graxa, o óleo e outras impurezas. Após a limpeza, uma inspeção abrangente é realizada em cada peça, empregando métodos como inspeção ultrassônica e garantindo que todos os produtos ReCon estejam alinhados com os requisitos iniciais da fábrica. Se uma atualização tiver sido feita no projeto original, essa atualização também será adicionada à medida que o motor ou a peça for remanufaturado. 

A Cummins vem aperfeiçoando seu processo de remanufatura há décadas. Novas ferramentas e processos foram adicionados, incluindo fabricação de aditivos (também chamado de impressão 3D), robôs colaborativos (também conhecidos como "cobots", que são robôs destinados a interagir fisicamente com humanos em um espaço de trabalho compartilhado), limpeza a laser e muito mais. 

O valor original começa com o processo de remanufatura da Cummins. Ao contrário de uma oficina de motores que conserta ou recondiciona motores substituindo peças que estão quebradas ou com defeito, a remanufatura da Cummins segue um processo rigoroso que garante que cada peça seja examinada, limpa e testada para atender aos requisitos de desempenho. Se uma atualização tiver sido feita no projeto original, essa atualização também será adicionada à medida que o motor ou a peça for remanufaturado.

Quais peças do motor podem ser remanufaturadas?

Quase 85% de um motor pode ser remanufaturado. As peças elegíveis para remanufatura abrangem uma ampla gama de turbocompressores, bombas de combustível e injetores até atuadores e cabeçotes de cilindro.  Algumas peças com vida útil predeterminada ou peças para as quais a detecção de fadiga é desafiadora não estão incluídas no processo de remanufatura e são sucateadas e substituídas por uma peça nova ou ReCon. 

Durante esse processo, cada motor Cummins ReCon é completamente desmontado, inspecionado, limpo, testado, pintado e trazido de volta à condição "como nova" em uma instalação de remanufatura da Cummins, tudo em conformidade com as normas ISO 9001. Esses motores recém-fabricados vêm com a mais recente garantia de peças novas ou ReCon e têm zero horas/milhas. 

Engine before remanufacturing
Núcleo do motor na condição em que foi recebido na fábrica antes da remanufatura.
Remanufactured engine
Motor remanufaturado depois de todas as peças terem sido remanufaturadas individualmente e montadas de acordo com os requisitos originais de desempenho do motor.

Peças remanufaturadas e suas vantagens

  • A remanufatura é crucial para promover a economia circular, promover a reutilização de materiais e enfrentar desafios ambientais como as mudanças climáticas. A Cummins é dedicada à economia circular, com foco na reutilização, reciclagem e remanufatura de materiais. Essa abordagem reduz o desperdício, conserva recursos e dá suporte à sustentabilidade ambiental. Os motores e peças Cummins ReCon destacam ainda mais esse compromisso. 
  • Os motores remanufaturados mantêm a confiabilidade e a eficiência dos novos motores, mas muitas vezes estão disponíveis a um custo menor. Esse custo-benefício se deve à necessidade reduzida de energia, materiais e água no processo de remanufatura. As peças e motores Cummins ReCon são acessíveis, incluem as mais novas atualizações de engenharia e contam com garantia Cummins. 
  • A seleção de motores e peças Cummins ReCon também pode acelerar os tempos de entrega e ser mais eficiente do que os procedimentos estendidos de desmontagem, diagnóstico e reparo de motores existentes.
  • A remanufatura não apenas garante a confiabilidade do produto, mas também promove a sustentabilidade. A opção por peças remanufaturadas reduz o desperdício e a necessidade de novas matérias-primas. Escolher uma peça ou motor Cummins ReCon dá suporte a um futuro mais sustentável.
  • Os produtos remanufaturados também têm um impacto positivo na dinâmica do setor e nas comunidades locais. Ao reutilizar materiais e produtos existentes, a necessidade de extração de matérias-primas e descarte de resíduos é reduzida, reduzindo os processos intensivos de carbono associados a esses setores. A remanufatura muitas vezes cria trabalhos locais, pois técnicos qualificados são essenciais para garantir que as peças sejam diligentemente restauradas aos seus requisitos originais. 

Quais são os desafios da remanufatura?

Um dos principais desafios para a remanufatura é o alinhamento com os fornecedores. Projetar uma peça ou motor que possa ser remanufaturado requer estreita colaboração com os fornecedores, não apenas do ponto de vista da fabricação, mas também para garantir metas mútuas de sustentabilidade. Os fornecedores devem entender e concordar com os princípios da remanufatura para criar um ciclo que suporte o meio ambiente e atenda aos requisitos do cliente.

Historicamente, as empresas têm hesitado em adotar produtos remanufaturados, muitas vezes devido a equívocos sobre qualidade e longevidade. À medida que a base de suprimento global é projetada para se contrair no futuro, os produtos remanufaturados são uma ótima opção para superar potenciais desafios da cadeia de suprimento.

Os negócios da Cummins ReCon estão na vanguarda dessa mudança para a remanufatura. Os motores e peças ReCon não apenas exemplificam a fusão de confiabilidade e acessibilidade, mas também encapsulam a visão mais ampla de um futuro mais sustentável. Embora os desafios permaneçam, particularmente no alinhamento de fornecedores e na aceitação mais ampla do setor, os benefícios da remanufatura são inegáveis. A remanufatura desempenhará um papel cada vez mais crucial na formação de um mercado de fabricação ecológico, economicamente viável e resiliente. Entre em contato com o distribuidor local da Cummins ou com o revendedor autorizado Cummins para saber mais sobre nossas peças e motores ReCon e faça parceria conosco para alcançar suas metas de sustentabilidade.

Perfis de autor

Cummins Office Building

Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

A Cummins Inc., líder global em energia, está comprometida em impulsionar um mundo mais próspero. Desde 1919, oferecemos soluções inovadoras que movem pessoas, bens e economias para frente. Nossos cinco segmentos de negócios – motores, componentes, distribuição, sistemas de alimentação elétrica e accelera™ da Cummins – oferecem um amplo portfólio, incluindo trens de força avançados a diesel, elétricos e híbridos; Sistemas integrados de geração de energia; componentes críticos, como pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, controles, transmissões, eixos e freios; e tecnologias de emissões zero, como sistemas de bateria e trem de força elétrico. Com uma pegada global, profundo conhecimento técnico e uma ampla rede de serviços, oferecemos soluções confiáveis e de ponta adaptadas às necessidades de nossos clientes, apoiando-os durante a transição energética com nossa estratégia Destination Zero. Criamos valor para clientes, investidores e funcionários e fortalecemos comunidades por meio de nossas prioridades globais de responsabilidade corporativa: educação, equidade e meio ambiente. Com sede em Columbus, Indiana, a Cummins emprega aproximadamente 67.400 pessoas em todo o mundo e ganhou US$ 2,8 bilhões em vendas de US$ 33,7 bilhões em vendas em 2025.