Boom de nuvem atrás de Naver
impulso supremacia
Com o tráfego crescente em sua plataforma, Naver embarcou no projeto para construir um dos maiores data centers da Ásia, que será desenvolvido ao longo de seis fases usando um volume substancial de grupos geradores.
A primeira fase do data center Gak Sejong conta com 18 grupos geradores Cummins QSK95 com uma classificação de reserva de 60 Hz de 3750 kVA. No coração do grupo gerador está o motor a diesel mais potente da Cummins, um V16 de 95 litros conhecido por sua densidade de potência, eficiência de combustível e capacidade de baixas emissões.
Além dos grupos geradores, a Cummins também forneceu o sistema de controle mestre digital DMC8000 para os grupos geradores, projetados para fornecer a melhor resiliência e tempo de atividade do sistema em qualquer cenário potencialmente disruptivo.
Localizado em um local de 294.000 metros quadrados, o data center Gak Sejong é tudo sobre o grande impulso de Naver para garantir sua posição de supremacia em inteligência artificial de rápido crescimento.
Superando o Google
Lançado como uma plataforma on-line em 1999, Naver foi o primeiro portal da web sul-coreano a desenvolver seu próprio motor de busca. Hoje, tem 48 milhões de usuários diários usando o mecanismo de busca da web móvel e do PC.
Quando todas as seis fases do data center Gak Sejong forem construídas, ela poderá hospedar mais de 600.000 servidores. A capacidade de armazenamento de dados será de 65 exabytes ou 65 bilhões de gigabytes - mais de um milhão de vezes a capacidade da Biblioteca Nacional da Coreia.
"A colaboração entre as equipes da Cummins - vendas, engenharia, cadeia de suprimentos e serviços - tem sido crucial para o sucesso do projeto Gak Sejong", disse Homyun Choi, que liderou o projeto para a Cummins South Korea.
"Brad You, que trabalhava no lado da logística, enfrentou a difícil tarefa de obter os grupos geradores QSK95 de 30 toneladas dos EUA para a Coreia, mas ele conseguiu manter o projeto dentro do cronograma.
Parceria com Naver
"Acima de tudo, nossa parceria com a Naver destaca o compromisso da Cummins em fornecer o melhor suporte ao cliente do setor e também a capacidade de atender às exigentes demandas de projetos de data centers de prestígio."
Gak Sejong representa o segundo data center da Naver, complementando as instalações existentes da gigante tecnológica em Chuncheon, que está em operação desde 2013 e conta com grupos geradores Cummins - oito unidades de 2500 kVA com motor QSK60 da Cummins - para alimentação elétrica de reserva.
Na abertura de Gak Sejong, o CEO da Naver, Choi Soo-yeon, disse: "Os data centers da Hyperscale recentemente ganharam reconhecimento como a infraestrutura central para a inovação tecnológica, mas Naver vem se preparando para data centers de hiperescala desde a abertura de Gak Chuncheon há 10 anos.
"O data center de hiperescala Gak Sejong se tornará um motor para inovação tecnológica não só para Naver, mas também para todos os setores."
A sustentabilidade é um foco para Gak Sejong. O centro emprega um sistema de ar condicionado autodesenvolvido que resfria as salas de servidores usando vento natural e otimiza a eficiência energética ao reutilizar o calor perdido para o aquecimento central, sistemas de derretimento da neve e do gelo nas estradas de instalações e no aquecimento do piso.
Classificação de platina
Naver está buscando a certificação de platina sob a platina LEED V4 Platinum (Liderança em Energia e Projeto Ambiental), que é a classificação de construção verde mais amplamente usada no mundo. A platina é a classificação mais alta possível.
Para maximizar a eficiência operacional nas vastas instalações, Naver implementou várias tecnologias, incluindo IA, robótica e ônibus sem motorista.
Um sistema de automação robótica gerencia ativos de servidores, com robôs monitorando e controlando o fluxo de ativos em tempo real dentro do data center. Os ônibus autônomos conectam as principais bases dentro do local, transportando trabalhadores entre os locais.
O local também foi projetado para garantir a continuidade do serviço, mesmo no caso de desastres naturais, como terremotos e incêndios. Um projeto especial resistente a terremotos usado para edifícios de usinas nucleares é aplicado ao local, para que possa resistir a terremotos de magnitude 9,0, o que equivale à intensidade do devastador terremoto de Sichuanma no Japão.
Finalidade: fornecer energia de emergência confiável para uma instalação de supercomputador de ponta
Objetivo: fornecer um novo sistema de backup para a fase 1 de um novo e importante data center financeiro
Objetivo: fornecer a fase 1 de um sistema de energia para emergências para o primeiro data center de hiperescala da África Oriental