""
Marítimo

Muitas horas, pouco desgaste

por Alan Haig-Brown

Referência de embarcação Cummins nº 793

A Lady Loren no trabalho. (Foto da LA Carriers)

Russell Plaisance, presidente da Louisiana Carriers, construiu a rebocadora Lady Loren na Fabricação Lockport de Dickie Adam em 2008. No lançamento, ele explicou que o barco foi o resultado de cinco anos de planejamento e uma vida útil de experiência no mundo marítimo do Golfo do México.


Com o proprietário Russell P. Plaisance mostrando a rede elétrica de três QSK19 e explicando o processo de projeto. (foto de Haig-Brown/Cummins)

Lady Loren, de 82 por 29 pés, foi o sétimo barco da frota dos porta-aviões de Los Angeles. "Eu mantenho meus negócios diversificados", explicou Plaisance na época, "nós fazemos $10 ou 11 milhões brutos por ano, incluindo alguns negócios com a indústria petrolífera, mas também fazemos um pouco do resto. Nós barcaçamos tubo e uma vez até rebocamos sujeira de beisebol de Houston para Tampa Bay para o treinamento de primavera. Este novo barco tem um contrato para rebocar xarope de milho de Memphis para Tampa Bay. "


A Lady Loren na época de seu lançamento de 2008. (Foto de Haig-Brown/Cummins)

Saltando à frente oito anos, a fábrica de xarope de milho foi convertida em outros produtos e esse contrato desapareceu. Mas sua diversidade manteve as transportadoras de Los Angeles saudáveis mesmo durante a queda no setor petrolífero. A Lady Loren, com capacidades de reboque e empurramento, está atualmente engajada movendo um par de barcaças hopper em uma corrida entre Nova Orleans e Tampa.

Lady Loren é um rebocador de três parafusos movido por três motores Cummins QSK19-M3 a diesel com classificação de 660 HP cada para dar um total de 1980 HP. Os motores giram três hélices de 63 por 67 polegadas em bicos kort.


A Lady Loren trabalhando na Costa do Golfo. (Foto da LA Carriers)

"Os motores tinham 36.000 horas, então decidi reconstruir o motor do meio", disse Plaisance recentemente, "Sem remover o motor, minha equipe, juntamente com os mecânicos da Cummins substituíram os rolamentos do eixo, pistões e barras, cabeças e injetores. Quando olhamos para o desgaste das peças que saíram do motor, percebemos que elas poderiam facilmente ter nos dado mais 4.000 horas sem risco de tempo de inatividade. "

Como resultado, ele se sente confiante em deixar o recondicionamento dos dois motores externos por mais um ano, quando eles terão incríveis 40.000 horas cada. Creditando a qualidade da Cummins Plaisance também tem um programa de serviço e manutenção muito proativo nos motores. O óleo é trocado regularmente e os injetores são ajustados a cada 10.000 horas.

Os porta-aviões de Los Angeles mudaram parte da frota nos oito anos desde que a Lady Loren foi lançada e eles têm várias marcas de motor diferentes em sua frota de sete barcos. Plaisance não é servido em seu elogio aos motores Cummins. "No futuro, se eu tiver que substituir um motor em um dos meus outros rebocadores, será com a Cummins", disse ele.


Para obter mais informações:


Mr. Russell P. Plaisance
LA Carriers, Inc.
16849 East Main
Cortado, LA 70345
EUA
Telefone: 985 632 5858
Fax: 985 632 4386
E-mail: [email protected]
Web: www.lacarriers.net/

Michael Aufdermauer
Gerente geral de vendas e engenharia marítimas
Cummins Mid-South LLC
Escritório: 504 648-8601
Móvel: 504 220-0799
Fax: 504 734-3097
E-mail: [email protected]

Estudos de caso relacionados
Marítimo Estudo de caso

Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...

Marítimo Estudo de caso

Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins.  Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...

Marítimo Estudo de caso

Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...