공급:
- 커민스 C400B5ZE BESS 등급 422kWh/200kW
커민스 아라비아는 2025년 중 3분기에 UAE 두바이의 Al Quoz 시설 및 작업장에 커민스 BESS를 설치 및 시운전하여 중요한 이정표를 달성했습니다. 유럽, 중동, 인도 및 아프리카(EMEIA) 지역에 설치 및 시운전된 최초의 커민스 BESS는 커민스의 새로운 에너지 솔루션 포트폴리오를 선보이는 동시에 지사가 에너지 관리 목표를 향해 나아가는 데 도움이 될 것입니다.
시스템의 주요 운영 목표는 다음과 같습니다.
- 수요가 가장 많은 시간에 디젤 발전기 가동 시간을 줄입니다.
- 부하를 저장된 에너지로 전환하여 연료 소비를 줄입니다.
- 현장 배출량을 줄여 커민스 아라비아의 지속 가능성 목표를 지원합니다.
커민스 BESS 소개
커민스 BESS는 안전하고 확장 가능하며 신뢰할 수 있는 에너지 저장 장치를 제공합니다. 200kWh에서 2280kWh까지의 광범위한 에너지 노드를 충족하도록 설계된 이 제품은 상업 및 산업 시설에서 미션 크리티컬 운영에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 다양한 에너지 저장 요구 사항을 충족합니다. 이러한 완전 통합형 에너지 저장 시스템을 통해 고객은 현장 탄소 배출량과 화석 연료 의존도를 줄이는 동시에 정전 시에도 신뢰할 수 있는 백업 전력으로 전력 복원력을 향상시킬 수 있습니다. 이 프로젝트에서는 특정 운영 목표를 충족하기 위해 422kWh/200kW 등급의 C400B5ZE BESS가 선택되었습니다.
BESS 주요 기술 사양
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 배터리 화학 | 리튬 철 인산염 (LFP) |
| AC 출력 전압/주파수 | 380 - 415 V AC, 50 헤르츠 |
| C-rate / IP 등급 | 0.5 씨 / IP 55 |
| 작동 온도 | -30 °C에서 +50 °C |
| 냉각 시스템 | 수냉식 배터리 + HVAC |
화재 및 가스 보호의 3 층
커민스의 BESS 설계는 연기, 화재 및 리튬 이온 가스 감지 및 억제 메커니즘을 갖춘 계층화된 소방 감지 및 진압 시스템을 강조합니다.
- 레벨 1 - 배터리 팩 보호
- 팩 내의 각 셀은 개별적으로 모니터링되므로 시스템이 비정상적인 팩을 즉시 격리하여 유체 침지를 사용하여 배터리 시스템의 나머지 부분으로 오류가 전파되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 레벨 2 - 화재 진압
- 컨테이너에는 BESS 컨테이너 내부의 화재를 진압하기 위해 FK-5-1-12(퍼플루오로헥산) 소화 시스템이 장착되어 있습니다
- 레벨 3 - 외부 소방 인터페이스
- 외부 소화전에서 공급되는 내장형 물 분무 파이프.
NES(New Energy Solutions) EMEIA 팀의 우수한 시운전
NES 커미셔닝 엔지니어링 팀은 창고에서의 초기 입고 및 검사부터 전기 기술 설치 감독, 마지막으로 사전 시운전, 설정 및 최종 테스트 주도에 이르기까지 BESS 통합의 모든 단계에서 커민스 아라비아와 협력했습니다. 팀은 기능 테스트, 안전 검증, 설정 보정, 시운전, 충전 및 방전 테스트를 수행하고 실제 작동 조건에서 작동 순서를 시연하여 BESS가 시설의 기존 전력 인프라와 설계된 대로 통합되었음을 확인했습니다.
시운전이 성공적으로 완료된 후에도 팀은 90일 동안 BESS 성능을 면밀히 모니터링하여 모든 하위 시스템이 설계된 대로 작동하고 통합 BESS가 커민스의 글로벌 성능 표준을 충족하는지 확인했습니다.
팀은 750V DC 고전압 시스템으로 작업하면서 프로젝트 전반에 걸쳐 커민스의 엄격한 HSE 프로토콜을 따랐습니다. 그 결과, 팀은 안전 사고 제로를 달성했으며, 이는 운영 우수성에 대한 커민스의 명성과 직원 복지에 대한 약속을 강화하는 자랑스러운 이정표입니다.
프로젝트 운영
422kWh/200kW 등급의 C400B5ZE BESS는 오전 7시 00분부터 오후 3시 00분까지 건물의 최대 부하 소비 시간 동안 시설의 부하에 전력을 공급하도록 설계된 독립형 AC 출력 저장 장치로 작동합니다.
- 여름철 하중 (3 월 - 10 월) :
- BESS는 평균 4-5시간의 에너지를 공급하여 시설의 평균 부하 80-90kW를 처리하므로 주 발전기 런타임이 필요하지 않고 유틸리티 피크 요금을 피할 수 있습니다.
- 겨울철 하중 (11 월 - 2 월) :
- 겨울에는 냉각기 부하가 감소하고 부하가 평균 30-20KW로 떨어집니다. BESS는 매일 8 - 10시간 동안 에너지를 공급하여 낮은 시설 부하에서 BESS 활용도를 극대화합니다.
C400B5ZE BESS는 시설의 일상 운영에 전력을 공급하는 것 외에도 지역 전반에 걸쳐 커민스의 에너지 저장 전문성을 보여주는 쇼케이스가 되었습니다. 이제 영업 및 마케팅 팀이 컨설턴트, 계약자 및 최종 고객과의 세션을 주최하여 실제 환경에서 실제 운영 성과를 입증할 수 있는 기회를 만들 수 있습니다.
운영 모드 및 성능 데이터에 대한 실시간 데모 안내를 통해 지역 DBU와 고객은 시스템이 작동하는 모습을 볼 수 있으며 두바이의 까다로운 기후에서 실질적인 가치, 에너지 절약 잠재력 및 입증된 신뢰성에 대한 확신을 얻을 수 있습니다.
가시적인 결과와 측정 가능한 영향
- 에너지 절약:
- 발전기의 런타임을 여름에 4-5시간, 겨울에 8-10시간 줄이면 부하가 약 20KW로 떨어지면서 연중 평균 발전기 런타임이 하루 5.15시간입니다. BESS는 기존 발전 장비의 수명을 연장하면서 시설을 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다.
- 낮은 OPEX:
- 전력망의 피크 수요 시간 동안 BESS는 건물 부하를 조용히 공급하여 전력망에 대한 의존도를 줄이고 복원력과 신뢰성을 손상시키지 않으면서 비용을 통제할 수 있습니다.
- 실제 재정적 이익:
- Q4 2025 동안 BESS 시스템은 다음과 같은 순 비용 절감 효과를 제공했습니다. $7,112.97 유틸리티에서 충전 비용을 공제한 후; 이러한 절감은 디젤 소비를 줄이고 발전기의 유지보수 비용을 낮춤으로써 달성되었으며, 이는 발전기의 작동 시간 단축의 직접적인 결과입니다.
- 발전기 유지보수 비용 절감:
- 발전기 가동 시간을 382시간 단축했습니다. Q4 2025에서는 예정된 경미하고 큰 유지 보수 비용의 빈도도 감소하여 시설의 장기 운영 비용을 낮추고 발전기의 상태를 개선했습니다.
BESS 통합 이전에는 디젤 발전기가 하루 12시간 이상 주 전원 모드로 작동하여 매월 250시간의 유지보수 간격에 도달했으며 커민스 아라비아의 월별 서비스가 필요했기 때문에 반복적인 유지보수 비용이 높았습니다. BESS를 설치한 후 발전기 가동 시간이 크게 단축되어 유지보수 빈도가 훨씬 줄어들고, 운영 비용이 절감되며, 기계적 마모가 감소하고, 엔진 점검이 지연되고, 전반적인 자산 신뢰성과 수명 주기 성능이 향상되었습니다.
- 발전기 가동 시간을 382시간 단축했습니다. Q4 2025에서는 예정된 경미하고 큰 유지 보수 비용의 빈도도 감소하여 시설의 장기 운영 비용을 낮추고 발전기의 상태를 개선했습니다.
- 소음 감소 이점:
- 컨테이너형 발전기는 약 85dB(A) @1미터를 생성하는 반면 BESS는 훨씬 낮은 수준인 70dB(A) @ 1미터에서 작동하며 HVAC 냉각 팬 및 펌프에서 발생하는 유일한 소음입니다. 이러한 차이는 현장의 편안함을 개선하고 전반적인 소음 공해를 줄였습니다.
실제 운영 결과 Q4 2025
| 매개 변수 | 값 |
|---|---|
| 방전된 총 에너지 | 12.7 MWh |
| 총 BESS 공급 부하 시간/절약된 총 DG 시간 | 382시간 |
| 리터 단위로 절약되는 디젤 | 5,443.5리터 |
| 디젤 비용을 USD로 절감 | $4,373.37 |
| BESS로 인한 발전기 유지보수 비용 절감 | $3,851.2 |
| 유틸리티 충전 비용(USD) | ($1,111.6) |
| Q4 2025 달성 된 실제 순 절감액 | $7,112.97 |
예상 연간 절감액
| 매개 변수 | 값 |
|---|---|
| 연간 디젤 절감 예상 | 28,425.63 리터 |
| 연간 DG 가동 시간 절감 예상 | 1,363.25 시간 |
| 평균 가격 0.7$/L를 고려한 예상 디젤 비용 절감 | $19,897.94 |
| 예상 월 절감액 | $2,511/월 |
| 디젤 및 O&M 서비스 회피로 인한 연간 순 예상 절감액 | $30,141 |
변화를 위한 혁신
커민스 아라비아에 C400B5ZE BESS를 통합한 것은 핵심 성과로, 완전히 통합된 에너지 시스템의 모든 구성 요소를 설계하고 구축하려는 커민스의 의지를 반영합니다. BESS는 이 지역에서 쇼케이스로 사용되어 커민스의 혁신이 진정한 변화를 주도하고 더 스마트하고 탄력적인 에너지 미래를 위한 길을 닦는다는 것을 보여줄 것입니다.
납품 및 설치부터 시운전 및 최종 취임식에 이르기까지 이 BESS의 전체 여정을 보려면 다음 비디오를 시청하십시오.
뭐: 병렬 및 보호를 위한 온보드 자율 마이크로프로세서 기반 PowerCommand® Control이 있는 13.8kV AC AC 발전기 세트에서 1250kW 4개...