터보 디젤 트럭 배지
픽업트럭

커민스 엔진을 탑재한 램 픽업트럭에 대한 광부의 사랑

글로벌 전력 기술 리더, 커민스
신뢰성을 중시하는 광부에게 커민스 엔진이 탑재된 램은 모든 주행 거리, 모든 여정에서 타의 추종을 불허하는 출력과 신뢰성을 제공합니다. 성능이 중요하다면 저희가 도와드리겠습니다.
위치
Nevada, 미국
날짜
2월 2025일

카일 미릭(Kyle Myrick)은 주행 거리계에서 300,000마일 이상을 주행한 2015 커민스 터보 디젤 엔진 Ram Tradesman 픽업 트럭의 자랑스러운 소유자입니다. 20년 이상의 경력을 가진 광산 엔지니어인 그의 트럭은 Kyle의 작업의 일부일 뿐만 아니라 여행과 모험에 대한 그의 열정을 지원하기 위해 혹독한 환경에서 지속적으로 테스트를 거칩니다.

Kyle의 극단적이고 외딴 오프로드 경로로 인해 그는 인근 주유소나 불규칙한 휴대폰 서비스가 없는 외딴 지역에서 더 긴 시간을 보낼 수 있도록 추가로 100갤런의 연료를 제공하는 침대 내 보조 연료 탱크를 추가했습니다. "네바다와 유타를 오가는 긴 여행부터 가파르고 험준한 산으로 모험을 떠나는 것까지, 제 트럭은 항상 저를 그곳에 데려다 줄 힘과 믿음직함을 가지고 있었습니다."

픽업트럭 옆에 서 있는 남자
사막의 램 트럭

"내 트럭에 내 인생을 맡긴다고 말하는 것은 절제된 표현입니다. 오프로드 모험이 재미있을 수 있는 만큼, 하루가 끝나면 안전하게 집으로 돌아갈 수 있다는 것은 항상 안도감입니다."

Myrick은 커민스 6.7L 터보 디젤로 구동되는 대형 램 트럭을 사용하여 연중 사계절과 다양한 지형, 기후 및 고도에서 활동합니다. 그의 가장 큰 램 트럭 모험은 큰 눈보라가 치는 동안 시에라 네바다 산맥을 여행하는 것이었습니다. 그의 트럭은 그에게 험난한 날씨와 험난한 도로를 극복하고 가족에게 안전하게 도착할 수 있다는 자신감을 주었습니다.

사막 풍경

"지금까지도 커민스 엔진은 아무런 문제도 일으키지 않았고 저는 모든 트럭에 필요한 표준 유지보수만 하면 되었습니다."

그의 업무 라인에서 신뢰성과 성능은 작업을 완료하고 하루가 끝날 때 집으로 돌아가는 데 매우 중요합니다. Kyle는 애리조나 북부에서 여름 대학 인턴십을 하던 시절을 회상하며 공기 압축기 장비에 설치된 커민스 엔진과 긴밀하게 협력할 기회를 가졌습니다.

그는 극한의 기상 조건에서도 커민스가 얼마나 잘 작동하는지 감탄하며 동료 직원과 기술자들이 커민스를 얼마나 사랑하는지에 대한 이야기를 들었습니다. 그는 그 후에 하나를 가져야 한다는 것을 알고 있었고 그의 Ram 트럭은 그 꿈을 현실로 가져왔습니다.

2025 커민스 6.7L 터보 디젤에 대해 자세히 알아보기