네이버 데이터 센터 외부 전경
데이터센터

기술 대기업 네이버의 새로운 하이퍼스케일 데이터센터

한국의 인터넷 대기업 네이버는 새로운 세계적 수준의 하이퍼스케일 각세종 데이터 센터에 중요한 백업 전력을 제공하기 위해 커민스를 선택했습니다.
글로벌 전력 기술 리더, 커민스
목적: 아시아 최대 데이터 센터 중 하나에 비상 전력 시스템을 제공합니다.
위치
Sejong, 대한민국
날짜
1월 2025일
제품
고마력 상업용, 산업용, 디지털 마스터 컨트롤용 QSK95, DMC8000

네이버의 클라우드 붐 
패권 푸시

플랫폼의 트래픽이 급증함에 따라 네이버는 상당한 양의 발전기 세트를 사용하여 6단계에 걸쳐 개발될 아시아 최대 데이터 센터 중 하나를 건설하는 프로젝트에 착수했습니다. 

각세종 데이터센터의 첫 번째 단계에는 60Hz 대기 정격이 3750kVA인 커민스 QSK95 젠셋 18대가 있습니다. 발전기의 중심에는 커민스의 가장 강력한 디젤 엔진인 95리터 V16가 있으며, 이 엔진은 출력 밀도, 연비, 저배출 능력으로 유명합니다.

커민스 Q95 발전기 세트
커민스 Q95 발전기 세트는 각세종 데이터센터에 중요한 보호 기능을 제공합니다.

발전기 세트 외에도 커민스는 잠재적으로 파괴적인 시나리오에서 동급 최고의 복원력과 시스템 가동 시간을 제공하도록 설계된 발전기용 DMC8000 디지털 마스터 제어 시스템도 공급했습니다.

294,000㎡ 규모의 부지에 위치한 각세종 데이터센터는 빠르게 성장하는 인공지능 분야에서 우위를 점하기 위한 네이버의 큰 노력에 관한 것이다.

커민스 DMC 8000
네이버와의 파트너십은 업계 최고의 고객 지원을 제공하겠다는 커민스의 약속과 권위 있는 데이터 센터 프로젝트의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 강조합니다.

Google을 능가하는 실적

1999년 온라인 플랫폼으로 출범한 네이버는 한국 웹 포털 최초로 자체 검색엔진을 개발했다. 현재 모바일 웹 및 PC 검색 엔진을 사용하는 일일 사용자는 1,100만 명입니다.

각세종 데이터센터의 6단계가 모두 완공되면 600,000개 이상의 서버를 완벽하게 호스팅할 수 있게 된다. 데이터 저장 용량은 65엑사바이트(130억 기가바이트)로 국립중앙도서관 용량의 100만 배가 넘습니다.

"영업, 엔지니어링, 공급망 및 서비스 등 커민스 팀 간의 협력은 각세종 프로젝트의 성공에 결정적인 역할을 했습니다"라고 커민스 한국 프로젝트를 총괄하고 있는 최호명 씨는 말했습니다.

"물류 부문에서 일하던 Brad You는 30톤 QSK95 젠셋을 미국에서 한국으로 가져오는 벅찬 과제에 직면했지만 프로젝트를 일정대로 진행하는 데 성공했습니다.

네이버와의 파트너십 체결

"무엇보다도, 네이버와의 파트너십은 업계 최고의 고객 지원을 제공하겠다는 커민스의 약속과 권위 있는 데이터 센터 프로젝트의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 강조합니다."

각세종은 네이버의 두 번째 데이터센터를 대표하며, 2013년부터 운영되어 왔으며 백업 전력용으로 커민스 젠셋(커민스의 QSK60 엔진으로 구동되는 8개의 2500kVA 장치)을 갖춘 춘천에 있는 기술 대기업의 기존 시설을 보완합니다.

각세종 개관식에서 최수연 네이버 대표는 "하이퍼스케일 데이터센터가 최근 기술혁신의 핵심 인프라로 인정받고 있지만, 네이버는 10년 전 각춘천 개장 이후 하이퍼스케일 데이터센터를 준비해왔다.

"하이퍼스케일 데이터센터 각세종은 네이버뿐만 아니라 전 산업 분야의 기술혁신 엔진이 될 것입니다."

지속가능성은 각세종의 중점 과제입니다. 센터는 자체 개발한 공조 시스템을 도입하여 자연풍을 이용하여 서버실을 냉방하고, 폐열을 시설 도로의 중앙 난방, 제설 및 해빙 시스템에 재사용함으로써 에너지 효율을 최적화합니다.

플래티넘 등급

네이버는 세계에서 가장 널리 사용되는 그린빌딩 등급인 LEED V4 플래티넘(Leadership in Energy and Environmental Design) 플래티넘 인증을 목표로 하고 있다. 플래티넘은 가능한 가장 높은 등급입니다.

광대한 시설에서 운영 효율성을 극대화하기 위해 네이버는 AI, 로봇 공학, 무인 셔틀버스 등 다양한 기술을 구현했습니다.

로봇 자동화 시스템은 로봇이 데이터 센터 내에서 실시간으로 자산의 흐름을 모니터링하고 제어하여 서버 자산을 관리합니다. 자율주행 셔틀버스는 현장 내 주요 기지를 연결하여 현장 간 근로자를 수송합니다.

이 사이트는 또한 지진 및 화재와 같은 자연 재해가 발생하는 경우에도 서비스 연속성을 보장하도록 설계되었습니다. 원자력 발전소 수준의 건물에 사용되는 특수 내진 설계가 현장에 적용되어 일본 후쿠시마 지진의 강도에 해당하는 최대 규모 9.0의 지진에 견딜 수 있습니다.

관련 사례연구
데이터 센터 사례 연구

목적: 최첨단 슈퍼컴퓨터 시설에 믿을 수 있는 비상 전력 공급

데이터 센터 사례 연구

목적: 주요 신규 금융 데이터 센터의 1 단계에 필요한 새로운 백업 시스템 제공

데이터 센터 사례 연구

목적: 동아프리카 최초의 하이퍼스케일 데이터 센터를 위한 1단계 대기 전력 시스템 제공