공급:
- PowerCommand 마이크로그리드 제어® MGC900
- C900D5 발전기
- C550D5 발전기
- C350D5 발전기
커민스는 세계적 수준의 발전 솔루션을 지속적으로 만드는 동시에 시설과 제품 모두에서 환경적 지속 가능성 문제를 해결하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 최근 나이지리아 이케자에 있는 새로운 본사에 마이크로그리드를 설치한 것은 커민스가 탄력적이고 지속 가능한 미래를 위해 엔지니어링, 설계 및 통합할 수 있는 탁월한 솔루션의 한 예입니다.
커민스는 시설과 제품의 탄소 발자국을 줄이기 위해 전 세계적으로 재생 에너지에 투자하고 있습니다.
나이지리아 라고스에 있는 커민스 본사에 이 마이크로그리드를 설치함으로써 커민스는 시설 및 운영에서 발생하는 절대 온실 가스 배출량을 줄이는 환경 목표를 향해 노력하고 있습니다.
이 약 1MW 마이크로그리드 시스템은 시설의 3개 건물 지붕에 설치된 1,658개의 패널이 있는 태양 전지판에서 756킬로와트 피크(kWp) 전력을 생성합니다. "태양광은 우리의 환경 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다"라고 커민스 시설 및 운영의 에너지 및 환경 담당 이사인 마크 데닌(Mark Dhennin)은 말했습니다. "상당한 기술 개선과 가격 인하로 인해 저탄소 에너지원으로서 점점 더 매력적으로 변하고 있습니다."
마이크로그리드 시스템은 250개의 스마트 인버터, 11KWh 리튬 이온(Li-Ion) 배터리 뱅크, 배터리 충전기, 4개의 조도 센서, 단일 유틸리티 소스, 3개의 디젤 발전기 모델(900kVA를 제공하는 C900D5, C550D5 및 C350D5)을 포함한 전체 마이크로그리드 시스템을 모니터링하고 병렬화하기 위한 단일 인터페이스를 제공하는 커민스 PowerCommand® 마이크로그리드 컨트롤러(MGC900)에 의해 완전히 모니터링 및 제어됩니다. 550 kVA 및 350 kVA 대기 상태(네 번째 가스 발생기 모델 제공).
마이크로그리드에 사용되는 고급 컨트롤러는 분산된 에너지원의 균형을 유지하여 재생 가능 전력의 출력을 극대화하고 시설 부하를 안정적으로 지원하며 최저 총 소유 비용을 달성합니다. 컨트롤러는 인버터의 출력 전력과 부하 수요에 따른 발전기의 자동 시동/정지를 조절하고 리튬 이온 배터리의 충전/방전 속도를 조절하여 재생 가능 전력 극대화, 시스템 복원력 향상, 배터리 수명 보존, 발전기 세트 연료 효율 최적화라는 시스템 목표를 달성합니다.
MGC900은 재생 에너지가 풍부한 주간에는 유틸리티 그리드 전력에 대한 의존도를 줄이고 그리드가 없을 때는 배터리에 저장된 잉여 태양광 발전을 활용하도록 구성되었습니다. 발전기 세트는 부하가 태양열 및/또는 배터리의 가용 전력을 초과하거나 그리드 정전이 장기화될 때 사용됩니다. 이 최적화를 통해 사용 가능한 다양한 소스의 실제 에너지 비용을 이해하는 데 중요한 지표인 LCOE(Levelized Cost of Energy)와 시스템의 TCO(총 소유 비용)가 절감됩니다. 결합된 마이크로그리드 시스템은 연간 디젤 소비량을 30% 줄이는 것 외에도 시설의 유틸리티 요금을 30% 이상 직접 절감할 것입니다.
MGC900은 직관적인 터치스크린 탐색과 함께 프로젝트의 정확한 구성을 나타내도록 특별히 설계된 애니메이션 One-Line 다이어그램을 통해 시스템 내의 각 자산에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 컨트롤러는 또한 빠른 문제 해결을 위해 시스템 알람, 알람 이력 및 이벤트 레코더 시퀀스를 포함한 완전한 실시간 시스템 정보를 제공합니다.
또한 MGC900은 과거 추세와 데이터를 표시하여 다양한 자산의 사용량을 추적하고 전체 시스템 성능을 분석하는 데 도움을 줍니다. 에너지 관리 솔루션 사업부의 지역 및 글로벌 팀은 협력하여 특정 프로젝트의 요구 사항에 맞게 MGC900을 설계하고 전체 마이크로그리드 시스템을 위한 통신 네트워크를 설계했습니다. PV 패널과 인버터가 서로 다른 3개 건물에 분산되어 있기 때문에 인버터에서 발생하는 전자파 간섭으로부터 통신 신호를 보호하면서 장거리에서 가장 빠른 통신 속도를 위해 구리 케이블 대신 광섬유 네트워크를 사용했습니다.
목표는 유틸리티 그리드에 대한 시설의 의존도를 줄이고 운영 운영 비용을 낮추며 탄소 발자국을 최소화하는 것이었습니다.
커민스의 글로벌 에너지 관리팀은 다음을 포함한 모든 시스템 컴포넌트를 성공적으로 시운전했습니다.
-
(11) 총 용량 756KW의 스마트 인버터
-
250KWh 용량의 에너지 저장 시스템(ESS)
-
개폐장치 및 동력 합산 패널
-
광섬유 통신 네트워크
-
커민스 디젤 발전기
-
PowerCommand® 마이크로그리드 컨트롤러 MGC900
개별 시스템 구성 요소를 시운전한 후 팀은 시스템이 설계에 따라 작동하는지 확인하기 위해 일련의 통합 테스트를 수행했습니다. 또한 MGC900이 극심한 정전 시에도 전력 가용성을 보장할 수 있도록 다양한 고장 모드를 포함하도록 테스트가 확장되었습니다. 이러한 테스트에는 다음이 포함되었습니다.
-
ESS 시스템 충방전 시퀀스
-
다양한 전원 간의 부하 공유
-
시설의 가장 경제적인 운영 비용을 달성하는 데 필요한 최적의 부하 분담 비율에 도달하기 위한 에너지 자원 최적화
-
유틸리티, 발전기 및 인버터, 회로 차단기 및 통신의 고장 모드
시스템의 최종 통합 테스트에서는 전력망에서 소비되는 플랜트 부하(40KW)의 10%만 사용하여 유틸리티 소스에 대한 의존도를 크게 줄였습니다. 총 발전소 소비량은 388KW였으며 그 중 90%는 PV 및 ESS 시스템에서 생산되었습니다. 그 결과 발전소를 위한 비용 효율적이고 지속 가능한 솔루션이 탄생했습니다.
마이크로그리드 시스템은 또한 시설이 재생 가능 에너지원에 더 많이 의존하기 때문에 CO2 배출량을 줄이는 결과를 가져왔습니다. 또한 유틸리티 그리드 전력에 대한 의존도가 감소하여 시설의 운영 비용이 절감되었습니다
이 시스템은 마이크로그리드 솔루션 제공업체로서 시장에서 커민스의 역량을 보여주는 동시에 기후 변화의 위협에 대처하기 위해 온실 가스 배출을 줄이겠다는 커민스의 노력을 계속합니다. 커민스 마이크로그리드 컨트롤러는 다양한 고객 응용 분야에서 이종 에너지원을 원활하게 통합 및 최적화하여 프로젝트 요구 사항을 충족하는 최고의 가치를 창출하는 데 사용할 수 있습니다.
개요 장소: 남아프리카공화국 요하네스버그 목적: 탄소 배출량을 줄이고 커민스 2030대 환경, 사회 및 정부를 향한 중요한 발걸음을 내딛는 것...
개요 도전 과제: 용량을 갖춘 완전한 독립형 마이크로그리드 솔루션을 위한 전력 시스템 기술 제공 ...