Perguntas frequentes sobre motores a diesel
O tópico dos motores a diesel avançados pode rapidamente se tornar esmagadoramente técnico e transformar uma simples pergunta em uma análise de mergulho profundo. Nossa equipe da Cummins quer tornar este e os tópicos circundantes o mais digestível possível, e é por isso que reunimos esta página de perguntas comuns que temos em funcionamento em motores a diesel avançados em torno.
Por Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia
Perguntas e respostas sobre motores a diesel
A vida útil de um motor a diesel médio é de 400, 000 milhas a 1, 000, 000 milhas, enquanto a vida útil média de um motor a gás é de cerca de 200, 000 milhas.
Os motores a diesel são projetados de forma diferente dos motores a gasolina, o que significa que eles têm mais espaço dentro do motor para que mais óleo se mova livremente. Isso permite que os componentes do motor sejam executados por mais tempo em níveis ideais.
Outros fatores-chave na durabilidade dos motores a diesel são seu projeto geral e seus usos de aplicações em comparação com outros motores.
O método mais preciso para diagnosticar problemas no motor é entrar em contato com o fabricante do motor para obter suas informações sobre soluções. Além disso, aqui estão alguns problemas comuns do motor a diesel.
- Fumaça preta: uma característica comum dos antigos motores de locomotivas, a fumaça preta é um sinal claro de um problema sério com seu motor a diesel. Existem várias causas para a fumaça preta, como uma bomba injetora defeituosa, uma válvula EGR ruim ou algo tão simples quanto temperaturas de operação baixas. A limpeza do sistema de ar é um excelente primeiro passo para combatê-lo, mas em última instância, você deve consultar um especialista.
- Partidas difíceis: condições mais frias geralmente podem levar a partidas difíceis para motores a diesel. O clima é apenas um catalisador que leva à questão do arranque rígido do motor. Um arranque duro ou não pode ser causado por velas com brilho defeituoso, bateria defeituosa ou um problema com o sistema de combustível, para citar alguns.
- Combustível contaminado: devido à sua maior viscosidade, o combustível diesel tem mais chances de se contaminar. Água, fuligem e outros detritos são contaminantes comuns de combustível. Reabastecer é uma solução simples, mas se você não conseguir pegar esse problema cedo o suficiente, você precisará levar o motor a um profissional para ser consertado.
Esses problemas e soluções de motor diesel são difíceis de gerenciar por conta própria. Sempre que você puder identificar um problema sério com o motor, é aconselhável levá-lo a um especialista ou contatar o fabricante. Os motores podem ser corrigidos, mas apenas corretamente por profissionais. Para profissionais confiáveis do setor, considere levar todos os problemas do seu motor a diesel para a Cummins. Nossos motores e serviço são os melhores da categoria.
Dependendo do desempenho do motor, a frequência com que ele precisa ser atendido variará. Uma prática segura seria ter um motor a diesel prestado manutenção a cada seis meses. No mínimo, deve ser olhado uma vez por ano para garantir que tudo esteja em ordem. Não se trata de uma regra concreta, pois o tipo de motor a diesel e para o que é usado terá um impacto significativo na frequência com que ele precisará ser atendido. O manual de serviço da Cummins é um ótimo recurso que fornece cronogramas de manutenção com base no tipo de produto.
Um outro aspecto fundamental para a manutenção de um motor a diesel é a variação. Um caminhão de longa distância operando diariamente ao longo de várias centenas de milhas teria requisitos de serviço e manutenção distintos em comparação com um carro pessoal com um motor a diesel que só precisa de manutenção a cada seis meses.
Outro exemplo dessa variação seria para caminhões de mineração. Eles transportam cargas da Amazônia quase o dia todo durante semanas e meses em ambientes muito diretos. Suas necessidades de manutenção e serviço, portanto, são diferentes das de um caminhão de longa distância ou de um carro comercial a cada dia.
A Cummins é um dos principais fabricantes mundiais de motores a diesel. Em 2018, a Cummins forneceu os motores a diesel mais da classe 8 . Existiam 309, 701 motores a diesel usados nos caminhões da classe 8 naquele ano, e a Cummins era responsável por 38,3% delas.
Os tipos de motor diesel são mais comumente designados por tamanho. Existem três tipos:
- Pequeno: pequenos motores a diesel são classificados como potência máxima de 288 cavalos de potência. Estes também são motores de injeção direta, em linha, de quatro ou seis cilindros. Devido ao seu tamanho e potência relativos, eles são mais comumente encontrados em caminhões ou automóveis menores. Dos três tipos, este é o motor a diesel mais comum produzido.
- Médio: motores a diesel médios são um passo acima dos pequenos. Eles podem produzir até 1, 000 HP. Alguns motores V-8 e V-12 pertencem a esse grupo. Este tipo de motor é comumente usado em caminhões de serviço pesado.
- Grande: Neste nível, estamos discutindo um poder sério. Os motores a diesel de grande porte são usados para trens, navios e outros veículos grandes ou equipamentos de grande porte. Eles operam com um excesso de 1, 000 HP.
Os motores a diesel são feitos de dezenas de peças. No entanto, a lista de peças do motor abaixo fornece informações sobre nove dos componentes mais vitais.
- Bloco: como base do moderno motor a diesel, o bloco é onde todas as peças para o processo básico de combustão interna estão contidas. O bloco tem um espaço aberto para cada cilindro, onde ocorre a combustão.
- Pistões: os pistões criam a parte inferior da câmara de combustão, movendo-se para cima e para baixo no cilindro enquanto o motor está funcionando. O movimento dos pistões cria a compressão do ar que leva à combustão.
- Cabeçote do cilindro: o cabeçote do cilindro fecha a parte superior do espaço aberto no bloco para alcançar a câmara onde a combustão acontece. Este cabeçote pode ser uma unidade para cobrir todos os cilindros ou várias unidades que cobrem uma seção.
- Válvulas: com o cilindro fechado pelo pistão na parte inferior e a cabeça do cilindro na parte superior, precisa haver uma maneira de permitir a entrada de ar fresco e as sobras gases para fora. É aqui que as válvulas entram. Geralmente há duas válvulas para tomar no ar e duas para o escape para cada cilindro.
- Injetores de combustível: agora, precisa haver uma maneira de obter combustível dentro do cilindro, então há algo para combustão. Esses componentes são uma parte complexa do processo, pulverizando o combustível em padrões muito precisos com tempo altamente controlado.
- Eixo de comando: em vez de confiar em um sistema elétrico para abrir válvulas e injeção de combustível, a maioria dos motores usa um processo mecânico. As revoluções do eixo-comando controlam o tempo desses eventos por lobos no eixo que os coloca em movimento.
- Hastes de conexão: essas peças se conectam a um pistão no braço inferior e transportam a força da combustão até o virabrequim.
- Virabrequim: o virabrequim transfere o movimento linear da combustão (a parte de cima e para baixo do processo de combustão) em um movimento de rotação.
Saiba mais sobre os componentes de um motor a diesel.
Nos motores a diesel, a combustão interna resulta na expansão de gases em alta temperatura e alta pressão, que por sua vez movem os pistões, transformando a energia química em energia mecânica. Saiba mais sobre como funciona um motor a diesel.
O moderno motor a diesel começa com um bloco contendo todas as peças para o processo básico de combustão interna, com um espaço aberto para cada cilindro onde ocorre a combustão. Saiba mais sobre como funciona um motor a diesel.
O motor deve fornecer continuamente ar, combustível e lubrificação aos cilindros. As emissões do motor criadas como subprodutos da combustão também devem ser tratadas para atender aos padrões ambientais globais, abrangendo sistemas de ar, combustível, lubrificação, resfriamento e filtragem. Saiba mais sobre como funciona um motor a diesel.
A densidade de oxigênio muda dependendo da temperatura do ar e da altitude, tornando o ar ao redor não ideal. Para resolver isso, a Cummins introduziu os primeiros turbocompressores na década de 1950. Saiba mais sobre como funciona um motor a diesel.
Embora os motores a diesel sejam conhecidos por poluir emitindo fumaça e fuligem durante o uso, eles são mais limpos do que você imagina. Um subproduto positivo da regulamentos da Agência de proteção ambiental (EPA) é que os motores a diesel estão mais limpos do que nunca. Devido aos motores mais saudáveis e mais eficientes que estão sendo fabricados, eles podem durar 30 anos ou mais.
Embora nenhum motor de combustão interna (ICE) esteja operando 100% limpo, o conceito de Clean diesel tem sido em obras em empresas como a Cummins há algum tempo. biodiesel é apenas uma maneira em que nos esforçamos para criar alternativas mais limpas.
A Cummins, em comum com todos os outros fabricantes de motores, apenas certifica os motores para atender aos combustíveis registrados da EPA (ou de outra agência reguladora local) prescrito.
Duas vantagens que os motores a diesel fornecem é que eles são mais duráveis e confiáveis que os motores a gasolina. Eles não exigem velas de ignição para inflamar o combustível. Os motores a diesel também têm melhor economia de combustível do que os motores a gasolina.
Com isso dito, os motores a diesel são usados em veículos, máquinas e outros projetos nos quais os motores a gasolina simplesmente não seriam capazes de executar as tarefas.
Os motores a diesel podem durar mais de 30 anos, o que significa que esses motores trabalharão mais e mais do que seus homólogos.
As vantagens e desvantagens da gasolina e do diesel serão mais ou menos repotenciados às necessidades do uso prático individual ou da organização. Para operações em grande escala, é necessário ter grandes motores a diesel à sua disposição na maioria dos casos. Em ambos os casos, trabalhar com um fabricante como Cummins garantirá que você receba o melhor motor para suas necessidades.
Embora os motores a diesel sejam a opção preferida em circunstâncias específicas, ainda há algumas desvantagens em usá-los. Para um, os motores a diesel, em média, custam mais para abastecer do que os motores a gasolina.
Outra desvantagem do uso de motores a diesel que a maioria das pessoas associa a eles é seu impacto ambiental. A Cummins está constantemente trabalhando com novas iniciativas para criar um futuro mais limpo para motores a diesel.
Sim. O diesel renovável é adequado para uso em motores a diesel (sempre verifique com seu OEM e manual do veículo antes de experimentar um novo combustível). Anunciamos compatibilidade com combustíveis diesel renováveis selecionados para nossos motores B 6.7 e L9. Este tipo de combustível é um excelente movimento na direção certa para combater as desvantagens associadas ao uso do diesel.
Os motores a diesel são classificados por tamanho:
- Pequeno: até 288 hp, encontrado em pequenos caminhões ou automóveis
- Médio: até 1.000 hp, usado em caminhões pesados
- Grande: mais de 1.000 hp, usado para trens, navios e outros veículos de grande porte
Eles também podem ser classificados por ciclo de combustão:
- Quatro tempos
- Dois tempos
Saiba mais sobre o que torna os motores a diesel avançados motores a diesel.
Os motores de quatro tempos têm quatro estágios: admissão, compressão, potência e escape. Motores de dois tempos combinam isso em dois cursos. Motores de dois tempos foram eliminados gradualmente devido à alta poluição e avarias frequentes, deixando os motores de quatro tempos como o tipo superior. Saiba mais sobre o que torna os motores a diesel avançados motores a diesel.
Os principais avanços incluem maior eficiência de combustível com menos emissões, intervalos mais longos de drenagem de óleo e filtros sem manutenção. Em um estudo, os veículos a diesel mostram 24% mais eficiência de combustível na condução urbana e 29% na estrada. Saiba mais sobre o que torna os motores a diesel avançados motores a diesel.
Os pistões do motor a diesel sobem até o topo do cilindro, criando uma relação de compressão maior do que os motores a gasolina. Isso fornece ar mais rápido a taxas de combustão mais rápidas, resultando em maior torque, potência e eficiência geral. Saiba mais sobre o que torna os motores a diesel avançados motores a diesel.
Os motores a diesel limpos de hoje emitem emissões 90% menos prejudiciais do que os motores produzidos antes do ano 2000. A Cummins produz motores capazes de remover até 98% de material particulado do escape. Saiba mais sobre o que torna os motores a diesel avançados motores a diesel.
Rudolf Diesel, um inventor e engenheiro mecânico alemão, patenteou o primeiro projeto de motor de ignição por compressão em 1892 e criou com sucesso o primeiro protótipo de motor a diesel em 1897. Saiba mais sobre a história dos motores a diesel.
Um dos primeiros combustíveis considerados por Rudolf Diesel foi o óleo de semente vegetal, o que acabou levando à criação do biodiesel. Hoje, o combustível diesel é criado pela refinação de petróleo cru e outros materiais de biomassa. Saiba mais sobre a história dos motores a diesel.
Existem três tipos comuns:
- Diesel #1: viscosidade mais baixa, melhor em temperaturas frias e queima mais rápido
- Diesel #2: mais grosso, menos caro e mais eficiente em termos de combustível
- Biodiesel: feito de óleos vegetais e/ou gorduras animais
Saiba mais sobre a história dos motores a diesel.
Os motores a diesel usados hoje são classificados pelo tamanho:
- Pequeno: caminhões leves, agricultura e construção
- Caminhões comerciais médios: pesados
- Grande: trens, navios e grandes geradores
Saiba mais sobre a história dos motores a diesel.
Os motores a diesel alimentam caminhões, trens, ônibus, barcos, máquinas de construção e veículos militares, e também executam geradores que fornecem eletricidade para locais remotos e energia de emergência para grandes instalações, como hospitais. Saiba mais sobre a história dos motores a diesel.
Clessie Cummins fundou a Cummins Engine Co. em Columbus, Indiana, em 1919, em parceria com William G. Irwin. Saiba mais sobre a história dos motores a diesel.
A Cummins está focada em aumentar a recuperação de calor perdido, reduzir o atrito do motor, oferecer um amplo portfólio de soluções de energia e apoiar o uso de biodiesel, incluindo B20, enquanto continua a olhar para o B50 e B100 a diesel. Saiba mais sobre a história dos motores a diesel.
A Cummins oferece seis motores a diesel atuais:
- Série X15 Efficiency (400-500 hp)
- Série produtividade X15 (430-605 hp)
- Série X15 Performance (525 a 565 hp)
- X12 (350–525 hp)
- L9 (260–380 hp)
- B6.7 (200–325 hp)
Saiba mais sobre os motores a diesel Cummins.
Os motores a diesel da Cummins oferecem soluções para uma ampla variedade de mercados de caminhões médios e pesados. Saiba mais sobre os motores a diesel Cummins.
O diesel permite que você vá mais longe com menos, ao oferecer uma melhor aceleração, rebocar e transportar potencial quando comparada às contrapartes da gasolina. Saiba mais sobre os motores a diesel Cummins.
Sim. Quando combinados com sistemas inovadores de pós-tratamento e engenharia de ponta, os motores a diesel podem operar com emissões líquidas zero e operações de suplementos com misturas de biodiesel. Saiba mais sobre os motores a diesel Cummins.
O X15 de próxima geração é o próximo passo na plataforma de 15 litros agnóstica em combustível da Cummins, oferecendo até 605 hp e 2.050 lb-pé de torque, demonstrando o compromisso contínuo da Cummins com a evolução da tecnologia de combustão interna.
O Cummins X10 é um motor de última geração que faz a ponte entre aplicações de serviço médio e pesado, projetados para fornecer eficiência e confiabilidade.
A abordagem da Cummins para o futuro do diesel está focada em aumentar a recuperação de calor perdido, reduzir o atrito do motor, oferecer um amplo portfólio de soluções de energia e apoiar o uso de biodiesel, incluindo B20, enquanto continua a olhar para O B50 e B100 diesel. Saiba mais sobre a história dos motores a diesel.
"Estamos comprometidos com o avanço da tecnologia de diesel enquanto nossos mercados e nossos clientes precisam dela para operar seus negócios"
José Samperio, vice-presidente e gerente geral de negócios rodoviários da Cummins na América do Norte
A Cummins também já oferece uma plataforma de motor de 15 litros agnóstica em combustível que inclui motores avançados a diesel, hidrogênio e gás natural. Saiba mais sobre os motores a diesel Cummins.
Cummins: levando o diesel a novas fronteiras
Estamos sempre procurando maneiras de obter o máximo de produtos. Sabemos que existem muitas opções de motores a diesel, mas nenhum outro fabricante inspira tanta confiança quanto a nossa equipe da Cummins.
entre em contato conosco hoje para descobrir tudo o que podemos fornecer a você.
Perfis de autor
Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia
A Cummins Inc., líder global em energia, está comprometida em impulsionar um mundo mais próspero. Desde 1919, oferecemos soluções inovadoras que movem pessoas, bens e economias para frente. Nossos cinco segmentos de negócios – motores, componentes, distribuição, sistemas de alimentação elétrica e accelera™ da Cummins – oferecem um amplo portfólio, incluindo trens de força avançados a diesel, elétricos e híbridos; Sistemas integrados de geração de energia; componentes críticos, como pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, controles, transmissões, eixos e freios; e tecnologias de emissões zero, como sistemas de bateria e trem de força elétrico. Com uma pegada global, profundo conhecimento técnico e uma ampla rede de serviços, oferecemos soluções confiáveis e de ponta adaptadas às necessidades de nossos clientes, apoiando-os durante a transição energética com nossa estratégia Destination Zero. Criamos valor para clientes, investidores e funcionários e fortalecemos comunidades por meio de nossas prioridades globais de responsabilidade corporativa: educação, equidade e meio ambiente. Com sede em Columbus, Indiana, a Cummins emprega aproximadamente 67.400 pessoas em todo o mundo e ganhou US$ 2,8 bilhões em vendas de US$ 33,7 bilhões em vendas em 2025.
Tópicos relacionados
Etiquetas relacionadas