Reduções de emissões a serem esperadas em suas operações de mineração com o HVO
Por Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia
O óleo vegetal hidrotratado (HVO) é um biocombustível produzido a partir de óleos vegetais e gorduras animais. Muitas vezes é chamado de HVO, ou diesel renovável, e é distinto do biodiesel. Um grande benefício do HVO é que ele pode ser usado como um substituto para o diesel tradicional sem modificação do motor. É uma opção ideal para reduzir as emissões de veículos motorizados de forma simples e econômica.
A Cummins Inc. anunciou recentemente a aprovação do uso incontestável do HVO para todos os motores de alta potência, aplicável aos usos industriais e de geração de energia.
Desempenho
As operações de mineração geralmente estão em locais remotos, muitas vezes com condições adversas que exigem equipamentos confiáveis. Para uso no local, o diesel normalmente é o combustível preferido como uma opção barata, prontamente disponível e confiável. É uma ótima opção para grandes trabalhos, como fornecer energia de reserva com geradores para todo o local ou abastecer veículos pesados como na mina de cobre de Julong usando motores Cummins QSK60.
O HVO pode corresponder ao desempenho do diesel em quase todas as áreas. De fato, nenhum impacto nas operações de mineração foi observado por meio de testes de clientes de combustível HVO sem motor usado em aplicações de mineração como caminhões de transporte. Quando usados em geradores de reserva, as equipes de operações de mineração podem esperar o mesmo desempenho de partida rápida que estão acostumados a permitir a geração contínua de energia. Embora o desempenho seja comparável, uma perda de energia de 1 a 2% pode ser esperada.
Conformidade com emissões
Um dos principais benefícios do uso do HVO são as emissões reduzidas. As emissões de partículas são reduzidas drasticamente, potencialmente em até metade. Além disso, como fonte de energia renovável, as emissões líquidas de gás de efeito estufa (GEE) também podem ser reduzidas em até 90% ao considerar todo o ciclo de vida.
A intensidade de carbono é a quantidade de carbono emitida por unidade de energia consumida, enquanto "poço a trabalho" refere-se à intensidade de carbono proveniente da produção e distribuição do combustível ("poço a tanque"), bem como da queima ou consumo do combustível ("tanque a trabalho"). Com o HVO, as emissões do caminho "tanque a trabalho" são comparáveis ao diesel, enquanto as reduções de emissões vêm principalmente da via "poço a tanque". Dito isto, nem todos os combustíveis HVO são criados iguais, de modo que os mineradores devem olhar atentamente para os fornecedores de combustível.
A matéria-prima exata usada afeta as emissões de GEE associadas. Por exemplo, pesquisas sugerem que o uso de óleo de milho emite menos que o óleo de canola. É importante considerar de onde vem o HVO. Desde que o fornecedor esteja em conformidade com o EN15940, o HVO pode ser usado em produtos Cummins. No entanto, alguns fornecedores oferecem credenciais sustentáveis mais robustas do que outros, como usar apenas resíduos 100% verificados e nunca usar óleo de palma.
Como mencionado, o HVO pode ser usado como substituto do diesel em termos de desempenho, mas outra vantagem com o HVO é que ele atende a todos os requisitos para certificações de emissões, incluindo as certificações da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA. Deve-se notar também que as folhas de dados de emissões padrão devem ser usadas para quaisquer envios técnicos ou para requisitos de permissão e aplicação. Sem papelada adicional em comparação com o diesel, mudar para HVO é uma maneira eficiente de reduzir imediatamente as emissões.
Operação e manutenção
Com desempenho semelhante ao diesel e emissões mais baixas, o HVO pode ser o combustível alternativo ideal para o setor de mineração. A boa notícia é que o HVO pode ser incorporado às operações atuais com facilidade. Não há grandes mudanças em tecnologias, processos ou treinamento para engenheiros. Também não há alterações nos cronogramas de manutenção planejados devido ao uso do HVO.
O HVO também tem o benefício de ser mais estável que o diesel padrão. Isso pode ser particularmente útil para operações de mineração em locais remotos que precisam de geradores de reserva. O HVO tem o potencial de durar até dez vezes mais do que o diesel padrão e, ao contrário do biodiesel, não sofre dos mesmos problemas em torno do crescimento e oxidação. Os gerentes de operações podem confiar no armazenamento de HVO para mais tempo sem efeitos adversos. Isso também pode reduzir a quantidade de testes necessários para grupos geradores. No entanto, para aplicações de reserva, é importante ter certeza de que o HVO usado não contém qualquer mistura de biodiesel, independentemente da conformidade com o EN15940.
Outra consideração é o desempenho do combustível em climas mais frios. É importante verificar com os fornecedores quais são as condições ambientais aceitáveis como agentes antigelante usados para evitar problemas de clima frio com o diesel padrão podem não funcionar tão bem com o HVO. Felizmente, é improvável que isso seja um problema, pois o HVO tem um número de cetano mais alto do que as alternativas, o que significa que o desempenho inicial já é superior e, além disso, o HVO é adequado para uso com aquecedores de combustível. O HVO pode ser usado em temperaturas tão baixas quanto -40 graus F.
Além dos agentes anti-gelagem, muitos aditivos são compatíveis com o HVO, mas é importante notar que a Cummins geralmente não aprova ou desaprova nenhum aditivo em potencial. O HVO é um substituto direto para o diesel padrão, mas é sempre melhor verificar os detalhes do fornecedor, as condições ambientais e o tipo do motor para garantir que ele seja o ajuste certo para sua operação.
HVO adequado para mineração
Há muito foco no HVO agora, dadas as vantagens. À medida que o interesse e a demanda do cliente aumentam, a produção e a disponibilidade do HVO também aumentarão. Como um combustível alternativo com todas as mesmas vantagens do diesel, usar o HVO para reduzir as emissões de carbono em locais de mineração é uma transição fácil e benéfica. Para obter mais informações, consulte nossas perguntas frequentes sobre o HVO.
Perfis de autor
Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia
A Cummins Inc., líder global em energia, está comprometida em impulsionar um mundo mais próspero. Desde 1919, oferecemos soluções inovadoras que movem pessoas, bens e economias para frente. Nossos cinco segmentos de negócios – motores, componentes, distribuição, sistemas de alimentação elétrica e accelera™ da Cummins – oferecem um amplo portfólio, incluindo trens de força avançados a diesel, elétricos e híbridos; Sistemas integrados de geração de energia; componentes críticos, como pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, controles, transmissões, eixos e freios; e tecnologias de emissões zero, como sistemas de bateria e trem de força elétrico. Com uma pegada global, profundo conhecimento técnico e uma ampla rede de serviços, oferecemos soluções confiáveis e de ponta adaptadas às necessidades de nossos clientes, apoiando-os durante a transição energética com nossa estratégia Destination Zero. Criamos valor para clientes, investidores e funcionários e fortalecemos comunidades por meio de nossas prioridades globais de responsabilidade corporativa: educação, equidade e meio ambiente. Com sede em Columbus, Indiana, a Cummins emprega aproximadamente 67.400 pessoas em todo o mundo e ganhou US$ 2,8 bilhões em vendas de US$ 33,7 bilhões em vendas em 2025.
Etiquetas relacionadas