Como o motor a diesel nos ajuda hoje?

Por Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

Tractor Haul

Quer você perceba ou não, os motores a diesel são integrados na maneira como comemos, nos deslocamos e até nos mantemos seguros. Com as regulamentações ambientais se tornando restritas e a pressão de interesses públicos aumentando, os motores diesel continuarão a impulsionar nossa economia? Se o fizerem, estamos melhor ou pior com isso?

Este artigo explorará a maneira motores a diesel avançados ajudar o nosso mundo hoje. Vamos quebrar como as vantagens e desvantagens dos motores a diesel afetarão seu uso no futuro.

Quais são os usos do diesel na vida cotidiana?

desde 1897 , os motores a diesel moldaram nosso mundo. Para entender totalmente a importância do diesel, isso ajuda a ver quantos setores são movidos por veículos com motores a diesel.

Rodoviário

Quando a maioria das pessoas pensa em motores a diesel, eles pensam em dezoito rodas transportando mercadorias pela estrada. Embora seja uma aplicação comum, muitos outros veículos confiam na durabilidade e eficiência dos motores a diesel.

  • de caminhões : a indústria de caminhões depende fortemente de quatro tipos de veículos a diesel avançados-profissionalizante, comercial leve e de serviço médio e pesado:
    • veículos vocacionais incluem caminhonetes de lixo, caminhões basculantes, misturadores de concreto e outros veículos são aplicações de alta velocidade média e ociosas e baixas.
    • veículos comerciais leves como vans, caminhonetes e veículos utilitários precisam da alta relação potência-peso que os motores a diesel fornecem.
    • veículos médios como caminhões box e Flatbed exigem a potência para obter produtos onde eles precisam ser-no tempo e sem avaria.
    • Quando se trata do ícone do transporte marítimo, os veículos pesados prosperam com potência a diesel, alguns motores com capacidade de fornecer 565 hp e 2050 lb-pé de torque. Isso inclui veículos de dezoito rodas até veículos de transporte pesado.
  • de transporte público: alguns ônibus de transporte urbano e de transporte urbano dependem da confiabilidade dos motores a diesel avançados para operar em todas as rotas de forma suave e eficiente.
  • socorristas : socorristas: a preocupação sobre se o motor será ou não iniciado é a última coisa que os socorristas precisam ao responderem às chamadas de emergência.
  • Defense : seja mantendo o equipamento em funcionamento no campo de batalha ou ao longo de cadeias de suprimento, as empresas militares em todo o mundo usam motores a diesel. Veja como a Cummins Inc. alimenta o exército dos EUAcom tecnologia de pistão oposto que aumenta os recursos de energia e rejeição de calor.

Fora de estrada

Você não precisa ficar nas rodovias para ver os motores a diesel em ação. Seja mantendo fazendas acionadas ou abastecendo equipamentos de mineração maciços, os motores a diesel avançados estão reduzindo emissões sem sacrificar a produtividade.

  • agricultura: Quando se trata de ajudar os agricultores a transportar alimentos de seus campos para nossas mesas, ninguém sabe como manter seu equipamento funcionando e funcionando muito como a Cummins. A empresa tem a agricultura com motor há mais de 100 anos com mais de 1 milhões motores Cummins atualmente em execução para os agricultores do mundo. Inovações recentes fornecem torque mais alto para que pequenos tratores e pulverizadores possam conquistar até as condições de campo mais difíceis.
  • de construção : quando se trata de construção, tempo é dinheiro-assim são os recursos. Os motores diesel avançados, como o X12 e o X15 da Cummins aumentam as capacidades de carga e usam menos combustível.
  • Mining : motores a diesel avançados como o QSK60 oferecem mais tempo de atividade e produtividade, reduzindo as emissões, mantendo as minas operando e se movendo em direção a um futuro mais verde.

O combustível diesel não é apenas para motores de alimentação, tampouco. Outros usos para o combustível diesel incluem geradores comerciais e residenciais, para que você possa manter suas luzes acesas e equipamentos funcionando quando a grade for desligado.

Quais são as vantagens e desvantagens do motor a diesel?

Os motores movidos a diesel são melhores que os movidos a gasolina? E em comparação com outras alternativas de combustível? Essas são algumas das muitas perguntas frequentes sobre motores a diesel.

Superando as desvantagens do diesel com motores avançados

  • ambiental : o diesel ajuda o meio ambiente? Tudo depende do que você compará-lo. Os motores a diesel são mais eficientes em termos de combustível do que os motores a gasolina, de modo que liberam menos emissões por quilômetro. Mas, quando comparado a fontes de combustível alternativas como de gás natural e de hidrogênio, os motores a diesel poluem mais. Através da missão Destination zero da Cummins, os motores Cummins estão reduzindo os gases de efeito estufa e a poluição do ar. Como eles estão fazendo isso? Ao melhorar os componentes do trem de força, seus motores emitem menos CO 2 (GHGs e NOx) e CH 4 . Eles também estão expandindo nosso portfólio de tecnologia para oferecer suporte a hidrogênio, gás natural quase zero e opções de energia elétrica.

Vantagens dos motores a diesel avançados

  • confiabilidade: Quem gosta de transformar sua chave e ouvir o seu motor sputtering antes de falhar em começar? Os motores a diesel são muito confiáveis, possuindo menos peças como velas de ignição que podem quebrar. Isso também significa que a manutenção é mais rápida e mais barata para os motores a diesel. Os motores a diesel também podem funcionar por mais de 1, 000, 000 milhas. Por exemplo, os motores a gasolina podem funcionar por cerca de 200, 000 milhas.
  • eficiência: Embora o combustível diesel custe mais na bomba do que a gasolina, você recebe o que você paga. Os modelos movidos a gás A3, Volkswagen Jetter e Chevrolet Cruze foram comparados aos seus homólogos a diesel. Os motores a diesel deram até mais 8 mpg na cidade e 10-12 mais mpg na estrada. Por que o diesel tem melhor economia de combustível? Se resume à construção do motor – os motores a diesel usam um combustível mais denso e operam com menores RPMs.

Potencie seu futuro com os motores a diesel avançados da Cummins

Os motores a diesel estão aqui para o longo curso com a ajuda de novas e importantes inovações que moldam o motor que conhecemos hoje. Com a Cummins, você pode contar com os motores a diesel mais avançados que não fazem concessões para funcionalidade ou eficiência. A Cummins oferece motores confiáveis para várias necessidades, seja confiável de dezoito rodas, equipamentos de fazenda robustos ou frotas de firetruck atualizadas.

Perfis de autor

Cummins Office Building

Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

A Cummins Inc., líder global em energia, está comprometida em impulsionar um mundo mais próspero. Desde 1919, oferecemos soluções inovadoras que movem pessoas, bens e economias para frente. Nossos cinco segmentos de negócios – motores, componentes, distribuição, sistemas de alimentação elétrica e accelera™ da Cummins – oferecem um amplo portfólio, incluindo trens de força avançados a diesel, elétricos e híbridos; Sistemas integrados de geração de energia; componentes críticos, como pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, controles, transmissões, eixos e freios; e tecnologias de emissões zero, como sistemas de bateria e trem de força elétrico. Com uma pegada global, profundo conhecimento técnico e uma ampla rede de serviços, oferecemos soluções confiáveis e de ponta adaptadas às necessidades de nossos clientes, apoiando-os durante a transição energética com nossa estratégia Destination Zero. Criamos valor para clientes, investidores e funcionários e fortalecemos comunidades por meio de nossas prioridades globais de responsabilidade corporativa: educação, equidade e meio ambiente. Com sede em Columbus, Indiana, a Cummins emprega aproximadamente 67.400 pessoas em todo o mundo e ganhou US$ 2,8 bilhões em vendas de US$ 33,7 bilhões em vendas em 2025.

Quer saber mais?

Receba as últimas notícias da Cummins em tecnologias, produtos, novidades e insights.