커민스는 업계 최고의 연구, 개발, 엔지니어링 마인드를 보유합니다. 커민스의 세계 정상급 첨단 연료 시스템 기술은 엔진을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
커민스는 인디애나주 콜럼버스, 텍사스주 엘패소, 멕시코 후아레스에 있는 현 사업장에서 80년 이상 쌓아온 연료 시스템 경험을 활용하여 유닛 인젝터와 커먼 레일 시스템을 생산하고 재제조합니다. 커민스는 신흥 글로벌 시장에서 미래 성장과 지원을 보장하기 위해 세계의 여러 지역에서 연료 시스템 제조 능력을 확장하고 있습니다.
연료 시스템 신제품 라인은 6리터에서 78리터에 이르는 엔진 응용 분야를 지원합니다. 재제조 사업은 엔진 재제조 및 현장 서비스 니즈에 맞게 완전히 재생된 제품을 공급합니다.
이 인터랙티브에서 '파란색' 표시를 클릭하고 연료 공급 시스템 컴포넌트에 대해 자세히 알아보세요. Dive Deeper(더 깊이 파고들기)를 클릭하여 자세히 알아보세요.
유닛 인젝터는 현대의 디젤 연료 시스템, 특히 커먼 철도차량 연료 시스템을 사용하는 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 정밀 설계 부품은 디젤 엔진의 연료 분사 프로세스에 필수적이며 효율적인 연소와 최적의 연비를 보장합니다. 연료 시스템의 일부인 유닛 인젝터는 연료 펌프, 연료 라인, 분사 펌프와 함께 작동하여 연료 탱크에서 1차 및 2차 연료 필터를 통해 디젤 연료를 공급합니다. 이 프로세스는 이송 펌프가 연료 탱크에서 디젤 연료를 끌어와 1차 연료 필터를 통과한 다음 분사 펌프를 통과하는 것으로 시작합니다. 분사 펌프는 연료에 압력을 가하여 개별 유닛 인젝터로 전달하고, 개별 유닛 인젝터는 연료를 각 실린더의 연소실에 직접 정밀하게 분사합니다.
이 기술은 연료 공급을 보다 정밀하게 제어하여 연소 효율 향상으로 디젤 엔진 성능을 크게 강화했습니다. 유닛 인젝터의 복잡한 설계 및 제조는 이러한 수준의 정밀도를 달성하기 위해 고급 기술을 통합합니다. 유닛 인젝터는 연비 개선은 물론 배기가스 배출 저감과 엔진 구성품 보호에도 기여합니다. 커민스는 디젤 연료 시스템에 첨단 기술을 지속적으로 개발하고 적용하므로 커민스 유닛 인젝터는 더 깨끗하고 연료 효율적인 엔진에 대한 요구 충족에 중요한 역할을 합니다.
커먼 철도차량 연료 시스템은 최신 엔진의 디젤 연료 분사 프로세스를 혁신하여 성능, 연비, 배기가스 제어를 크게 개선합니다. 이러한 시스템의 중심에는 정확한 양의 디젤 연료를 연소실로 전달하는 데 중추적인 역할을 하는 커먼 레일 인젝터가 있습니다. 커먼 레일 설정에서 디젤 연료는 각 인젝터에 독립적으로 연료를 공급하는 고압 레일에 저장됩니다. 이 접근 방식은 일정하고 일관된 고압을 보장하여 연료 분사 타이밍과 양을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 커먼 레일 인젝터는 연료 펌프, 연료 라인 및 필터와 같은 다른 연료 시스템 구성 요소와 함께 작동하여 깨끗하고 효율적인 연료 공급을 보장합니다.
커민스의 커먼 레일 연료 시스템 이면에 있는 기술은 보다 유연하고 정확한 연료 공급을 가능하게 하여 연비 경제성을 개선하고 배기가스를 줄이므로 디젤 엔진 설계의 돌파구를 제시합니다. 이러한 시스템은 고압 연료를 연소실에 직접 전달하여 연소 효율을 높이는 데 기여합니다. 이러한 시스템의 개발은 광범위한 연구와 제조 공정에 첨단 기술을 적용한 결과입니다. 커민스는 엄격한 배출가스 기준을 충족하고 차량에 최적의 연비와 성능을 제공하기 위해 이러한 기술에 투자합니다.
커민스 연료 시스템 주요 제품
업계 최고의 기술
커민스는 최첨단 연료 펌프, 인젝터, 시스템으로 업계를 선도합니다. 첨단 기술을 통합하는 것은 최적의 효율성과 성능을 보장하며 혁신에 임하는 커민스의 명성에 부합합니다.
다양한 응용 분야를 위한 맞춤형 솔루션
커민스의 연료 시스템은 다양한 응용 분야에서 특수한 요구를 해결할 수 있는 탁월한 능력을 보여줍니다. 1차 연료 필터, 2차 연료 필터, 연료 탱크 등 어떤 분야에서든 커민스는 솔루션을 정밀하게 맞춤화합니다.
최적의 성능을 위한 완전 통합 솔루션
독립형 컴포넌트 외에도 커민스는 완전 통합 솔루션을 제공하는 데 탁월합니다. 이러한 총체적 접근 방식은 다양한 연료 시스템 구성 요소의 시너지 효과를 활용하여 엔진 성능과 연비를 최적화합니다.