선진적인 철도 기술이 있는 곳이라면 어디에나 커민스 엔진이 있습니다.
유럽의 고속 여객 열차 바닥 아래와 극동 지역의 20톤 그라인더 등 커민스는 Bombardier와 Siemens처럼 세계에서 가장 진보적인 철도 기업과 보조를 맞추고 있습니다.
커민스는 철도 장비용으로 특별히 개조된 수많은 엔진 모델 등 모든 등급의 제품을 판매합니다.
예를 들어 커민스 열차 엔진은 로우프로파일 디자인을 활용하여 차량 바닥 아래에 장착할 수 있으며 객실 내부가 아니라 엔진 아래쪽을 통해 정비할 수 있도록 접근 공간을 확보했습니다. 750-hp QSK19는 커민스의 "수평형" 엔진 가운데 최신형으로서, 새로운 세대의 고속 DMU를 시간당 예상 속도 최대 210 km로 달리게 할 수 있습니다.
기관차 엔진의 경우, 커민스는 귀사의 필요에 맞는 폭넓은 고성능 저정비 디젤 엔진을 제공합니다. V12 및 V16 구성을 포함한 다양한 마력의 12가지 엔진이 준비되어 있습니다. 정격 최대 2100 rpm에 이르는 이 엔진들은 연료 효율과 공간 효율이 더 우수하고 서비스 주기가 더 길며 저속 엔진보다 무게 대비 마력 비율이 더 높습니다.
낮은 운용비용과 높은 신뢰도 역시 커민스 엔진을 선로 정비용 장비에 이상 엔진으로 만드는 요인입니다. 열차를 매일 정시에 달리게 하려면 선로를 매일 최상의 상태로 유지해야 한다는 점을 커민스는 잘 알고 있습니다.
커민스는 또한 운용 인력들이 제대로 훈련을 받지 않으면 열차는 움직이지 않는다는 점도 잘 알고 있습니다. 바로 그 때문에 커민스는 잉글랜드 대번트리에 있는 자사 국제 교육 센터에서 운용 인력을 위한 특수 서비스 교육을 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 [이메일 보호됨]에 문의하시기 바랍니다.
찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.
지금 해당 사이트를 열고 있습니다.
감사합니다.