환경 책무

순배출 제로로 가는 길은 권력과 책임의 균형을 맞추는 일이며 이제 우리는 그 어느 때보다도 올바른 일에 집중해야 합니다. 커민스는 강력한 지역 사회와 활기찬 경제 구축은 보다 건강한 지구에 달려있음을 알기에 지속가능성이 모든 사람의 목표여야 함을 명심하고 있습니다.

동영상 보기

숫자로 보는 환경 책무

0 % 2018년 이후 커민스 공장 및 시설의 GHG 감소

0 B 2014년 이후 고객 제품 연비 경제성 프로젝트 절감

0 M 2021년 이후 커민스가 달성한 고철량 감소(파운드 단위)

0 B Cummins Water Works가 첫 해 지원한 연간 지역사회 물 공급(갤런 단위)

기후변화 개선을 위한 제휴

미래를 위한 주요 인수

탈탄소 솔루션에 대한 수요가 가속화됨에 따라 커민스는 전기 파워 트레인 솔루션의 선도적인 글로벌 공급업체인 Meritor를 2022년에 인수함으로써 전력 응용 분야의 리더로 자리매김했습니다. ePowertrain은 하이브리드 및 전기 드라이브 트레인 내에서 중요한 통합 지점이 될 것으로 예상됩니다.

더 보기
선로에 있는 coradia ilint 수소 연료 전지를 동력으로 하는 기차

유럽에서 커민스 연료 전지의 또 다른 최초

커민스의 기술은 독일에서 세계 최초의 수소 동력 승객용 기차에 동력을 공급하고 있습니다. Alstom Coradia iLint 열차에는 커민스 연료 전지 시스템이 장착되어 있으며 운영 중인 세계 최초의 100% 수소 여객 열차 노선을 운행합니다. 14-기차 중 최초의 제로 배출 기차가 2022년에 운행을 시작했습니다.
 

유럽 최초의 수소 동력 승객용 기차 확인하기
트랙터로 추수 중인 풍력 터빈이 있는 농장

환경 목표에 대한 진행 상황

커민스는 회사의 환경 지속 가능성 전략인 PLANET 2050의 9가지 2030 목표를 계속 진전시키고 있습니다. 이 회사는 기준 연도 2018년 대비 2021년에 수자원 사용, 폐기물 생성 등을 줄인 것으로 보고했습니다. 커민스는 인디애나 북서부 풍력 발전 단지의 2018 확장의 지원을 통해 계속해서 혜택을 누리고 있습니다.

PLANET 2050 진행 상황 자세히 보기
커민스 로고가 있는 커민스 주엔진 공장의 정면

탄소를 줄이는 다른 방법

2022년에 커민스는 업계 최초의 통합 연료 애그너스틱 엔진으로 업계 최고의 파워 트레인 플랫폼을 확장할 것이라고 발표했습니다. 이러한 플랫폼은 저탄소 연료 사용에 최적화될 수 있는 공통 아키텍처를 공유하는 엔진 블록과 핵심 구성 요소를 사용합니다. 새로운 설계를 통해 내연 기관 사용자는 무탄소 솔루션을 위한 인프라가 개발됨에 따라 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다.
 

새로운 저탄소 연료 애그너스틱 엔진 플랫폼 알아보기
찰스 왕세자가 커민스에 Terra Carta 상 수여

기후변화

기후변화에 대한 충직한 제휴

커민스는 지속가능성과 탈탄소화에 대한 기업의 헌신을 인정받으며 당시 찰스 왕세자의 테라카타 인감(Terra Carta Seal)의 첫 45대 수상자에 선정되어 매우 기쁩니다.이 영예는 2021년 11월 3일, 글래스고에서 열린 COP26 글로벌 기후 정상회의장 인근에서 발표되었습니다. 지속가능한 시장 기획은 커민스가 지원하는 많은 조치와 밀접하게 일치합니다.

알아보기
진행중인 연구개발

탄소 감축

전문 기술성을 현장에 투입

세계기후문제는 삶과 생계에 영향을 미칩니다. 영국은 커민스가 연구하는 기후친화적 기술 중 하나인 수소내연기관 관련 작업에 투자하고 있습니다. 그것이 권력과 책임의 균형입니다.

새로운 기사 보기
철도 위의 coradia ilint alstom reneframpe 수소 기차

실천

오늘은 물론 내일을 위한 철도차량

커민스의 연료전지 기술은 세계 최초 수소동력 여객열차에 동력을 공급하는 데 도움이 됩니다. 유지관리 비용이 적게 들고 비용 효율적이며 2022년이면 독일에서 운행에 들어갈 예정입니다. 커민스는 우리 기술이 이 중요한 기획에서 핵심 역할을 맡고 있음에 자부심을 느낍니다.

철도의 미래 자세히 보기
환경적 성취를 보여주는 중국 직원들

물 절약

순환 수명주기 추구

커민스의 우선순위는 온실가스 배출, 휘발성 유기화합물 배출, 물 소비, 모든 종류의 폐기물을 줄이는 것입니다. 더 적게 사용하고 더 잘 사용하고 다시 사용하기 위해 커민스는 우리가 제조하는 모든 부품에 대해 순환 수명주기 계획을 만들고 있습니다. 커민스는 원대한 목표를 세우고 이러한 핵심 영역에서 상당한 감축을 달성하며 큰 비용을 절감하여 배출 제로로 나아갑니다.

물 절약 기사 보기
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.