배출량 테스트

고객과 협력하여 제품을 테스트하면 커민스가 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 구축하는 데 도움이 됩니다.

배출량 테스트 프로그램의 가치

배출량 테스트 장비가 장착된 중장비 트럭

고객이 커민스와 파트너 관계를 맺어 제품을 테스트하는 방법

혁신과 신뢰성이라는 고객과의 브랜드 약속을 이행하는 것의 일부는 제품이 의도한 수명 동안 예상대로 작동하도록 보장하는 것입니다. 이를 위해 자격을 갖춘 고객을 식별하고 커민스 제품 및 규제 테스트 요구 사항 준수에 대한 연구를 수행하기 위해 고안된 다양한 테스트 프로그램에 참여하도록 초대합니다. 커민스의 테스트 요구 사항은 광범위합니다. 커민스는 터보 차저, EGR 밸브 및 후처리 시스템과 같은 컴포넌트를 테스트합니다. 이 테스트에서는 커민스가 일정 기간 동안 전체 차량을 빌리는 것을 고객이 허용해야 할 수 있습니다.

프로그램 세부 정보

아래에는 테스트의 주요 측면과 참여할 고객을 식별하는 방법이 나와 있습니다. 페이지 하단의 FAQ로 건너뛸 수도 있습니다.


 

제조업체 자체 테스트

커민스는 미국에서 제품을 판매하는 모든 엔진 제조업체와 함께 마일리지가 높은 일부 엔진을 획득하고 테스트하도록 캘리포니아 대기자원위원회(ARB)의 요구를 받습니다. 이 테스트의 목표는 엔진 제어 모듈(ECM)에 내장된 온보드 진단(OBD) 시스템이 노후된 엔진에서 의도한 대로 작동하는지 검증하는 것입니다.

귀하의 엔진이 당사가 찾고 있는 기준을 충족하면 커민스 담당자가 연락을 드릴 것입니다.

참가자 보상:

  • 이 프로그램의 참가자는 새로운 교체 엔진과 후처리 시스템을 받게 됩니다.

 


 

배출량 테스트 중인 엔진

열화 계수(DF) 검증

환경보호국(EPA)에서 요구하는 DF 검증 테스트는 기관이 인지하는 사용 수명이 끝날 때 엔진의 배기량 수준이 새 엔진일 때와 유사하다는 것을 검증합니다.

귀하의 엔진이 당사가 찾고 있는 기준을 충족하면 커민스 담당자가 연락을 드릴 것입니다.

참가자 보상:

  • 이 프로그램의 참가자는 새 후처리를 받게 되며 새 엔진을 받을 수도 있습니다


 

중장비 실사용 테스트(HDIUT)

HDIUT 프로그램은 자연적인 작업 환경에서 작동하는 고객 차량의 배기관 배출량을 측정합니다. 이 테스트를 수행하기 위해 커민스는 고객의 6.7L-15L 상용 트럭 엔진에 장착된 정교한 휴대용 배출량 측정 시스템을 사용합니다. 그러면 운전자는 차량을 정상적으로 운행합니다. 고객은 이러한 형태의 테스트에 참여하기 위해 운행을 조정할 필요가 없습니다.


중장비 실사용 테스트 고객 조달 동영상 시청하기


참가자 보상:

  • 참가자는 참여에 대한 소속 회사의 인센티브 지침 내에서 운용되는 인센티브를 받게 됩니다.

 


 

배출량 테스트 중인 Dodge Ram

실사용 검증 프로그램(IUVP)

귀하의 커민스 엔진을 탑재한 Ram 또는 Nissan 픽업 트럭이 커민스 실사용 검증 프로그램(IUVP)에 참여할 자격이 있을 수 있습니다. IUVP는 2-3주의 테스트 기간 동안 개인 차량을 자원하려는 고객의 의향에 의존합니다. 테일파이프 배출량을 측정하는 동안 차량을 섀시 동력계에 고정하여 차량을 테스트합니다. 결과는 환경보호국(EPA)에 보고됩니다.

기본 대상 카테고리는 2가지입니다.

  1. 최소 10,000마일 및 약 1년 사용한 픽업 트럭
  2. 최소 50,000마일 및 약 4년 사용한 픽업 트럭

귀하는 ATDS(Automotive Testing and Development Services, Inc.)와 같은 제3자로부터 편지를 받으셨을 수 있습니다. ATDS는 커민스의 오랜 파트너이며 프로세스에 대한 모든 질문에 답할 수 있습니다.

참가자 보상:

  • 테스트 기간 동안 안정적인 교통수단을 보장하기 위한 렌터카와 함께 인센티브가 제공됩니다.

 


 

실사용 모니터링 성능 비율(IUMPR) 데이터 수집

엔진 제어 모듈에 프로그래밍된 온보드 진단(OBD) 시스템은 엔진 성능을 모니터링하는 데 사용되며 다양한 작동 조건에서 작동하도록 설계되었습니다. 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)는 진단 시스템이 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위해 커민스와 같은 OEM에 차량에서 데이터를 수집하고 보고하도록 요청합니다. 어떤 경우에는 이를 위해 기술자가 차량에 연결해 특정 정보를 다운로드해야 연결해야 합니다. 이 정보는 보고 목적으로 사용되며 프로세스는 차량이나 고객에게 부정적인 영향을 미치지 않습니다. 커민스 기술자가 캘리포니아에 배치되어 있으며 고객과 직접 대화하여 이 테스트 지원을 요청합니다.

 


 

배출량 테스트 장비

독립적인 배출량 연구

더욱 번영하는 세상을 위한 동력을 제공한다는 커민스의 사명은 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 관심을 가진다는 것을 의미합니다. 커민스는 제품의 모든 수명 단계에서 제품에 대한 깊은 이해를 유지합니다. 200개국 이상의 국가에서 규정 준수를 보장하고 고객에 대한 신뢰성이라는 브랜드 약속을 지킵니다. 커민스의 독립적인 배출량 연구는 상용, 산업용, 선박 및 발전 애플리케이션에 사용되는 제품을 포함하되 이에 국한되지 않는 광범위한 제품을 테스트합니다. 테스트 항목 선택 프로세스는 시장 부문, 차량 사용 및 생산량에 따라 다릅니다.

귀하의 커민스 제품이 당사 연구 중 하나를 위해 선정되면 귀하 지역의 고객 팀과 협력하여 귀하에게 직접 연락할 것입니다.

 



자주 묻는 질문

 

누가 테스트 프로그램 참여에 선정되고 초대를 받게 되나요?

귀하의 엔진이 당사가 찾고 있는 기준을 충족하면 커민스 담당자가 연락을 드릴 것입니다.

 

배출량 테스트 프로그램 참여가 의무인가요?

아니요. 모든 프로그램의 참여는 자발적입니다.


왜 참여해야 하나요?

귀하에게 제공되는 인센티브 외에도 귀하의 참여는 커민스 제품을 개선하고 규제 관련 약속을 준수하는 데 도움이 됩니다.


테스트는 얼마나 오래 걸리나요?

테스트 기간은 달라질 수 있지만 일반적으로 1~3일이며, 일부 최대 2~3주까지 소요되는 테스트도 있습니다.


테스트 중에 수집된 정보는 어떻게 됩니까?

규제 요건을 위해 수집된 데이터는 적절한 템플릿에 패키징되어 차량의 VIN, 연도, 제조사, 모델을 포함해 관련 규제 기관에 제출됩니다.

내부 연구를 위해 수집된 데이터는 커민스 엔지니어링의 검토를 받습니다.

커민스는 지속 가능한 미래를 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다

커민스는 보다 건강한 환경, 보다 강력한 공동체, 강력하고 포용적인 경제를 지원하기 위해 최선을 다합니다. 커민스 지속 가능성 전략은 세계 자원 사용을 줄이면서 경제 성장을 촉진하는 순환 경제 원칙에 입각해 추진됩니다.

커민스 지속가능성 및 ESG 이니셔티브에 대해 알아보기
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.