화물 목적지를 제로로 구동
KLW 재제조, 커민스 동력 4,400마력 기관차, CN 테스트 진행
테네시주 녹스빌
KLW 재제조, 커민스 동력 4,400마력 기관차, CN 테스트 진행
오늘 커민스 주식회사(NYSE: CMI)와 녹스빌 기관차 작업(KLW)은 티어 4 기관차 엔진 교체 프로그램의 다음 단계를 발표했습니다. 미국 전역에서 KLW EPA 티어 4 인증 및 CARB 인증 기관차의 성공적인 판매를 바탕으로 KLW는 최근에 커민스 4,400 마력 티어 4 인증 QSK95 엔진 시스템을 활용하여 기존 장거리 화물 기관차의 재제조를 완료했습니다. 기관차는 또한 다른 철도 산업 공급 업체의 구성 요소와 함께 CAF 전력 및 자동화 AC 견인 시스템을 사용합니다.
KLWX 4400 ACT4 기관차 중 KLW 회장 피트 클라우스슨(Pete Claussen)은 "업계의 많은 초점은 2030개의 지속 가능성 목표를 충족하기 위한 새로운 기술을 개발하는 데 초점을 맞추고 있지만, KLW는 클래스 1 운영자가 2030년 및 2050년 지속 가능성 약속에 더 가까워질 수 있도록 돕는 솔루션을 개발했습니다. 커민스 QSK95 티어 4 엔진과 SCR 후처리 시스템과 기관차의 다른 구성품의 조합은 다른 티어 4 파워 패키지보다 더 나은 연비 경제성과 더 높은 신뢰성을 제공합니다."
커민스 글로벌 일반 관리자인 철도 및 국방 분야의 레지나 배링거(Regina Barringer)는 "커민스의 청정 디젤 기술을 화물 기관차에 선보이게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. "많은 철도 사업자들이 순 제로 배출에 도달하기 위해 노력해 왔으며, QSK95은 철도 사업자가 현재와 미래의 기관차 라인업 모두에 대한 배출가스 개선을 돕는 데 중요한 역할을 할 것이라고 확신합니다."
KLWX 4400 ACT4 기관차는 현재 캐나다 국영 철도에서 운행 중이며 신뢰성 성장 테스트를 받고 있습니다. KLW는 2023년 하반기에 KLWX 4400 ACT4의 상용 출시를 예상하고 있습니다.