천연가스 엔진으로 상용 차량 총소유비용 절감 방법
작성자: Puneet Singh Jhawar, Global Spark Ignited Business 총괄 관리자
요약
천연가스 차량(NGV)은 압축 천연가스(CNG)의 평균을 통해 디젤에 비해 상업용 차량에 상당한 연료 비용 절감 효과를 제공할 수 있습니다 $24월 2023일 현재 디젤의 경우 $4.25에 비해 디젤 갤런당 .99이며, 월별 예산을 보다 예측 가능하게 만드는 안정적인 국내 가격입니다.
NGV는 초기 구매 비용이 더 높지만 거의 모든 주에서 제공되는 정부 인센티브와 값비싼 디젤 후처리 시스템의 제거는 유지 관리 비용을 줄여 시간이 지남에 따라 이러한 프리미엄을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.
트럭 및 버스 응용 분야를 위한 천연가스 엔진 설계 및 제조 분야에서 30년 이상의 경험을 보유한 커민스는 디젤 또는 가솔린에서 전환하려는 기업 및 차량을 위한 완벽한 파트너입니다.
천연가스 엔진이 차량의 총 소유 비용 절감에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
천연가스 차량 vs. 디젤 차량: 총 소유 비용 비교
| 범주 | 천연가스 차량(NGV) | 디젤 차량 |
|---|---|---|
| 초기 구매 비용 | 디젤보다 높음 | NGV보다 낮음 |
| 인프라 비용 | 새로운 CNG 충전소와 안전 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 비용은 종종 연료 공급 업체 계약에 흡수 될 수 있습니다. | 널리 보급 가능한 연료 공급망 구축 |
| 배출가스 후처리 | 필요 없음 | 일상적인 배기가스 후처리 필요 |
| 전체 유지 보수 비용 | 약간 더 비쌉니다 | 하위 |
| 점화 플러그 | 더 빈번한 모니터링 및 교체 필요 | 해당 사항 없음 |
| 연료 탱크 검사 | 더 빈번한 CNG 탱크 검사 권장 | 표준 검사 |
| 재생 연료 옵션 | 재생 가능한 천연가스(RNG). 항상 OEM 및 차량 설명서를 확인하십시오. | 재생 가능한 디젤. 항상 OEM 및 차량 설명서를 확인하십시오. |
천연가스 엔진은 디젤 엔진에 비해 초기 비용이 더 높습니다
초기 구매 비용은 차량의 총 소유 비용을 볼 때 중요한 요소이므로 천연가스 차량의 더 높은 구매 가격을 고려해야 합니다. NGV의 초기 비용은 일반적으로 디젤 엔진을 장착한 유사한 차량의 비용보다 높습니다. 차량 자체를 구매하는 것 외에도 기업에는 추가 인프라 비용이 포함될 수 있습니다. 여기에는 울타리 뒤의 솔루션을 선택하는 경우 천연 가스 충전소 건설과 천연 가스 안전 표준을 충족하기 위해 유지 관리 위치를 업그레이드하는 것과 관련된 비용이 포함됩니다.
다행스럽게도 기업이 NGV로의 전환과 관련된 비용을 상쇄할 수 있도록 연방 및 주 정부에서 제공하는 많은 인센티브가 있습니다. 사실, 거의 모든 주 정부는 어떤 형태로든 NGV 인센티브를 제공합니다. 여기에는 보조금, 세금 공제 또는 공제, 연료세 감면, 면허 수수료 감소, 차량 판매세 인하 및 차량 등록비 인하가 포함됩니다.
또한 연료 공급 장비에 대한 초기 인프라 비용은 천연 가스 연료 공급 업체와의 계약에 흡수 될 수 있으므로 차량에 초기 본인 부담 비용이 없습니다.
천연가스 엔진으로 연료 절감 효과
NGV 소유자는 일반적으로 디젤 및 가솔린 차량을 소유한 경우보다 연료비를 적게 지불합니다. 이는 부분적으로 미국 천연 가스가 풍부하고 석유 산업에 영향을 미치는 주기적인 호황 및 불황 기간을 경험하지 않기 때문입니다. 천연 가스의 소매 가격도 역사적으로 디젤 및 휘발유의 소매 가격보다 낮았습니다. 결과적으로 연료를 많이 사용하는 회사는 천연가스 엔진을 사용하는 경우 연료 가격 인상을 소비자에게 전가할 가능성이 적습니다.
미국에서 소비되는 천연가스는 대부분 국내에서 생산 및 판매되기 때문에 천연가스 가격은 변동성이 크거나 원유 기반 연료에 영향을 미치는 시장 변동 및 지정학적 충격과 관련이 없습니다. 연료 비용이 비교적 안정적이기 때문에 월별 연료 비용을 더 쉽게 예측할 수 있습니다. 실제로 CNG에 해당하는 디젤 갤런의 소매 가격은 4 월 2011 일 ($ 2.09)과 4 월 2021 일 ($ 2.19) 사이에 거의 평평하게 유지되었습니다. CNG의 소매 가격이 서서히 오르기 시작한 것은 지난 몇 년 동안이었습니다.
에너지부(Department of Energy)는 다양한 연료 유형의 가격을 추적합니다. 최신 보고서에 따르면 4 월 1 일에서 2023 년 4 월 15 일 사이에 미국의 디젤 연료 전국 평균 가격은 갤런 당 4.25 달러였습니다. 같은 기간 압축 천연가스(CNG)의 전국 평균 가격은 디젤 갤런 당량(DGE)당 2.99달러였습니다. 이러한 가격 차이는 12,600DGE 이상의 압축 천연 가스를 CNG로 가동함으로써 매년 $10,000를 절약할 수 있습니다. 회사가 1년에 더 많은 마일을 운전할수록 연료 비용을 더 많이 절감할 수 있습니다. 그리고 그것들은 단지 소매 가격을보고 있습니다. 울타리 뒤에서 연료를 보급하는 차량의 경우 연료 비용이 훨씬 낮은 경우가 많습니다. 선호하는 연료 공급업체와 확인하여 차량이 사용할 것으로 예상되는 연료의 양에 대한 계약을 체결하는 것이 중요합니다.
차량 수명 동안 얼마나 많은 연료를 사용할 계획인지 알면 더 높은 선행 차량 비용을 회수할 때 손익분기점을 계산하는 데도 도움이 됩니다.
재생 가능한 천연가스(RNG)를 통해 추가적인 연료 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. RNG는 미국 환경 보호국의 재생 가능 연료 표준 프로그램에 참여할 수 있습니다. 쓰레기 수거 업체는 매립지에서 포집된 바이오가스에서 생성된 RNG를 사용할 때 연료 비용을 상쇄할 수도 있습니다.
천연가스 엔진 유지보수 및 서비스
연료 비용은 소유 비용의 일부일 뿐입니다. 서비스 및 유지 보수 비용은 차량 수명 동안 상당한 지출입니다. NGV 유지 보수는 디젤 차량에 비해 전반적으로 약간 더 비싸지만 유지 보수의 특정 측면은 디젤 또는 가솔린 구동 차량보다 저렴합니다.
그 중요한 이유는 NGV가 디젤 차량과 달리 배출가스 기준을 충족하기 위해 값비싼 배기가스 후처리 시스템이 필요하지 않기 때문입니다. 디젤 후처리 시스템에는 정기적인 필터 교체 및 청소와 같은 많은 예방적 유지보수가 필요한 디젤 배기 유체(DEF) 및 디젤 미립자 필터(DPF)가 필요합니다. 파손되면 교체하거나 수리하는 데 비용이 많이 들 수 있습니다. 천연가스 엔진은 매우 적은 양의 대기 오염 물질을 생성하기 때문에 이러한 시스템이 필요하지 않습니다.
반면에 NGV에는 디젤 차량에 필요하지 않은 특정 유지 보수 작업과 부품이 필요합니다. 예를 들어, 천연가스 차량 소유자는 연료 저장 탱크가 손상되지 않았는지 검사해야 합니다. 천연 가스 연소는 스파크 품질에 더 민감하므로 양호한 작동 조건의 스파크 플러그를 보장하기 위해 더 자주 모니터링하고 교체해야 합니다. 유지보수 간격의 빈도도 디젤 차량과 천연가스 차량마다 다릅니다. 천연 가스에 대한 권장 유지 관리 일정을 준수하는 것이 중요합니다. 커민스는 한 번에 더 많은 서비스 이벤트를 수행하고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 새로운 X15N의 유지보수 간격을 동기화하기 위해 노력하고 있습니다.
천연가스 엔진은 디젤 또는 가솔린에서 전환하려는 기업과 차량에 다양한 비용 절감 기회를 제공합니다. 낮은 연료 비용과 유지보수 비용 절감으로 NGV는 많은 상업용 및 소비자 차량에서 선호되는 연료가 되고 있습니다. 천연가스 엔진 설계 및 제조에 대한 커민스의 경험을 바탕으로 기업들은 비용 대비 최고의 가치를 얻고 있다고 확신할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 연료 절약 이 가장 중요한 요소입니다. CNG 평균 $24월 2023일 현재 디젤의 경우 $4.25에 비해 디젤 갤런당 .99이며, 이는 사용된 12,600갤런당 연간 약 $10,000의 절감 효과를 창출하는 차이입니다. 결정적으로, 차량이 더 많은 마일을 주행할수록 시간이 지남에 따라 절감 효과가 더 커집니다. 울타리 뒤에서 연료를 보급하는 차량의 경우 협상 된 공급 업체 계약을 통해 비용을 훨씬 낮출 수 있습니다.
- 가격 안정성은 장기적으로 이러한 절감액을 복합적으로 만듭니다. 미국 천연가스는 대부분 국내에서 생산 및 판매되기 때문에 디젤 가격 변동을 유발하는 석유 시장 변동성과 지정학적 충격으로부터 보호됩니다. CNG 소매 가격은 2011과 2021 사이에서 거의 움직이지 않아 장기 연료 비용 예측이 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.
- 후처리 비용 절감은 또 다른 장기적 이점을 제공합니다. 디젤과 달리 천연가스 엔진은 정기적인 유지 보수가 필요하고 수리 또는 교체 비용이 많이 들 수 있는 시스템인 디젤 배기 유체(DEF) 또는 디젤 미립자 필터(DPF)가 필요하지 않습니다.
- 정부 인센티브는 거의 모든 주에서 보조금, 세금 공제, 연료세 감면, 등록 또는 면허 수수료 감소의 조합을 제공하므로 더 높은 초기 투자에 대한 수익을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
- 재생 가능 천연 가스(RNG)는 특히 자체 매립지 바이오가스에서 RNG를 생성하고 EPA의 재생 가능 연료 표준 프로그램에 참여할 수 있는 쓰레기 회사의 경우 추가적인 장기 비용 상쇄를 제공합니다.
정부 인센티브를 기반으로 하는 천연가스 차량(NGV)은 배출량을 줄이려는 상업용 차량에게 하나의 경로를 나타냅니다. 거의 모든 주에서는 디젤에서 전환하는 데 드는 높은 초기 비용을 상쇄하기 위해 어떤 형태로든 NGV 인센티브를 제공합니다. 이러한 인센티브는 보조금, 세금 공제 또는 공제, 연료세 감면, 면허 수수료 절감, 차량 판매세 인하, 차량 등록비 인하 등 여러 형태를 취합니다.
연방 차원에서 미국 EPA의 재생 가능 연료 표준 프로그램은 추가적인 재정적 메커니즘을 제공합니다. 재생 가능한 천연가스(RNG)를 사용하는 차량도 이 프로그램에 참여할 수 있으며, 쓰레기 처리 업체는 자체 매립지에서 포집한 바이오가스에서 생성된 RNG를 사용하여 연료 비용을 상쇄할 수도 있습니다.
디젤에서 천연가스 엔진으로 전환하면 대형 상업용 트럭 엔진의 배출가스를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 천연가스 엔진은 대기 오염 물질을 거의 배출하지 않으며 디젤 엔진이 배출 기준을 충족하는 데 필요한 배기 후처리 시스템이 필요하지 않습니다.
예, NGV는 동급 디젤 차량보다 초기 구매 가격이 더 높습니다. 그러나 거의 모든 주에서 제공되는 정부 인센티브는 보조금, 세금 공제 및 수수료 인하를 통해 해당 비용을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다.
4 월 2023 일 소매 가격 기준, CNG 비용 $2디젤 갤런당 .99 대 디젤의 경우 $4.25, 사용된 12,600갤런당 연간 약 $10,000의 절감 효과를 합산하는 차이입니다. 차량이 더 많은 마일을 주행할수록 더 많은 비용을 절감할 수 있습니다.
반드시 주머니에서 나온 것은 아닙니다. 일부 차량은 울타리 뒤에 연료 스테이션을 건설하기로 선택하지만 인프라 비용은 천연 가스 연료 공급 업체와의 계약에 흡수 될 수 있습니다.
아니요. 천연가스 엔진은 대기 오염 물질을 거의 생성하지 않기 때문에 디젤 차량의 유지 보수 및 수리 비용이 많이 드는 디젤 배기 유체(DEF) 또는 디젤 미립자 필터(DPF)가 필요하지 않습니다.
비용 범주에 따라 다릅니다. NGV는 값비싼 DPF/DEF 유지보수를 없애주지만, 천연가스 차량은 점화 플러그 모니터링과 차량 소유자의 정기적인 연료 탱크 검사가 더 자주 필요하기 때문에 전체 유지보수 비용이 디젤보다 약간 높습니다.
매우 안정적입니다. 미국 천연가스는 대부분 국내에서 생산되고 판매되기 때문에 세계 석유 시장과 관련이 없습니다. CNG 소매 가격은 2011에서 2021 사이를 거의 움직이지 않아 월별 연료 예산이 디젤보다 훨씬 더 예측 가능합니다.
예. 재생 천연가스(RNG)는 미국 EPA의 재생 가능 연료 표준 프로그램에 참여할 수 있는 옵션입니다. 예를 들어, 쓰레기 회사는 자체 매립지에서 바이오 가스를 포집하여 RNG를 생성하고 연료 비용을 상쇄 할 수 있습니다.
예, 그럴 수 있습니다. 천연가스 가격이 석유 기반 연료보다 더 안정적이기 때문에 전환이 도움이 될 수 있습니다. 연료를 많이 사용하는 회사는 연료 가격 인상을 고객에게 전가할 가능성이 적습니다.
저자 프로필
푸니트 싱 자와르(Puneet Singh Jhawar), Global Spark Ignited Business 총괄 매니저
푸넷 싱 자와르(Puneet Singh Jhawar)는 커민스 주식회사의 글로벌 천연가스 비즈니스 일반 관리자입니다. 이 직책에서 그는 천연가스 비즈니스의 제품 비전, 재무 관리 및 전반적인 성능을 책임지고 있습니다. 커민스에서 14년 경력을 쌓은 Jhawar는 다수의 커민스 최대 고객과 성공적인 관계를 발전해 왔으며 Jhawar는 중동, 인도, 유럽 및 미국에 기반을 둔 역할로 광범위한 글로벌 경험을 보유하고 있습니다.