개요 |
||
|---|---|---|
| 도전: | Krankenhaus Bozen (KH BZ) Antagen Societa Consortile은 지역 Bolzano 의료 당국의 투자 요청에 따라 이탈리아 Bolzano에 새로운 병원 시설을 건설해야했습니다. 이를 위해서는 병원 규정의 특정 요구 사항을 충족하고 ISO 8528-5 국제 표준을 충족하는 새로운 비상 발전 시스템이 필요했습니다. | |
| 솔루션: | 5개의 C2250 발전기와 병렬 제어, 병렬 작동, 모든 발전기가 동기화되고 함께 작동하여 단일 단계 절차에서 최대 10초 이내에 최대 부하 수용을 보장할 수 있으며 발전기가 조용하게 작동하도록 하는 방음 홀딩 장치가 있습니다. | |
| 결과: | 커민스는 완전한 턴키 시스템을 제공하고 병원 요구 사항 및 ISO 표준을 충족하는 안정적인 대기 전력을 제공할 수 있는 능력을 바탕으로 이 프로젝트를 위해 선택되었습니다. | |
안전 요구 사항에 부합하는 커민스 대기 전력 전문성
2017년 Krankenhaus Bozen(KH BZ) Antagen Societa Consortile은 지역 Bolzano 의료 당국의 투자 요청에 따라 새로운 병원 시설을 건설해야 했습니다. 이를 위해서는 병원 규정의 특정 요구 사항에 맞는 새로운 발전 시스템이 필요했습니다. KH BZ는 이러한 특별한 필요를 충족시키기 위해 커민스 이탈리아를 선택했습니다.
ISO 8528-5 국제 표준에 따라 병원은 환자가 정전을 겪지 않도록 건물에 빠른 1단계 부하와 높은 발전 세트 성능을 제공하는 맞춤형 대기 전력 설계를 요구합니다. 커민스에게 이는 모든 발전기가 동기화되고 함께 작동하여 단일 단계 절차에서 최대 10초 이내에 최대 부하 수용을 보장하는 병렬 작동을 제공하는 것을 의미했습니다.
효율적인 방음 C2250 발전기
프로젝트 세일즈 엔지니어 다니엘레 안젤리키오(Daniele Angelicchio)와 비즈니스 개발 매니저 체사레 레미(Cesare Lemmi)가 이끄는 커민스 이탈리아 팀은 5대의 C2250 발전기를 추천했습니다. 발전기는 또한 100% 효율을 위한 중복 전기/공압 시동 시스템과 병원의 다른 곳에서 사고가 발생할 경우 특수 컨테이너에 있는 발전기를 보호할 수 있는 완전한 화재 및 가스 시스템과 함께 제공됩니다.

적절한 규정 준수를 갖춘 설정을 통해 커민스 이탈리아는 발전기가 일반적으로 거대한 전력 노드에 필요한 것보다 훨씬 적은 양으로 조용하게 작동하도록 하는 마지막 과제를 안고 있었습니다. 다시 말하지만, 발전기 컨테이너가 핵심이었습니다. 이 팀은 방음 홀딩 장치를 설치하여 발전기를 65dB의 낮은 볼륨으로 작동시켰는데, 이는 일반적인 대화 소리와 같고 병원 환경에 적합합니다.