공급:
- 수량 (2) QSK-95L 엔진 플랫폼 기반 3250kW MV 발전기 세트
- Power Command 3.3 병렬 제어
- IEM 개폐장치
- Asco 전송 스위치
커민스, 로열 컬럼비아 병원 확장 및 에너지 센터 증축을 통해 지역 사회 지원
1862 년에 설립 된 Royal Columbian Hospital은 Fraser Health Authority에서 가장 분주합니다. 브리티시 컬럼비아에서 심장, 외상, 신경과학, 고위험 산부인과 및 신생아 집중 치료를 한 곳에서 제공하는 유일한 병원입니다. 병원은 또한 재난 후 의료 시설로 지정되었습니다. 신뢰할 수 있고 업그레이드된 전원의 필요성은 병원의 일상적인 기능과 어떤 상황에서도 중요하고 종종 생명을 구하는 치료를 제공할 수 있는 능력에 매우 중요합니다.
커민스는 복잡한 요구 사항을 충족합니다.
커민스는 프로젝트 확장 및 업그레이드의 설계 및 구축 단계를 지원하여 애플리케이션 엔지니어 및 전자 전문가를 포함한 다양한 팀에 의존하여 공급된 모든 장비의 호환성을 보장했습니다. 이 프로젝트의 첫 번째 단계는 75개 병상을 갖춘 정신 건강 시설과 함께 에너지 센터를 추가하는 것이었습니다. 공간이 부족했기 때문에 유닛이 제한된 공간에 들어갈 수 있어야 했습니다. 커민스는 안전하고 신뢰할 수 있는 동력을 제공하면서 이러한 요구를 충족하기 위해 동급 제품 중 가장 작은 두 개의 QSK-95L 엔진을 제공했습니다. 이 엔진은 애프터마켓 지원을 염두에 두고 설계되어 서비스 용이성을 단순화하고 운영 비용을 절감합니다. 16기통 엔진은 20기통 경쟁 엔진과 비슷하며 정격 출력에 대해 최고의 연비를 제공합니다.
이들은 캐나다 의료 애플리케이션에 설치 및 시운전된 최초의 QSK-95L이었습니다. QSK-95L은 의료 표준과 마찬가지로 10초 이내에 필요한 시설 부하를 수용할 준비가 되어 있습니다. 이러한 발전기 세트와 함께 커민스는 Power Command 3.3 컨트롤러와 여러 ASCO ATS, IEM 개폐장치 및 마스터 제어 시스템을 제공했습니다. 새로운 에너지 센터는 처음에 4개의 발전기를 수용하도록 설계되었으며, 1단계에서는 처음 2개의 발전기 설치가 포함됩니다. 설계는 지진, 소음 및 진동 수준을 고려한 엄격한 요구 사항을 반영해야 했습니다. 병원이 재난 후 시설로 전환하기 위해서는 비상 대기 전력도 고려해야 했습니다
병원이 이미 완전히 운영 중이기 때문에 시스템의 설치 및 시작이 복잡했고 전환 기간 동안 기존 시설에 지속적으로 전력을 공급해야 하는 일정이 있었습니다. 커민스가 제공하는 장비는 모든 주요 시스템을 자체적으로 설계 및 제조하는 "Power of One" 기능을 갖추고 있어 효율성과 탁월한 신뢰성을 보장합니다.
프로젝트의 세 번째 단계는 기존 시설을 확장하는 것으로 구성되며 완료되면 병원은 사용 가능한 병상 수가 50% 증가할 것입니다.
커민스는 신뢰할 수 있고 신뢰할 수 있는 비즈니스 솔루션을 제공합니다.
탁월한 가동 시간과 생산성은 커민스 발전기가 경쟁사 제품을 능가하고 능가하는 두 가지 방법에 불과합니다. 대대적인 점검까지 25,000시간의 수명을 제공하는 당사 발전기의 중수명 점검은 경쟁사에 비해 매우 미미하며 당사 제품은 한 번에 명판 정격 부하의 100%를 수용할 수 있습니다.
광범위하고 인상적인 팀워크를 보여주는 커민스 영업 및 서비스 지원 그룹 간의 협업은 설계에서 최종 설치에 이르기까지 모든 단계에서 이루어집니다. 영업 및 서비스 지원 팀은 이 프로젝트가 큰 차질 없이 신속하게 진행될 수 있도록 협력했습니다. 커민스는 엔지니어에서 계약자에 이르기까지 프로그램에 관련된 모든 사람과 강력하고 진정한 관계를 구축했으며 개폐장치 및 제어장치 공급업체, 고객과 긴밀히 협력하여 설치 전에 요구 사항을 결정하고 기능을 확인했습니다.
엔지니어, 설계, 계약자, 컨설턴트 및 Fraser Health 시설 관리 간에 회의를 개최하여 모든 설계 기준이 충족되었는지 확인하고 전체 커민스 팀이 모든 단계를 지원하여 발생하는 모든 문제를 즉시 해결했습니다.
지역 사회를 지원하는 발전 영업 및 서비스 팀
커민스는 로열 컬럼비아 병원에 최고의 고객 지원과 도구를 제공하여 뉴웨스트민스터 시와 이 병원에 가장 의존하는 지역사회에 서비스를 제공할 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 커민스는 헬스케어 고객이 항상 가동 상태를 유지할 수 있도록 솔루션을 지속적으로 고객에게 제공합니다.