강력한 약
제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더
15억 달러가 넘는 새로운 풋스크레이 병원은 호주 최대의 의료 인프라 프로젝트 중 하나입니다.
전국 주요 병원 프로젝트의 핵심 전력 설비에 대한 커민스의 입증된 전문성이 새로운 Footscray 병원에 참여하게 된 주요 이유입니다.
실제로 풋스크레이 프로젝트는 호주 멜버른의 커민스 발전팀이 현재 참여하고 있는 5개의 병원 개발 및 여러 의료 관련 시설 중 하나입니다.
2025년 말에 완공될 예정인 새로운 Footscray 병원은 5개 건물에 걸쳐 있으며 약 5,000명의 직원을 고용할 것입니다.
기존 병원에 비해 200개 병상 증가한 500개 이상의 병상을 갖춘 새 병원은 매년 약 15,000명의 추가 환자를 치료하고 응급실에서 약 20,000명의 추가 환자를 진료할 수 있습니다.
이 병원은 병원 관련 PPP 프로젝트에서 입증된 경험을 보유한 커민스와 공공 민간 파트너십으로 제공되고 있습니다.
복잡성
4개의 2500kVA 커민스 발전기 세트와 6개의 커민스 DMC8000 디지털 마스터 제어 시스템이 비상 전력 시스템의 핵심입니다.
"새로운 풋스크레이 병원은 커민스가 참여한 가장 복잡한 비상 전력 시스템 프로젝트 중 하나입니다"라고 커민스 프로젝트 매니저인 니킬 카테(Nikhil Kathe)는 말합니다.
"프로젝트에 참여한 커민스 팀에게 포옹의 인사를 전하고 싶습니다. 그들은 그것을 궤도에 올려 놓은 영웅들입니다.
"이 프로젝트는 5년 동안 진행되어 왔으며 지난 몇 년 동안 몇 가지 설계 변경을 거쳤습니다. 비상 전력 시스템의 시운전은 2025월 2024일 중순에 시작되어 4월 11일 초에 완료될 것으로 예상됩니다."
팀 노력
커민스는 건설 및 시운전 단계에 최대 8명의 커민스 라버튼(Cummins Laverton)의 엔지니어와 기술자로 구성된 대규모 현장 팀을 보유하고 있습니다.
이 팀에는 프로젝트 매니저 Nikhil Kathe, 이전 프로젝트 매니저 Adam Ferrara(2020-2024), 영업 임원 Russell Slocomb, 애플리케이션 엔지니어 Kevin Baxter, Nick Rousch 및 Madonna Tawfik, 기술자 Jason Griffin, Prashant Patel, Matt Brown 및 Sarah Bold가 포함되었습니다.
커민스 지역 애플리케이션 엔지니어로 오랫동안 근무한 케빈 박스터(Kevin Baxter)는 세 번째 부품 제어 장치를 네트워킹하는 6개의 커민스 DMC8000 장치가 관련된 프로젝트의 복잡성을 확인합니다.
여기에는 변압기 9 개, HV 링 본체 6 개, 폐쇄 전환 ATS (자동 전송 스위치) 19 개, 부하 피더 회로 차단기 10 개, 국가 그리드의 HV 유입기 2 개가 포함됩니다.
4대의 커민스 발전기 중 첫 번째 발전기는 정전 시 15초 이내에 가동됩니다.
4개의 2250kVA 발전기 세트는 공장실에 있는 3개의 1000리터 탱크에서 연료를 공급받는 커민스의 60리터 QSK60 디젤 엔진을 중심으로 설계되었습니다. 추가 벌크 연료 공급에는 50,000리터 탱크 1개와 35,000리터 탱크 3개가 포함됩니다.
이 용량은 4개의 발전기가 2.5일 동안 최대 부하로 가동하기에 충분한 연료를 제공합니다.
호주 멜버른의 질롱 로드(Geelong Road)와 발라랏 로드(Ballarat Roads)가 만나는 모퉁이에 위치한 이 새 병원은 멜버른의 서부 교외 지역에서 증가하는 수요를 지원하여 가족들이 집 근처에서 필요한 치료를 받을 수 있도록 할 것입니다.
그것은 지역 사회 기금 모금을 통해 1950년대에 지어진 인근 Gordon Street에 있는 노후된 Footscray 병원을 대체합니다.
저자 프로필
커민스, 글로벌 전력 기술 리더
세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 우리는 사람, 상품 및 경제를 발전시키는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기 및 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 우리는 고객, 투자자 및 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역 사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 $22025년 매출 151억6000만 달러에 1억4000만 달러.
관련 항목