완전한 파워트레인 - 커민스 X15N™ 통합 동력

제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더

전체 파워트레인 렌더링

지난 몇 년 동안 커민스는 여러 회사와 파트너 관계를 맺고 고객에게 엔진 이상의 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스 HELM™ X15N 천연가스 파워트레인은 최적의 성능을 제공하고 보다 지속 가능한 연료 옵션을 찾고 있는 차량의 요구를 충족합니다.

2017년 커민스는 고급 자동 변속기를 제공하기 위해 Eaton과 합작 투자를 설립했습니다. 그런 다음 2022년에 압축 천연가스 연료 시스템을 개발 및 제조하기 위해 합작 투자사인 커민스 청정 연료 기술이 탄생했습니다. 같은 해에 커민스는 메리터를 인수하여 파워트레인 부품을 추가하고 다른 동력 솔루션의 개발을 가속화했습니다.

그렇다면, 이러한 인수는 어떤 결과를 가져왔을까요?

X15N - 유사한 정격과 듀티 사이클로 ISX12N에 비해 최대 10%의 연비 경제성 향상

X15N은 2024년 여름 북미에서 2024년 이상을 위한 EPA 및 CARB 솔루션으로 제공될 예정입니다. 최대 500마력과 1,850lb.-ft의 토크를 제공합니다. 또한 기존의 15리터 및 12리터 디젤 엔진보다 가볍고 출력 저하 없이 효율성이 향상되었습니다. 커민스는 또한 X15N에 이전 천연가스 제품인 ISX12N에서 많은 설계 개선을 구현했습니다.   

트럭 운송 산업이 기술적으로 보다 통합된 솔루션으로 이동함에 따라 X15N은 엔진 인텔리전스를 향상시킨 커민스의 스마트 컴퓨팅 장치인 Acumen®으로 구동되는 커민스의 디지털 기능 제품군과 원활하게 작동합니다. Acumen을 사용하면 고급 예측을 사용하여 구성 요소가 고장나기 전에 운전자에게 알리는 Predictive Insights를 비롯한 업계 최고의 원격 진단 도구에 액세스할 수 있습니다. 또한 무선 프로그래밍을 통해 소프트웨어 업데이트 및 조정 가능한 매개변수를 통해 엔진 성능과 효율성을 최적화할 수 있으므로 차량이 최고 성능으로 작동하도록 유지하는 프로세스를 단순화할 수 있습니다.

Guidanz®는 서비스 이벤트를 간소화하여 가동 중지 시간을 최소화하면서 차량을 유지 관리하는 데 도움이 되는 최신 디지털 서비스 도구 제품군입니다. 이 디지털 서비스 솔루션과 그 기능은 진단 및 문제 해결 수준을 한 단계 끌어올립니다. Fast Track Repair로 표시된 결함 코드는 기존의 진단 평가 단계를 건너뛰고 필요한 수리 작업으로 바로 이동하여 서비스 속도를 높이고 귀중한 시간을 절약합니다. 예방 서비스 요구 사항을 식별하여 계획된 서비스 이벤트 중에 해결할 수 있으므로 유지 보수 비용을 줄이고 가동 중지 시간을 최소화하여 차량이 도로와 작업 현장에서 더 많은 시간을 보낼 수 있습니다. 

변속기 - 상당한 주행성 개선

차량의 변속기는 엔진에서 생성된 동력을 관리하여 다양한 도로 조건과 부하에서 최적의 성능과 주행성을 보장합니다. X15N은 자동 12단 변속기를 통해 주행성을 향상시키면서 저속 기동성을 제공하는 Endurant HD ™ N 변속기를 활용합니다.

변속기에는 IntelliConnect™ 원격 진단과 같은 지능형 기능도 있습니다. 이 기술은 차량의 상태 및 성능에 대한 중요한 모니터링 및 알림을 제공하여 효율적이고 정보에 입각한 차량 관리를 촉진합니다.

커민스 청정 연료 기술의 최첨단 연료 공급 시스템

연료 공급 시스템은 연료를 저장하고 엔진에 공급하여 최적의 성능과 효율성을 제공하는 역할을 합니다. X15N 은 커민스 청정 연료 기술 압축 천연가스 연료 시스템과 함께 사용하면 성능, 서비스 용이성, 내구성을 위한 더 넓은 범위, 더 빠른 급유, 더 나은 공기역학, 향상된 안전성 및 통합 연료 관리를 제공할 수 있습니다.

커민스 청정 연료 기술 시스템은 엔진 제어 모듈(ECM) 통합, 텔레매틱스 지원 및 GreenLync™ 기술로 구동되는 대시보드 내 운전자 메시지 센터를 제공합니다. 운전실 후면 연료 저장 시스템은 60에서 175 디젤 갤런 등가물의 다양한 크기로 제공됩니다. 고객은 특정 운영 요구 사항에 맞는 연료 용량을 선택할 수 있습니다.

호환 가능한 커민스-메리터 액슬

차량에서 차축은 하중을 처리하고 엔진에서 바퀴로의 효율적인 동력 전달을 보장하여 다양한 도로 조건에서 이동과 견인을 용이하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. X15N은 14X™ HE와 같은 고효율 탠덤 드라이브 액슬 및 Meritor의 경량 MFS+ ™ 스티어 액슬과 완벽하게 통합됩니다. MFS+ ™ 스티어 액슬은 이전 모델보다 85파운드 가벼우며 견고한 디자인은 유지 보수 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다.

이 차축은 효율성이 높고 커민스-메리터 Q+ 드럼 브레이크 및 EX+ 에어 디스크 브레이크와의 호환성이 뛰어난 것으로 유명합니다. Dual Meritor 윤활유 관리 시스템은 휘젓기 손실을 최소화하고 필요한 윤활유 수준을 줄여 차축 효율을 개선합니다.

단순화된 후처리 시스템 - 청소 또는 유지보수 불필요

차량의 후처리 시스템은 배기 가스를 줄여  차량의 환경 영향을 최소화하는 핵심 구성 요소입니다. 중형 및 대형 차량에 재생 가능한 연료원을 더 많이 통합하는 데 주력하는 고객을 위해 커민스는 삼원 촉매 시스템으로 실용적인 솔루션을 제공합니다. 이것은 귀금속 촉매로 코팅된 유동 관통형 기판을 사용합니다. 화학적 산화 공정은 엔진에서 배출되는 배출물이 삼원 촉매를 통과할 때 무해한 질소, 이산화탄소 및 수증기로 바뀝니다. 이 시스템은 청소 또는 지속적인 유지 관리 작업이 필요하지 않으므로 후처리 프로세스를 단순화합니다. 이는 다운타임을 최소화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 운영 비용을 효율적으로 관리하는 데에도 도움이 됩니다.

커민스 X15N 통합 전력에 대해 자세히 알고 싶으신가요? 지금 바로 현지 커민스 영업소 또는 선호하는 OEM에 문의하세요.

저자 프로필

커민스 사무실 건물

커민스, 글로벌 전력 기술 리더

세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 우리는 사람, 상품 및 경제를 발전시키는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기 및 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 우리는 고객, 투자자 및 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역 사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 $22025년 매출 151억6000만 달러에 1억4000만 달러.

더 자세히 알고 싶으신가요?

커민스의 기술, 제품, 뉴스, 인사이트에 대한 최신 정보를 받아보세요.