물 지속가능성을 지원하는 특별한 기회

커민스 직원들은 미시시피 강 유역을 위한 헬벤더 살라만더 네스트 박스를 제작합니다. 
 

작성자: Tamra Knudsen, 브랜드 저널리스트

중첩 박스의 초기 구성 작업을 하는 커민스 직원

커민스 워터웍스(CWW) 미시시피 리버 분지 보조금(Cummins River Basin Grant)과 커민스 주식회사(The Nature Conservancy, TNC)는 1년 넘게 미시시피 강 유역의 하천과 하천으로 유입되는 오염을 줄이기 위한 프로젝트에 협력해 왔습니다. 커민스 직원들이 인디애나주 커민스 세이모어 엔진 공장에 모여 멸종 위기에 처한 헬벤더 살라만더스를 위한 중첩 박스를 제작했을 때 한 가지 특별한 프로젝트가 이루어졌습니다.

"저는 이 프로젝트가 어떻게 독특하고 다른지 좋아하며 환경 노력에 대한 새로운 접근 방식을 취합니다" 라고 전 세계 물 위기를 해결하기 위한 커민스 Water Works의 프로그램 매니저 인 스콧 사움(Scott Saum)은 말합니다. "전통적인 나무 심기, 쓰레기 수거, 침습적 종 제거와는 매우 다릅니다. 이 이니셔티브는 직원들에게 고유한 자원 봉사 기회를 제공하는 동시에 지역 사회를 개선하기 위한 실질적인 접근 방식을 취할 수 있도록 합니다."

미시시피 강 분지는 31개 주를 아우르는 세계 3위의 배수 분지입니다. 완료되면 Purdue University는 분지, 특히 인디애나 남부의 블루 리버에 중첩 박스를 배치합니다. 많은 양서류와 마찬가지로 헬스벤더는 다공성 피부로 숨을 쉬기 때문에 수질 오염에 매우 취약합니다. 그렇기 때문에 맑고 깨끗하며 산소가 잘 공급되는 물에서만 발견되며 바닥에는 커다란 바위가 흩어져 있습니다. 침전물은 또한 큰 암반의 석판 아래에 있는 공간을 채울 수 있습니다. 그렇기 때문에 예전의 많은 강가에서 사라졌습니다. 

중첩 박스의 이점

오염 물질 CWW와 TNC는 토양과 침전물뿐만 아니라 영양 오염(질소 및 인)을 줄이기 위해 협력하고 있습니다. 북미 최대의 도롱선 헬벤더가 물을 여과하지 않습니다. 그러나 스트림 건강, 수질 및 강의 생태계를 보여주는 좋은 지표입니다. 이 중첩 상자는 도롱뇽에게 알을 낳을 수 있는 안전한 장소를 제공합니다. 또한 각 박스 상단에 활동을 포착할 수 있는 카메라 포트가 장착되어 있기 때문에 연구자가 성장과 개발을 모니터링할 수 있습니다. 

커민스의 세이모어 엔진 공장의 배려의 날 이니셔티브(Seymour Engine Plant's Day of Caring) 이니셔티브를 통해 24명의 자원 봉사자들이 이틀에 걸쳐 치킨 와이어와 그물망을 네스트 박스 모양으로 만들고 지퍼 타이로 고정하고 콘크리트를 제자리에 포장하고 중첩 박스 뚜껑을 구성했습니다. 또한, 감독 및 가이드를 제공하는 자리에는 TNC 대표인 조 슈미스(Joe Schmees)와 퍼듀 대학교(Purdue University)의 농업 연구 생물학자 및 확장 야생 동물 전문가인 닉 부르마이어(Nick Burgmeier)가 참석했습니다.

이벤트 리드이자 커민스 공기 처리 팀 리더인 요르단 그라우(Jordan Grawe)는 "18개의 박스를 완성할 수 있었습니다. "동료들과 함께 이 프로젝트에 참여하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 하루가 끝나면 커뮤니티에 매우 긍정적인 일을 했고 세상에 영향을 미치고 있는 것 같은 기분이 듭니다."

중첩 박스의 초기 구성 작업을 하는 커민스 직원
중첩 박스의 초기 구성 작업을 하는 커민스 직원


파트너십의 이점

Burgmeier는 Purdue의 참여에 대해 설명합니다. "2007년 퍼듀는 인디애나 남부 블루 리버에서 거의 멸종된 헬벤더 인구를 복원하기 위해 인디애나 천연 자원부 및 기타 파트너와 협력하기 시작했습니다. 당사는 2017년에 헬스벤더를 풀어 강을 재주입하기 시작했으며 곧 재생산 및 모집에 대한 증거를 찾고 시작합니다. 커민스 자원 봉사자들이 만든 네스트 박스는 올 여름에 배포될 예정이며, 수컷들이 재생산을 위한 서재 사이트로 사용할 수 있기를 바랍니다. 성공하면 향후 포집 및 방출 프로젝트를 위해 알을 수집하는 방법을 쉽게 모니터링할 수 있는 역할을 할 것입니다."

TNC 대표는 "TNC는 기업 파트너들과 협력하여 모든 생명이 의존하는 육지와 바다를 보존하는 우리의 사명을 진전시킵니다. "Hellbender 네스트 박스를 제작함으로써 커민스 직원들은 Purdue의 작업을 통해 멸종 위기에 처한 국가의 종의 복원을 직접 지원하여 목표 달성을 돕고 있습니다. 커민스와 같은 훌륭한 파트너 없이는 중요한 일을 계속할 수 없을 것입니다."


이 프로젝트의 이점

헬스벤더는 길이가 29 인치까지 성장하는 것으로 알려져 있지만 대부분은 평균 약 12-15 인치입니다. 헬벤더(Hellbender)는 평평해진 넓은 머리, 느슨하고 주름진 피부, 작은 구슬이 있는 눈, 패들처럼 꼬리를 가지고 있습니다. 인디애나에서는 멸종 위기에 처한 종으로, 과거 기록에 따르면 헬벤더는 한때 14마일 크릭, 리틀 블루 리버, 화이트워터 리버, 실버 크릭, 인디언 크릭, 오하이오 강, 와바시 강에서 발생했습니다. 

오늘날 인디애나주 헬벤더의 유일한 서식지는 인디애나 남부의 깨끗하고 맑은 블루 리버입니다. 이 종들이 거주하는 지역에는 이 종의 젊은 인구가 부족한 것이 점점 더 우려되고 있습니다. 이 특별한 생물을 위해 보호된 서식처를 만들기 위한 커민스 자원 봉사 및 지역 사회 파트너의 노력은 이러한 우려 사항을 해결하기 위한 큰 노력입니다!
 

배치 준비가 된 완성된 중첩 박스
배치 준비가 된 완성된 중첩 박스

커민스 직원들이 6월 환경의 달을 지원하는 환경 프로젝트에 참여하면서 6월 한 달 동안 커민스 Water Works에서 더 많은 소식을 받아보세요.

저자 프로필

웃고 있는 탐라 크누드슨

Tamra Knudsen, 브랜드 저널리스트

탐라 크누드슨(Tamra Knudsen)은 커민스의 브랜드 저널리스트로 자본재 부문에서 20년 이상 다양한 기업 커뮤니케이션 역할을 수행해 왔습니다. 그녀는 회계 분야에서 경력을 쌓기 시작하여 재무, 마케팅 및 행정 분야에서 다양한 직책을 맡았으며 커뮤니케이션 분야에서 틈새 시장을 발견했습니다. 그녀의 열정은 외부 및 내부 청중 모두를 위해 다양한 주제에 대해 독자를 교육하고, 알리고, 참여시키는 투명하고 의미 있는 콘텐츠를 만드는 것입니다.  Tamra는 파크사이드에 있는 위스콘신 대학교에서 경영학 및 경영학 학사 학위를 취득했습니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

커민스의 기술, 제품, 뉴스, 인사이트에 대한 최신 정보를 받아보세요.